All Electric Society
All Electric Society의 미래 비전이 제시하는 세상은 재생 가능한 자원의 에너지를 충분한 양과 경제적인 가격으로 사용할 수 있는 세상입니다. 재생 가능한 에너지의 일관된 생성 및 사용 외에도 효율성 조치를 통해 1차 에너지에 대한 수요를 줄이고 네트워크화된 인텔리전트 시스템을 만드는 것이 지속 가능한 미래를 실현하는 비결입니다.
재생 가능한 에너지의 수요에 따른 사용이 가능하려면 산업 분야 커플링을 실현하기 위한 전기화, 네트워크화 및 자동화 솔루션과 기술이 필요합니다.
All Electric Society 공원 내일의 지속 가능한 세상, 오늘의 기술
2023년 9월 1일에 개장하는 블룸버그에 위치한 All Electric Society 공원은 All Electric Society가 어떻게 현실화되고 있는지 보여줄 것입니다. 지속 가능한 미래를 보장하는 동시에 실제 섹터 커플링 애플리케이션이 시연될 것입니다.
All Electric Society Alliance와 협력
All Electric Society의 미래 비전이 현실이 되기 위해서는 과학, 정치, 비즈니스, 산업계의 모든 주체가 함께 협력해야 합니다. 피닉스컨택트는 산업, 인프라 및 모빌리티 분야에서 지속 가능한 에너지 혁명을 실현하기 위한 엄청난 기회를 현명하게 활용하기 위해 다른 참여 당사자들과 적극적으로 협력하고 있습니다. 피닉스컨택트는 All Electric Society Alliance를 통해 West-Saxon University of Applied Sciences, Zwickau의 All Electric Society Competence Center 및 이러한 변화를 뒷받침하는 기타 혁신가들과 힘을 합쳐 전문 지식, 제품 및 솔루션을 통해 우리의 미래 비전을 실현하기 위해 노력하고 있습니다.
협력적 파트너십에 기반한 All Electric Society Alliance의 주요 목표는 다음과 같습니다:
- All Electric Society Competence Center와 공동 프로젝트 실현
- 모든 파트너 간 통합적이고 과학적인 협력
- 젊은 전문가의 학제간 발전
All Electric Society Alliance의 창립 멤버 - West-Saxon University of Applied Sciences, Zwickau 및 피닉스컨택트와 BRUNATA-METRONA GmbH, DSK Deutsche Stadt- und Vermögensentwicklungsgesellschaft mbH, enersis suisse AG, Zwickau 시, 폭스바겐 Sachsen GmbH.
산업 분야 커플링
전원 생산, 분배, 저장 및 소비는 산업 분야 커플링에서 종합적인 시스템으로 간주됩니다. 개별 산업 분야는 필요한 곳에 올바른 형태로 사용할 수 있도록 서로 에너지를 교환합니다. 에너지 흐름을 최적으로 제어하기 위해 에너지 소비 및 생산 데이터가 수집 및 평가됩니다.
이는 산업 분야가 성능 측면에서 뿐만 아니라 통신 측면에서도 네트워크화되어야 한다는 것을 의미합니다. 서로 다른 네트워크 내의 표준화된 통신 프로토콜은 시스템 경계와 상관없이 필요한 통신을 가능하게 합니다. 산업 분야 커플링의 원칙은 회사 내에서 또는 여러 회사 간에 소규모로 작동합니다. 피닉스컨택트는 에너지, 산업, 인프라 및 이동성 부문의 전기화, 네트워크화 및 자동화를 위한 제품, 솔루션 및 서비스를 제공합니다.
전기화 핵심 기술
네트워크화된 시스템에서 오류를 방지하는 안정적인 전원 공급 솔루션 높은 시스템 가용성 확보
산업 분야의 전기화, 네트워크화 및 자동화가 증가함에 따라 안정적인 전원 공급 솔루션에 대한 의존도가 커지고 있습니다. 안정적인 공급 및 산업 분야 커플링을 위해 피닉스컨택트는 서지 보호, 무정전 전원 공급 장치, 이중화 모듈 및 호환 가능한 장치 회로 차단기를 포함하여 모든 애플리케이션을 위한 솔루션을 제공합니다.
컨트롤 캐비닛 제조의 향상된 효율성 덕분에 더 빨라진 산업 분야 커플링 스마트 생산 솔루션이 없으면 전기화의 토대가 흔들릴 것입니다.
분산된 곳에서 생산된 재생 에너지의 배포 및 저장과 모든 산업 분야의 전기화를 위한 인프라가 대규모로 확장 및 전환되면서 스위칭 장치에 대한 수요가 급격하게 증가하고 있습니다. 기존 생산 방식으로는 이러한 상황을 거의 감당할 수 없습니다. 따라서 효율적인 엔지니어링 및 스마트 생산 분야의 솔루션이 요구되고 있습니다. 이러한 솔루션은 컨트롤 캐비닛 제조의 효율성을 높이고 이를 통해 산업 분야 커플링을 더 빠르게 실현하는 데 결정적으로 기여합니다.
네트워크화 핵심 기술
필드 레벨까지 원활한 IIoT 통신을 가능하게 하는 SPE(Single Pair Ethernet) 자원 효율적인 고성능 데이터 전송
자동화는 산업 분야를 보다 에너지 효율적으로 만드는 핵심 요소입니다. 여기에는 모든 기계, 장치, 센서 및 액추에이터를 네트워크화하여 산업용 사물 인터넷을 만드는 것이 포함됩니다. 이 과정에서 SPE(Single Pair Ethernet)는 일관된 Ethernet 통신을 보장합니다. SPE는 데이터 및 전원의 고성능 병렬 전송을 나타냅니다. 센서에서 클라우드까지 한 쌍의 전선이 사용되어 자원 효율적인 특징이 있습니다.
안정적인 무선 통신을 제공하는 5G 모든 산업 분야 내 및 모든 산업 분야 간의 강력한 네트워크화
안정적인 네트워크화는 산업 분야 커플링의 기본 요구 사항입니다. 5G
광대역 기술을 통해 데이터 속도가 빠르고 많은 사람이 참여할 수 있고 지연 시간이 매우 짧은 무선 통신이 모든 산업 분야 내 및 모든 산업 분야 간에 가능합니다. 기계와 애플리케이션 간의 인텔리전트 5G 통신은 생산에서 물류에 이르기까지 더 자율적 및 효율적인 프로세스를 보장합니다.
자동화 핵심 기술
자동화 솔루션의 미래 경쟁력을 보장하는 개방형 제어 기술 IT 및 OT 전문가의 집단 지성 활용
산업 분야를 포괄적으로 자동화하려면 개별 적용 분야의 경계를 넘어 제어 기술이 함께 성장해야 합니다. PLCnext Technology 에코시스템과 같은 개방형 제어 기술은 관련된 하드웨어 및 프로그래밍 언어에 상관없이 이를 가능하게 만듭니다. 또한 IT 및 OT 전문가의 집단 지성을 활용하여 개별 솔루션을 신속하게 구현하고 지속적으로 개발합니다.
에너지 부문용 솔루션
에너지 혁신의 벽을 낮추는 인증된 피드-인 컨트롤러 PV 시스템의 신속한 그리드 연결
분산된 PV 시스템은 All Electric Society의 안정적인 전원 공급에 크게 기여합니다. 피닉스컨택트의 인증된 피드-인 컨트롤러를 사용하면 그리드 적합성 인증서를 위해 오랜 시간을 기다릴 필요 없이 새 시스템의 빠르고 쉬운 그리드 연결이 가능합니다. 이 컨트롤러는 에너지 혁명으로 가는 길을 더 단순하게 만들고 그 과정을 가속화합니다.
산업 분야용 솔루션
디지털 팩토리 관리를 간소화하는 중앙 데이터 액세스 여러 위치 간의 효율성 향상을 위한 보안 클라우드 솔루션
포괄적인 데이터 수집 및 평가는 산업 분야 커플링 및 경제적 생산의 기초입니다. 최종 결과는 기계 활용 시간에서 에너지 관리에 이르기까지 모든 영역에서 제조를 보다 효율적으로 만드는 데 사용할 수 있습니다. 보안 클라우드 솔루션을 통해 중앙에서 기록되는 전원 생산, 저장 및 소비는 단일 공장뿐만 아니라 전체 산업 네트워크에 맞게 최적의 균형을 이룰 수 있습니다. 생산 환경의 효율성이 향상됩니다.
인프라 부문용 솔루션
올바른 데이터로부터 효율적인 인프라가 시작됩니다. 스마트 빌딩 및 운송 경로의 에너지 소모량 감소
지붕의 PV 시스템, 지하실의 열병합 발전소, 문 앞의 충전소: 산업 분야 커플링은 현대적 건물에서 이미 현실이 되었습니다. 또한 라이트는 기상 조건, 변화하는 빛 조건 및 해당 도로 용도에 따라 조명 강도를 조정합니다. 가능한 한 에너지 효율적으로 이러한 시스템의 작동을 자동화하려면 시스템이나 센서의 광범위한 데이터가 보편적으로 사용할 준비가 되어 있어야 합니다.
이동성 부문용 솔루션
회사 차량을 수익성 있는 에너지 저장 시스템으로 만드는 V2G(Vehicle-to-Grid) 전기 차량의 배터리를 전류 버퍼로 사용
CHARX control modular e-mobility 충전 컨트롤러를 사용하면 전기 자동차 배터리의 인텔리전트 충전이 가능합니다. 또한 필요할 때마다 그리드에 전기를 반환할 수 있습니다. 이를 위한 배후 기술을 V2G(Vehicle-to-Grid)라고 합니다. 기술 요구 사항 및 기본 조건은 ISO 15118에 설명되어 있습니다. CHARX control modular는 이 표준을 충족하며 V2G(Vehicle-to-Grid)에 맞게 준비되었습니다.