피닉스컨택트의 문화

회의 중인 피닉스컨택트 직원

피닉스컨택트의 문화

우리는 전기 및 자동화 기술 분야의 글로벌 시장 리더로서 혁신, 호기심, 그리고 용기를 바탕으로 사업 목표를 추구합니다. 세계적인 기업으로 성장했음에도 불구하고 가족 사업으로 시작한 중간 규모 회사가 추구해온 가치는 여전히 이어지고 있습니다. 피닉스컨택트는 최신 기술에 대한 열정과 상식과 일관성을 결합합니다. 우리는 지금의 성공에 안주하지는 않을 것입니다. 피닉스컨택트가 가장 중요하게 생각하는 것은 사람입니다. 약 17,100명의 직원들이 서로를 존중하고 창의성을 발휘할 수 있는 환경에서 기술에 대한 열정을 가지고 근무하고 있습니다. 피닉스컨택트는 목적 의식을 함양함으로써 전체론적인 결정을 내리고 직원 참여를 독려합니다. 이는 결정의 지속 가능성을 보장하고 확신을 제공하는 방법입니다.

통찰력

PC 앞에서 개발 중인 직원들
회의실 벽에 걸려있는 피닉스컨택트의 기업 경영 원칙
대화 중인 두 명의 피닉스컨택트 직원
손에 스크류를 갖고 있는 남자
노트북에서 학습 중인 피닉스컨택트 직원
PC 앞에서 개발 중인 직원들

피닉스컨택트는 열정과 즐거움으로 기술을 연구하고 항상 새롭고 더 나은 솔루션을 제공하기 위해 노력합니다. 이 과정에서 피닉스컨택트는 미래에 발생할 수 있는 문제를 조기에 발견하고 기업가적 비전을 가지고 문제 해결을 위해 행동합니다. 피닉스컨택트는 최고의 기술 기업이라는 자부심을 바탕으로 기술을 혁신하고 산업 발전을 주고하고 있습니다.

회의실 벽에 걸려있는 피닉스컨택트의 기업 경영 원칙

독립성은 피닉스컨택트의 가장 큰 자산입니다. 모든 활동은 항상 기업가적 자유를 보장하는 방식으로 이루어집니다. 이를 통해 비즈니스뿐만 아니라 기업 문화도 스스로 결정할 수 있습니다.

대화 중인 두 명의 피닉스컨택트 직원

피닉스컨택트는 리더십 원칙에 따라 리더십 문화의 틀을 정의했습니다. 신뢰, 존경, 감사 등의 가치가 중요한 초석이 됩니다. 이러한 가치는 대내외적으로 모든 관계를 규정하는 기준이 되며 모든 피닉스컨택트 임직원은 이러한 가치를 지속적으로 추구합니다. 피닉스컨택트의 리더십 문화는 관리자와 직원의 행동에도 반영됩니다. 예를 들어, 서로 동등한 입장에서 의사 소통하고 행동의 투명성과 지속 가능성을 보장하며 직원들이 잠재력을 활용할 수 있도록 하는 것이 중요합니다.

손에 스크류를 갖고 있는 남자

피닉스컨택트는 스크류를 제조하고 플라스틱 및 금속 부품뿐만 아니라 전문적인 품질의 고도로 자동화된 조립 기계도 제작합니다. 이것이 우리가 경쟁력과 독립성을 유지하는 방법입니다. 전반적인 피닉스컨택트 그룹 내의 수직 통합 수준은 90%입니다.

노트북에서 학습 중인 피닉스컨택트 직원

직원의 기술은 성공의 중요한 열쇠입니다. 또한 피닉스컨택트는 내부 및 외부 교육 기회를 충분하게 제공하여 모든 직원에게 학습 라이브러리를 사용한 자율 학습 또는 동료와의 상호 작용을 통한 학습을 자유롭게 선택할 수 있도록 보장합니다. 이를 통해 개인의 개발을 이루고 각각의 재능을 발전시킵니다.

핵심 가치

  • 품질

피닉스컨택트가 지향하는 원칙은 고객의 만족과 즐거운 협력 관계를 도모하는 것입니다. 이는 단순히 품질에만 적용되지 않습니다. 모든 분야에 이 원칙이 적용됩니다.

  • 용기

피닉스컨택트는 항상 앞으로 나아가고 있습니다. 아무리 어려운 시기에도 계속 전진합니다. 우리는 이러한 과정을 통해 수년 간에 걸친 경험을 축적하고 고객과의 지속적이고 적극적인 협력이 이루어 냅니다.

  • 안정성

진정한 파트너십은 오랜 시간에 걸쳐 형성됩니다. 따라서 피닉스컨택트는 장기적인 계획을 수립하고 건전한 재무 기반을 구축하며 교육 및 환경에 투자하고 있습니다.

  • 신뢰

신뢰는 성공적인 관계의 기반입니다. 피닉스컨택트는 정직하고 개방적인 방식으로 일을 처리하고 신뢰를 쌓아갑니다.

  • 접근성

피닉스컨택트는 고객의 요청 및 문의와 관련하여 해당 고객의 언어로 의견을 제시합니다. 또한 피닉스컨택트는 전세계 수많은 지역에 진출해 있습니다.

  • 서비스 노력

피닉스컨택트는 고객의 업무가 제대로 처리되고 있다는 믿음을 줄 수 있도록 지속적인 서비스 노력을 기울이고 있습니다.