재생 가능한 경제적인 전기 에너지가 충분하게 제공되는 글로벌 사회: 이것이 바로 탄소 중립적이고 지속 가능한 개발이 실현되는 과학적 기반의 미래 비전인 All Electric Society입니다. 이를 달성하기 위한 길은 일과 생활의 모든 관련 영역에서 포괄적인 전기화, 네트워크화 및 자동화를 수행하는 것입니다. 피닉스컨택트는 다양한 제품, 솔루션 및 적용 사례를 통해 지속 가능한 산업 사회를 향한 이러한 변혁을 적극적으로 실현할 수 있도록 고객을 지원합니다.
이것이 바로 우리 시대의 모든 주요 문제를 해결하려는 All Electric Society의 비전입니다. 결국 탄소 중립 에너지는 우리가 기후 변화에 맞서 싸우는 동시에 지구촌 번영을 가능하게 하는 핵심 요소가 될 것입니다. 피닉스컨택트는 이러한 움직임의 최전선에서 파트너와 고객의 역량을 강화하고 있습니다.
언뜻 보기에 우리 사회가 현재 직면하고 있는 두 가지 주요 문제, 즉 기후 변화와의 싸움과 번영과 발전을 위해 분투하는 수십억 인구는 모순되고 양립할 수 없는 것처럼 보입니다. 그러나 이러한 문제는 동시에만 해결할 수 있습니다. 당면 과제는 소비를 허용하면서 동시에 기후를 보호하는 것입니다. 기술 혁신은 이러한 문제를 해결하는 데 중요한 역할을 합니다. 목표는 재생 가능한 소스를 통해 세계의 전체 에너지 요구 사항을 충족하는 것입니다.
지속 가능한 성장을 위한 지속 가능한 에너지YouTube
지속 가능한 성장을 위한 지속 가능한 에너지
2020년에 발간된 세계 경제 포럼 다보스의 보고서에 따르면 17개의 UN 지속 가능 발전 목표(SDG) 중 10개를 달성하는 데 있어 기술이 중요한 역할을 할 것이라고 합니다. (출처: 글로벌 목표를 위한 기술 개발). 하위 목표의 약 70%는 기술 혁신에 의해 직접 지원됩니다. 깨끗하고 경제적인 에너지를 추구하는 7번 목표가 All Electric Society 실현의 열쇠입니다. 오늘날 피닉스컨택트의 많은 제품과 솔루션은 이러한 미래의 질문에 대한 초기 답변을 이미 제공하고 있습니다.
미래 경쟁력을 보장하는 자동화 솔루션을 가능하게 하는 개방형 제어 기술
IT 및 OT 전문가의 집단 지성 활용
섹터를 포괄적으로 자동화하려면 개별 적용 분야의 경계를 넘어 제어 기술이 함께 성장해야 합니다. PLCnext Technology 에코시스템과 같은 개방형 제어 기술은 하드웨어 및 프로그래밍 언어에 상관없이 이를 가능하게 만듭니다. 또한 개별 솔루션의 빠른 구현과 지속적인 개발을 위해 IT 및 OT 전문가의 집단 지성을 활용합니다.
네트워크화된 시스템에서 오류를 방지하는 안정적인 전원 공급 솔루션
뛰어난 시스템 가용성 보장
섹터의 전기화, 네트워크화 및 자동화가 증가함에 따라 안정적인 전원 공급 솔루션에 대한 의존도가 커지고 있습니다. 섹터의 안정적인 공급 및 커플링을 위해 피닉스컨택트는 서지 보호, 무정전 전원 공급 장치, 이중화 모듈 및 호환 가능한 장치 회로 차단기를 포함하여 모든 애플리케이션을 위한 솔루션을 제공합니다.
필드 레벨까지 원활한 IIoT 통신을 가능하게 하는 SPE(Single Pair Ethernet)
자원 효율적인 고성능 데이터 전송
자동화는 섹터를 보다 에너지 효율적으로 만드는 핵심 요소입니다. 여기에는 모든 기계, 장치, 센서 및 액추에이터를 산업용 사물 인터넷에 네트워크로 연결하는 것이 포함됩니다. 이 과정에서 SPE(Single Pair Ethernet)는 일관된 Ethernet 통신을 보장합니다. SPE는 데이터 및 전원의 고성능 병렬 전송을 나타냅니다. 센서에서 클라우드까지 한 쌍의 전선이 사용되어 자원 효율적인 특징이 있습니다.
안정적인 네트워크화는 섹터 커플링의 기본 요구 사항입니다. 5G 광대역 기술을 통해 데이터 속도가 빠르고 많은 사람이 참여할 수 있고 지연 시간이 매우 짧은 무선 통신이 모든 섹터 내 및 모든 섹터 간에 가능합니다. 기계와 애플리케이션 간의 인텔리전트 5G 통신은 생산에서 물류에 이르기까지 더 자율적 및 효율적인 프로세스를 보장합니다.
빌딩의 에너지 효율성을 향상시키는 적합한 데이터
개방형 IoT 프레임워크를 사용한 포괄적인 자동화
지붕의 PV 시스템, 지하실의 열병합 발전소, 문 앞의 충전소: 섹터 커플링은 현대적 건물에서 이미 현실이 되었습니다. 가능한 한 에너지 효율적이고 자동화된 방식으로 빌딩을 전체 시스템으로 운영하려면 시스템이나 센서의 광범위한 데이터가 보편적으로 사용할 준비가 되어 있어야 합니다. Emalytics 빌딩 관리 시스템의 개방형 IoT 프레임워크가 이를 가능하게 합니다.
분산된 PV 시스템은 All Electric Society의 안정적인 전원 공급에 크게 기여합니다. 피닉스컨택트의 인증된 피드-인 컨트롤러를 사용하면 번거로운 행정적 절차 없이 새 시스템의 빠른 그리드 연결이 가능합니다. 즉, 그리드 적합성 인증서를 위해 오랜 시간을 기다릴 필요가 없습니다. 따라서 에너지 혁신을 이루는 과정이 간소화되고 빨라집니다.
회사 차량을 수익성 있는 에너지 저장 시스템으로 만드는 V2G(Vehicle-to-Grid)
전기 차량의 배터리를 전류 버퍼로 사용
CHARX control modular e-mobility 충전 컨트롤러를 사용하면 전기 자동차 배터리의 인텔리전트 충전이 가능합니다. 또한 필요할 때마다 그리드에 전기를 반환할 수 있습니다. 이를 위한 배후 기술을 V2G(Vehicle-to-Grid)라고 합니다. 기술 요구 사항 및 기본 조건은 ISO 15118에 설명되어 있습니다. CHARX control modular는 이 표준을 충족하며 V2G(Vehicle-to-Grid)에 맞게 준비되었습니다.
인텔리전트 조명 관리로 시작되는 효율적인 이동성
스마트 운송 경로를 따라 감소하는 에너지 소모량
최신 제어 기술, 센서 및 클라우드 기반 서비스에 대한 연결을 통해 스마트 도로 조명은 인텔리전트 도로 조명을 제공합니다. 즉, 도로 조명은 날씨 조건, 변화하는 조명 조건 및 일반적인 도로 사용에 따라 조명 강도를 조정합니다. 따라서 스마트한 운송 경로에서 안전성, 편안함 및 효율성이 향상됩니다. 또한 에너지 소모량이 크게 감소합니다.