동기 부여 요소

혁신을 이끈 100년의 역사와 전기화, 네트워킹 및 자동화 분야의 전문 지식을 바탕으로 피닉스컨택트는 오늘날의 문제에 대한 솔루션을 개발합니다.

지속 가능성 요소를 시각화하기 위한 아이콘이 있는 손에 든 지구본

지속 가능성 - 우리의 핵심 가치

지속 가능성과 기후 변화는 현 시대의 세계적인 과제입니다. 피닉스컨택트는 이러한 문제를 중요하게 생각하며 개발에서 제조 및 물류에 이르기까지 지속 가능한 가치 창출에 초점을 둡니다. 우리는 다양한 사업장에서 전기 소비를 줄이고 친환경 전기와 가스를 사용하고 있습니다. 또한 자원을 절약하기 위해 빗물, 폐열, 지열 에너지 및 재생 가능한 에너지를 사용합니다.
피닉스컨택트는 2030년 이전에 전체 가치 창출 체인을 기후 중립적으로 만드는 것을 목표로 하고 있습니다.

All Electric Society
All Electric Society YouTube

올바른 제품 및 솔루션 보유

피닉스컨택트는 제품 및 솔루션 포트폴리오를 통해 All Electric Society의 비전을 실현하는 데 기여하고 있습니다. 이것은 재생 가능한 소스에서 생성된 저렴한 전기 에너지를 주요 에너지 형태로 거의 무제한으로 사용할 수 있는 세상을 의미합니다. 이 비전을 현실로 만드는 열쇠는 경제와 인프라의 모든 부문에 대한 포괄적인 전기화, 네트워킹 및 자동화입니다. 피닉스컨택트는 고객과 사회가 지속 가능한 세상을 향해 나아가면서 이러한 변화를 추진할 수 있도록 힘을 보태고 있습니다.

회의 중인 피닉스컨택트 직원 그룹

목표를 달성하기 위해 협력하는 기업

피닉스컨택트의 기업 문화는 회사의 성공을 이끄는 원동력입니다. 피닉스컨택트는 상호 존중, 열린 소통, 책임감 있는 미래 지향적인 발전을 무엇보다 중요하게 생각합니다. 17,100명의 직원들이 전세계의 다양한 주제에 대한 솔루션을 찾기 위해 열정적으로 일하고 있습니다. 21세기에 들어서면서 작업 환경이 빠르게 변화하고 있는 가운데 피닉스컨택트의 가치 중심적 기업 문화는 100여 년 동안 변함없이 이어져 내려오고 있습니다.