회사 연혁

피닉스컨택트는 1923년 Essen에서 설립된 이래로 많은 것을 경험하고 성취했습니다. 거의 100년 동안 책임감 있는 사람들이 혁신적인 기술로 피닉스컨택트를 이끌어왔습니다.

Essen의 중앙 기차역 근처에 위치한 피닉스컨택트의 첫 번째 회사 사무실

Essen에서 설립

타고난 사업가인 Hugo Knümann은 1923년 5월 5일에 독일 Essen에서 산업용 제품의 영업 대리점인 Phönix Elektrizitätsgesellschaft Hugo Knümann GmbH & Co. KG를 개설합니다. 회사 사무실은 중앙 기차역 바로 옆의 No. 36 Hollestrasse에 위치했습니다. 임대 건물의 2개 층은 보관, 운송 및 조립에 사용되었습니다. 그렇다면 경험 많은 소매업자이자 귀금속 판매업자였던 Knümann은 무엇을 판매했습니까? Knümann은 사람들이 많이 이용하는 대중 교통이 기회라는 것을 본능적으로 알아차립니다. 최대 용량까지 작동하는 전기 트램에는 가공 접점 라인의 마운팅이 필요했습니다. Phönix Elektrizitätsgesellschaft에서 판매한 최초의 상용 제품이 바로 이것입니다.

첫 번째 단자대의 사진

단자대 발명

회사를 설립한지 몇 년 후 Hugo Knümann은 Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk(줄여서 RWE)의 수석 엔지니어를 만납니다. 이 회사는 급성장하는 Ruhr 지역의 엄청난 전력 수요를 충족해야 했습니다.
이들이 만난 자리에서 DIN 레일에 정렬 가능한 전류 단자를 사용하려는 아이디어를 얻었습니다. 이 단자의 발명은 업계에서 매우 중요한 의미를 가집니다. 작은 결함의 경우 전체 연결 블록이 아닌 결함이 있는 부품만 교체할 수 있습니다. 따라서 소재와 시간이 절약됩니다.
인기가 높은 이 제품은 Essen에서 조립 및 판매되었습니다. 클램핑 부품은 금속으로 제작되고 하우징은 세라믹입니다. Knümann은 필요한 부품을 공급업체로부터 제공 받았습니다. 1928년에 Hugo Knümann은 단자대에 대한 특허를 획득했습니다.

Essen의 중앙 기차역에 있는 아케이드

Blomberg로 이전

1939년에 제2차 세계 대전이 발발했습니다. 군수 산업 때문에 Ruhr 지역은 공습의 주요 표적이 되었습니다. 1943년 3월 13일에 Essen의 중앙 기차역 근처 회사 사무실도 폭격을 당하여 Hugo Knümann은 회사를 다른 장소로 대피시켰습니다. 친척의 도움으로 Knümann은 200 km나 떨어져 있는 Ostwestfalen-Lippe 지역에 위치한 Blomberg의 작은 마을로 옮겼습니다. 사업 운영은 비어 있는 "Bürgerheim" 여관에서 계속됩니다. 사무실은 아래층에 있고 조립 및 보관 업무는 위층에서 이루어졌습니다.
전쟁이 끝나자 사업부는 Essen으로 돌아가고 조립 및 보관 업무는 Blomberg에서 계속되었습니다.

Hugo Knümann 및 Josef Eisert

Eisert 가족과의 첫 만남

회사가 순조롭게 성장하는 동안 Hugo Knümann에게는 운명적인 만남이 있었습니다. 서로 알던 변리사를 통해 Knümann은 전기 엔지니어인 Josef Eisert와 친분을 쌓습니다. Knümann은 수많은 단자대 관련 특허를 보유한 Eisert를 회사의 기술 이사로 영입합니다. Josef Eisert는 1949년에 회사에 합류하여 전체 제품군을 새롭게 조정합니다. 이로 인해 회사의 지속적인 성공을 위한 토대가 마련됩니다.
1937년에 Knümann은 Ursula Lampmann을 사무 담당자로 고용했습니다. 그녀는 23세의 나이에도 불구하고 1943년에 공식 대리인이 될 정도로 훌륭하게 업무를 처리했습니다.
1953년에 Hugo Knümann이 사망한 후 Josef Eisert 및 Ursula Lampmann이 회사의 경영을 이어갑니다. 2년 후에 회사는 Phönix Klemmen이라는 새로운 이름으로 운영됩니다.

Blomberg에 있는 Flachsmarkt 부지의 과거 항공 사진(피닉스컨택트)

최초의 생산 시설

KnJosef Eisert가 역임하는 동안 회사의 잠재적 생산 능력이 엄청난 발전을 이루었습니다. 1957년에 최초의 공장 시설이 Blomberg의 Flachsmarkt에서 건설되었습니다. 1번 공장에는 공구 엔지니어링, 플라스틱 제조, 나사 선삭 공장, 조립, 운영 기술, 보관 및 선적 시설이 있습니다.
1966년 회사 경영진이 Essen에서 Blomberg로 다시 이전합니다. 4층짜리 관리 건물이 새로 지어지면서 본사가 완성되었습니다.

현재는 Phoenix Feinbau로 바뀐 Noelle & Berg의 사진

피닉스컨택트 그룹의 탄생

생산을 위한 스탬프 및 프레스 부품은 인근 Sauerland 지역의 Noelle & Berg에서 공급됩니다. Lüdenscheid에 위치한 계열사(현재의 Phoenix Feinbau)가 Phönix Elektrizitätsgesellschaft의 독점 공급업체가 되었습니다. 그 이후로 많은 협업이 이루어지면서 피닉스컨택트 그룹의 시작을 예고했습니다.
1960년대에는 Josef Eisert의 세 아들인 Klaus, Jörg 및 Gerd가 입사합니다. 1975년에 Josef Eisert가 사망하자 세 형제는 Ursula Lampmann과 함께 회사 경영을 이어받았습니다. 전문 엔지니어인 Klaus는 판매 및 제품 개발을 관리하고 선임 엔지니어인 Jörg는 생산을, 사업가인 Gerd는 수출을 담당합니다. 1979년에 Jörg Eisert가 Lüdenscheid로 가는 도중 교통 사고로 사망하자 Klaus Eisert는 생산 관리도 맡게 됩니다.

피닉스컨택트의 제품

전자 장치의 등장

1970년대 및 1980년대에는 컨트롤 캐비닛에서 전자 장치가 점점 더 많이 사용되어 제품 포트폴리오도 전자 장치를 염두에 두고 개발되었습니다. 처음에는 PCB 단자대가 컨트롤 캐비닛에 사용되었고 컨트롤 캐비닛의 전자 장치를 위한 효과적인 연결 부품이라는 것이 입증되었습니다. PCB 커넥터, 릴레이, 컨버터, 파워 서플라이 및 기타 많은 전자 제품이 그 뒤를 이었습니다. 그러나 이러한 전자 장치는 전자기 간섭에도 민감합니다. 낙뢰와 스위칭 작동 및 정전기 방전은 전자 시스템을 완전히 파괴할 수 있습니다. 따라서 1983년에 서지 보호 제품이 피닉스컨택트의 제품 포트폴리오에 추가되었습니다.

간판을 교체하는 남자: Phönix Klemmen에서 피닉스컨택트로 변경

최초의 해외 자회사

1981년에 Gerd Eisert는 국제 판매망을 운영하기 시작했으며 스웨덴, 스위스 및 미국에 자회사가 설립되었습니다. 이러한 해외 진출은 새로운 회사 이름에도 반영되었습니다. Phönix Klemmen이 피닉스컨택트가 됩니다. 이러한 국제적인 이름은 전세계적인 브랜드와 서비스를 나타냅니다.
매년마다 또 다른 해외 자회사가 새롭게 설립되었습니다. 오늘날 피닉스컨택트는 50개 이상의 국가에 판매 회사가 진출해 있습니다. 제품은 높은 수준의 수직적 통합을 바탕으로 11개 국가에서 생산되고 있습니다.

INTERBUS fieldbus 시스템

자동화 기술의 세계로 진입

1987년 하노버 산업 박람회에서 INTERBUS fieldbus 시스템을 공개하면서 피닉스컨택트는 자동화 기술의 세계에 뛰어들었습니다. 직렬 데이터 전송을 위한 네트워크는 센서에서 컨트롤러까지 시스템 간 개방성을 제공하며 생산 플랜트를 자동화하는 데 사용됩니다.
1994년에 Bad Pyrmont에 핵심 시설인 Phoenix Contact Electronics가 설립됩니다. 새로운 자회사는 전자 모듈 및 자동화 기술의 개발 및 생산을 전문으로 합니다.

2005년 피닉스컨택트 경영진

새로운 경영진

2001년에 주주총회에서 4명의 신규 이사회 구성원인 Roland Bent(마케팅 및 개발), Gunther Olesch 박사(인사, IT 및 법률), Frank Stührenberg(판매) 및 Heinz Wesch 박사(기술)가 임명되었으며 2005년에 이들은 각 부문의 총괄 관리자가 되었습니다. 다섯 번째 총괄 관리자는 2003년부터 재무를 담당하고 있는 Martin Heubeck 박사입니다.
Gerd Eisert는 2001년에 사망했습니다. 그의 형제인 Klaus가 유일한 전무 이사로서 회사의 경영권을 이어갔습니다. Klaus는 2015년에 이 직책에서 사임하고 자문 위원회를 설립하는 데 전념했습니다. Frank Stührenberg가 피닉스컨택트 그룹의 CEO로 취임합니다. 새로 설립된 자문 위원회는 2016년에 업무를 개시했습니다. 자문 위원회는 고문 자격으로 경영진을 지원하는 역할을 담당합니다.

피닉스컨택트가 10억 유로의 매출을 달성했을 때의 축하 사진

최초의 십억 단위 매출

새 천년이 시작되는 시점에 피닉스컨택트의 매출은 10억 마르크를 넘어섰습니다. 2007년에도 동일한 매출을 올렸는데 이번에는 그 단위가 유로화였습니다. 이제 해외 시장이 매출의 절반 이상을 차지합니다. 이러한 매출 달성과 함께 피닉스컨택트는 전기 엔지니어링 및 자동화 분야의 글로벌 선두 주자가 되었습니다. 또한 현재 직원 수는 10,000명에 근접하고 있습니다.
20억 유로의 매출을 달성하는 날도 오래 기다릴 필요가 없었습니다. 불과 10년 후인 2017년 11월, Roland Bent와 Frank Stührenberg는 회사의 매출이 20억 유로를 넘겼다고 발표했으며 이는 피닉스컨택트에게 또 다른 역사적인 사건이었습니다.

중국 난징에 위치한 피닉스컨택트의 항공 사진

피닉스컨택트 그룹의 성장

1990년대에 회사는 꾸준한 성장을 이어갔습니다. 통일 후 독일 판매망은 새로운 연방 주들로 확장되었습니다. 1994년에 독립적인 테스트 기관인 Phoenix Testlab이 Blomberg에 설립되었습니다.
전세계 모든 대륙에서 판매 자회사가 추가로 설립되었습니다. 미국에 이어 두 번째로 큰 자회사가 중국 난징에도 진출했습니다.
오늘날까지도 독일과 해외에서 새로운 자회사가 계속 추가되고 있습니다. 현재 피닉스컨택트 그룹은 15개의 독일 회사와 4개의 국제 기업을 보유하고 있습니다.
또한 2013년부터 "신규 사업" 부문에서 역동적인 발전이 이루어졌습니다. E-mobility를 위한 자회사 설립을 시작으로 이제 신규 사업 부문에는 3D 인쇄, 클라우드 솔루션 등을 위한 회사도 포함됩니다.

Industry 4.0의 생산 라인

Industry 4.0의 시대

피닉스컨택트는 2010년대부터 Industry 4.0 및 사물 인터넷(IoT)에 참여해 왔습니다. 제품, 생산 기술, 생산 프로세스의 디지털화는 신기술을 사용한 복잡한 제조 프로세스의 최적화에 중요한 역할을 합니다. 고객 및 파트너와 함께 피닉스컨택트는 미래를 위한 솔루션을 설계하고 현재의 디지털 환경을 미래의 인텔리전트 생산을 위한 기반으로 발전시키고 있습니다.

All Electric Society의 시각화를 위한 네트워크화된 세계 지도

새로운 10년의 시작

2020년부터 피닉스컨택트는 All Electric Society의 개념을 받아들이기 위해 노력하고 있습니다. 인류가 직면한 가장 큰 도전, 즉 기후 변화에 맞서 싸우고 지속 가능한 개발을 보장하는 것이 All Electric Society의 비전입니다. 이 비전을 현실로 만드는 열쇠는 경제와 인프라의 모든 부문에 대한 포괄적인 전기화, 네트워킹 및 자동화입니다. 피닉스컨택트는 All Electric Society로 나아가는 개발 단계에 사용할 수 있는 제품과 솔루션을 벌써부터 제공하여 산업 분야 및 사회에서 이 비전에 도달할 수 있도록 지원하고 있습니다.