どこでも持ち運びできる産業用モバイルプリンタ「THERMOMARK GO」新登場 ~発売記念キャンペーン実施中~(2026年3月31日ご発注分まで)
2026-01-22
フエニックス・コンタクト株式会社(本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長:吉野博通)は、現場でのマーキング作業を大幅に効率化する、産業用モバイルプリンタ「THERMOMARK GO」を発売いたします。今回発売記念として、2026年3月31日(火)までの期間限定で、専用モバイルバッグを先着100名様にプレゼントするキャンペーンを実施します。また同期間に人気の工具シリーズ「TOOLfox」から一部製品を特別価格でご提供する「Toolキャンペーン2026」も開催いたします。
現場でのマーキング作業をもっと手軽に、スマートに
制御盤や電気設備の現場では、端子台や配線、各種デバイスなどの識別のためマーキングが欠かせません。しかし品目や用途ごとに異なるマテリアルの準備、データの作成、印字、そして貼り付け作業は、現場の工数負担となっています。また仕様変更時の再作成や貼り替え作業では、正確かつ迅速に実施することが求められます。本製品を一台持つことで、急な現場作業にもスピーディに対応できるようになります。
産業用プリンタ「THERMOMARK GO」の主な特長
- 本製品専用アプリがあるので、PCでもスマートフォンでも簡単でスピーディにデータ作成から印字ができます。
- 記名板、ワイヤーマーキング、デバイスマーキング など100種類以上のマテリアルで柔軟に印字ができます。
- コンパクトで軽量、バッテリー式でコード不要のため持ち運びが容易で、置き場所も取りません。(本体:幅135mm、高さ175mm、長さ70mm、重さ1,174g)
※製品の詳細や使用方法は以下の製品ページ・フライヤにてご確認ください。
発売記念キャンペーン『Toolキャンペーン2026』
本製品の発売を記念し、2026年3月31日(火)ご発注分までの期間限定で「THERMOMARK GO」の専用モバイルバッグを先着100名様にプレゼントいたします。また人気の定番工具(TOOLfoxシリーズ)を含めたお得なキャンペーンを実施いたします。
詳しくはキャンペーン情報・製品情報をご覧いただき、お早めに弊社特約店までお問い合わせください。
報道関係者お問い合わせ先
フエニックス・コンタクト株式会社
|
ニュースお問い合わせ窓口
jp-info@phoenixcontact.co.jp