IIFES2025 出展レポート
未来を変革する技術やソリューションを体験いただいた3日間
フエニックス・コンタクトは、2025年11月19日(水)〜21日(金)の3日間に東京ビッグサイトで開催された「IIFES2025」(Innovative Industry Fair for E x E Solutions/オートメーションと計測の先端技術総合展)に出展し盛況の中終了しました。ご来場の皆さまに改めて御礼申し上げます。
今回の展示テーマ 「Empowering the All Electric Society」 を掲げ、誰もがクリーンな電力を使用できる社会の実現に向け、未来を変える技術・ソリューションを以下の3つの軸で展示しました。
- 最新の接続技術・電源システム
- スマートでセキュアなオートメーションXネットワーク
- 基板向けソリューション
(展示製品ラインアップはこちらのページもご参照ください。)
会期中は初日から天候に恵まれ、3日間の来場者数は合計45,324人となりました(※公式サイト発表)。弊社ブースにも多くの方にご来場いただき、展示実機やデモをご体験いただいたほか、ご質問も多数いただき、会場は終始熱気に包まれていました。ここでは、その様子をレポートいたします。
【注目展示ピックアップ】 スマートでセキュアなネットワーク X オートメーション
様々な点灯バリエーションの産業用LED信号灯PSDシリーズ
IO-Linkで点灯の位置やカラー、動作パターンを自由に設定・制御し、産業用機械の稼働状況や警告状態を視覚と聴覚ですみやか、かつ明確に識別することができます。会場ではネオンのように鮮やかな七色の発光に思わず足を止めた来場者が多かったようです。
・右手の動画では、上記製品含め以下の3点を簡単に紹介しています。
展示会場の様子も含め、ぜひご覧ください。
・LED信号灯PSDシリーズ
・サイバーセキュリティ
・Virtual PLCnext Control、Ubunto PRO搭載小型エッジPC VL3 UPC 2440 EDGE
セキュリティクラウドサービスmGuard Secure Cloud(12月1日リリース・提供開始)
昨今さまざまな企業のサイバーセキュリティ事象が発生する中、クラウド経由でVPNアクセスができ、手頃なコストで始められる 本サービスは、OTセキュリティの新提案として注目を集めました。またオプションで追加できる 中国でのVPN使用 に関する質問も多く寄せられました。
・右手の動画では、上記製品含め以下の3点を簡単に紹介しています。
展示会場の様子も含め、ぜひご覧ください。
・リモートアクセス用クラウド mGuard Secure Cloud
・アンテナ内蔵型Wi-Fi 6産業用無線LANアダプタFL WLAN 1120
・スイッチングハブ FL SWITCHシリーズ
【注目展示ピックアップ】 接続・電源ソリューション
Push-X端子台・コネクタの新ラインアップと接続体験デモ
工具なしで裸線をそのまま端子台に挿し込むだけで“カチッ”と接続できるPush-X接続の端子台の接続体験デモは常に体験者でにぎわっていました。DINレール用の端子台XTシリーズ、プリント基板向けのXPCシリーズ、共に新サイズが登場しご注目いただきました。
・右の動画では、上記製品の使用のメリットについてIIFES2025ブースより1分程度で紹介しました。ぜひご覧ください。
・製品情報:Push-X端子台XTシリーズ, XPCシリーズ
バッテリーレスのメリットが満載!電源 TRIO3 CAP
電源の安定性と信頼性を両立し“電源+α”のさまざまな機種を発表したTRIO3シリーズ。今回電源と瞬低対策モジュールの一体型でより省スペースな“TRIO3 CAP”もまた、ひときわ注目を集めました。
・右の動画では、上記製品の使用のメリットについてIIFES2025ブースより1分程度で紹介しました。ぜひご覧ください。
・製品詳細URL TRIO3 CAP
以上、ほんの一部ではありますが、IIFES会場で注目を集めた製品・ソリューションをご紹介しました。
展示製品の詳細については、「IIFES2025展示の見どころ」もご参照ください。
また以下リンクより当社カタログ(PDF)のダウンロードもご利用いただけます。
ご質問やご相談がございましたら、下記のお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。
皆さまと再びお会いできることを、社員一同心より楽しみにしております。