製品のコンプライアンスと承認 当社のお客様にはベストな製品のみをご提供します。
製品および会社関連の規格を満たすことは、フエニックス・コンタクトのすべての行動の開始点です。国内と海外の両方の認証を得て、フレームワークが提供されます。やはり、当社製品でお客様にご満足いただくことが重要です。そして1企業としてのフエニックス・コンタクトを信頼していただく必要があります。当社の創造的かつ起業精神にあふれたプロセスの基礎となる証明や認証の一部を以下でご紹介します。
フエニックス・コンタクトは当然、すべての製品を、該当する規格、指令、法律に準拠して開発、試験、マーキングを行っています。製品関連の証明と認証の詳細は、国ごとに異なります。製品の証明と認証に関する情報が必要な場合は、対象製品の製品詳細ページをご覧ください。そのためには、フエニックス・コンタクトのウェブサイトで、検索フィールドにウェブコードを入力します。または製品リストから必要な項目を選んでください。
当社の製品は次に準拠して認証済みです:
- IEC規格に準拠したCB認証
- Underwriters Laboratories(UL)
- CE適合
- VDE
- EAC
- DVN GL
防爆
防爆は、製品関連の証明と認証の中でも特に重要な役割を果たします。従来型の化学産業および石油化学プラントのプラントエンジニアや、食品産業のように危険ではないように見える産業でも、世界的に防爆の法的条項に従う必要があります。
品質試験
製品の試験済み品質は当社の最優先事項です。品質は、完成品に遡及的にテストされるだけでなく、製造や運用のすべての段階で責任を持って保証しています。当社製品をあらゆる関連産業で使用できることを確実にするため、当社製品は幅広い試験手順を経ています。つまり、多数の認証を受けているということです。
会社認証
高品質であることは必須要件です。これは各製品とフエニックス・コンタクトグループにも当てはまります。この要件を完全に満たすために、フエニックス・コンタクトは当社の規格を完全に満たすため、例えば、品質管理、環境管理、エネルギー管理、労働安全に関して、会社として試験と認証を複数回行っています。