よりよい世界のための技術ソリューション

現代社会が直面する、気候変動との戦いと繁栄と発展を希求する何十億人もの人々という2つの大きな問題は、一見相反して共存できないように見えます。課題は消費を許可しつつ同時に気候を保護することです。技術的観点からの答えは、All Electric Society です。目標:世界中のエネルギーニーズを、持続可能な方法で再生可能なソースから完全に経済的に満たすこと。

All Electric Society Park

All Electric Society Park 未来の持続可能な世界、現在のテクノロジ

2023年9月1日にブロムベルク(Blomberg)にオープンするAll Electric Society Parkは、All Electric Societyがどのように現実のものとなっていくかが実証される場となります。そこでは本物のセクターカップリングアプリケーションが図示され、同時に持続可能な未来を確保します。

動画:フエニックス・コンタクトの未来のビジョンとしてのAll Electric Society
All Electric Societyとは MovingImage

All Electric Society)

All Electric Societyという将来のビジョンは、再生可能な資源からのエネルギーが、十分な量と手ごろな価格で利用可能になる世界のことです。再生可能エネルギーの一貫した生成と使用に加えて、効率的な措置による一次エネルギーの需要削減と、インテリジェントでネットワーク化されたシステムの作成が、持続可能な将来へのカギとなります。
再生可能エネルギーの使用を需要に応じたものにするために、セクターカップリングの実現に向けた、電化、ネットワーク化、オートメーション向けのソリューションとテクノロジが必要です。

動画:All Electric Societyの一環としてのセクターカップリング
セクターカップリングとは。 MovingImage

セクターカップリング

発電、電力の供給と保管や消費は、セクターカップリングでは全体的なシステムとみなされています。各セクターはエネルギーを互いに交換して、必要な場所で適切な形態で利用できるようにしています。エネルギー消費および生成に関するデータを収集して評価することで、エネルギーフローを最適に制御することができます。

つまり、セクターはパフォーマンスの面だけではなく、通信の面でもネットワーク化される必要があります。さまざまなネットワーク内の標準化された通信プロトコルにより、システムの境界に関係なく必要な通信が可能になります。セクターカップリングの原理は、例えば企業内などの小規模でも、企業間でも機能します。フエニックス・コンタクトは、エネルギー産業、インフラ、モビリティの各セクターの、電化、ネットワーク化、オートメーション向けの製品、ソリューション、サービスを提供しています。

セクターカップリングを体験してみましょう
All Electric Society のオンライン体験
All Electric Society のオンライン体験で、セクターカップリングの仕組みと、電化、ネットワーク化、オートメーションがその中で果たす役割を体験してみましょう。
セクターカップリングの理解
All Electric Society(全ての電動化社会)のオンライン体験からインスピレーションを得る、ラップトップを持つ人

電化の主要テクノロジ

動画:All Electric Societyの一部としての電化
電化とは。 MovingImage
洋上風力発電所

信頼性のある電源ソリューションで、ネットワーク化されたシステムの障害を回避 システム高可用性を確保

セクターの電化、ネットワーク化、オートメーション化が進むことは、信頼性の高い電源ソリューションへの依存度の高まりと密接に関連しています。セクターへの信頼できる給電とカップリングのために、サージ保護、無停電電源装置、冗長化モジュール、互換性のある機器サーキットブレーカにより、あらゆるアプリケーション向けのソリューションを提供しています。

製品をデジタルツインと比較している人

制御盤製造の効率性によりセクターカップリングが加速します スマート製造ソリューションがなければ電化は行詰ります

分散して生成される再生可能エネルギーの流通と保管と、すべてのセクターの電化のための、インフラの大規模な拡張と転換は、スイッチング機器の需要の急激な増加につながっています。これは、従来型の製造方法でカバーすることはほとんどできません。効率的なエンジニアリングとスマート製造のエリアでのソリューションが求められています。それは制御盤製造の効率性増加の必要性と、セクターカップリングをより迅速に実現することに大きく貢献しています。

ネットワーク化の主要テクノロジ

動画:All Electric Societyの一部としてのネットワーキング
ネットワーキングとは。 MovingImage
自動車製造の修理工場

シングルペアイーサネット(SPE)により、現場レベルまでのシームレスなIIoT通信が可能になります。 省資源で高性能なデータ伝送

セクターの省電力化には、オートメーションが鍵となります。それには、すべての機械、機器、センサ、アクチュエータを産業向けIoTにネットワーク化することが密接に関連しています。ここでSPEにより一貫したイーサネット通信を確保します。SPEとは、データと電力の高性能な並列伝送を意味します。センサからクラウドまで1対の配線で済み、省資源。

大都市の5G電波塔

5Gにより無線通信の信頼性が向上 すべてのセクター内とセクター間の強力なネットワーク化

信頼性の高いネットワーク化は、セクターカップリングの基本要件です。5G
5Gブロードバンドテクノロジにより、すべてのセクター間の無線通信が可能に:高速データ伝送や、多数接続、超低遅延時間。機械とアプリケーションとの間のインテリジェントな5G通信により、製造からロジスティクスまで、より自律的で効率的なプロセスが確保されます。

オートメーションの主要テクノロジ

動画:All Electric Societyの一部としてのオートメーション
オートメーションとは。 MovingImage
製造内の機械

オープン制御技術により将来に備えたオートメーションソリューションが実現 ITとOTの専門家の集合知を活用

セクターを包括的に自動化するため、制御技術は個々のアプリケーション分野の境を越えて共に成長する必要があります。PLCnext Technologyエコシステムなどのオープン制御技術により、関連するハードウェアやプログラミング言語にかかわらず、これが可能になります。さらに、ITとOTの専門家の集合知を活用して、個別ソリューションを迅速に実装し継続的に開発しています。

エネルギー部門向けのソリューション

ソーラーパーク内のソーラーパネルの空中写真

認定送電コントローラにより、エネルギー革命のハードルが下がります 太陽光発電システムをより迅速にグリッド接続

分散型太陽光発電システムは、All Electric Society(全ての電動化社会)における信頼性の高い電源に大きく貢献します。フエニックス・コンタクトの認定済み送電コントローラにより、グリッド適合性の証明書を長時間待つことなく、新規システムを迅速かつ手軽にグリッド接続することができます。  エネルギー革命への道がシンプルになり、プロセスをさらに加速します。

産業セクター向けソリューション

製造計画中の人々

中央データアクセスにより、デジタルファクトリーの管理がシンプルに 拠点間の効率向上のための安全なクラウドソリューション

包括的なデータの取得と評価は、セクターカップリングと経済的な製造の基礎です。結果を使用して、機械の利用時間からエネルギー管理まで、あらゆる分野で製造をより効率化できます。電力の生成、保管、消費は安全なクラウドソリューション経由で中央で記録され、単独の工場だけではなく産業ネットワーク全体に対しても最適なバランスをとることができます。製造の効率向上

インフラセクター向けソリューション

照明のあるビルと街路のある、夕暮れ時の街

効率的なインフラは適切なデータから始まります スマートビルと輸送ルートに沿ったエネルギー消費の削減

屋上の太陽光発電システム、地下室の熱電併給プラント、ドアの前の充電ステーション:現代のビルでは、セクターの組合せは既に現実のものとなっています。さらに照明は、気象条件、照明の充電条件、使用される各道路に合わせて照度を調整します。これらのシステムの自動運転をできるだけ省電力で可能にするためには、システムやセンサからの幅広いデータを汎用的に使用する準備ができていなければなりません。

モビリティセクター向けのソリューション

電気サービスステーションのある自動車駐車場

Vehicle-to-gridにより、保有車両を収益性のあるバッテリーモジュールシステムに変えることができます 電気自動車のバッテリーを電流バッファとして使用

E-Mobility充電コントローラCHARX control modularにより、e車両のバッテリーのインテリジェントな充電が可能になります。また、必要な時に電気をグリッドに戻すこともできます。vehicle-to-gridと呼ばれるテクノロジが背景にあります。技術要件と基礎となる条件は、ISO 15118に記載されています。CHARX control modularは、この規格を満たし、vehicle-to-gridに対応しています。