再生可能で手頃かつ十分な電気エネルギーが利用可能な社会:これがAll Electric Society(全ての電動化社会)であり、カーボンニュートラルで持続可能な方法で発展する世界の、科学的根拠のある未来のビジョンです。これを実現するための道のりは、生活と仕事に関わるすべての分野での、包括的な電化、ネットワーク化、オートメーションからつながります。フエニックス・コンタクトは、多くの製品、ソリューション、アプリケーション例を通じて、持続可能な産業社会への変革を積極的に後押ししています。
これはAll Electric Society(全ての電動化社会)のビジョンです。現在抱えている主要な問題のすべてに対応するというビジョンです。地球の繁栄を可能にしながら気候変動に対するためには、やはりカーボンニュートラルなエネルギーが重要な要因です。 フエニックス・コンタクトはこの活動の前線に立ち、パートナーとお客様に活力を与えています。
2020年に公開された世界経済フォーラムのダボス会議による報告書では、17項目の国連の持続可能な開発目標(SDGs)のうちの10項目を達成するのに、テクノロジが重要な役割を果たすとしています。(出典:Unlocking Technology for the Global Goals)。サブ目標の約70%は、技術革新で直接サポートされます。目標7-クリーンで手ごろなエネルギー―は、All Electric Society(全ての電動化社会)を実現するためのカギです。現在、フエニックス・コンタクトの多くの製品とソリューションは、これらの将来の問題に対し既に最初の回答を提供しています。
分散型太陽光発電システムは、All Electric Society(全ての電動化社会)における信頼性の高い電源に大きく貢献します。フエニックス・コンタクトの認定済み送電コントローラにより、役所的な手間をかけずに新規システムを迅速にグリッド接続することができます(グリッド適合性の証明書を長時間待つ必要はありません)。これにより、エネルギー革命が簡素化するだけでなく、さらに加速します。
E-Mobility充電コントローラCHARX control modularにより、電気自動車のバッテリーのインテリジェントな充電が可能になります。さらに、必要な時に電気をグリッドに戻すこともできます。vehicle-to-gridと呼ばれるテクノロジが背景にあります。技術要件と基礎となる条件は、ISO 15118に記載されています。CHARX control modularは、この規格を満たし、vehicle-to-gridに対応しています。