Un collaboratore utilizza la tecnologia cloud computing su un tablet

Cloud computing Il futuro dell'industria

Nel 2017 è stata formulata la famosa citazione "La risorsa più preziosa del mondo non è più il petrolio, ma i dati". Oggi questa affermazione è ancora più vera. In ogni industria, ogni giorno sono generate grandi quantità di dati, che in molti casi non sono ancora state utilizzate. Proficloud.io rende questi dati utilizzabili. Proficloud.io dà alle piccole e medie imprese l'opportunità di partecipare alla digitalizzazione delle loro industrie, di rendere utilizzabili i dati accumulati e quindi di ottimizzare i propri processi, risparmiare sui costi e aumentare la velocità.

Diagramma che spiega il cloud computing con le connessioni delle diverse interfacce attraverso il cloud

Che cos'è il cloud computing?

In passato, chiunque volesse usufruire della capacità di calcolo era costretto a utilizzare server propri. Era necessario calcolare e procurarsi le risorse necessarie, installare gli aggiornamenti, configurare i backup e garantire la disponibilità dei server. Questo ha portato le aziende a impiegare grandi risorse (umane e finanziarie) o a dover effettuare dei tagli.

Grazie al cloud, tutto questo appartiene al passato. Il server che prima si trovava in azienda viene ora sostituito da centri dati gestiti da professionisti: il cloud. Risorse, come la potenza di calcolo o la capacità di memoria, possono essere rese disponibili in quantità praticamente illimitate in qualsiasi momento, in modo così rapido, che anche i picchi di carico possono essere bilanciati. Argomenti come gli aggiornamenti del software o la creazione di backup sono gestiti dall'operatore della rispettiva piattaforma cloud. Il cloud permette alle aziende di partecipare al mondo dei dati, senza grandi costi e sforzi.

Diagramma che spiega la tecnologia cloud computing

Quale tecnologia si nasconde dietro tutto questo?

Nell'ambito delle tecnologie utilizzate, MQTT è certamente degno di nota. MQTT è un protocollo utilizzato principalmente per la comunicazione tra le macchine. Nel nostro caso, si tratta della comunicazione tra i dispositivi abilitati al cloud sul campo e Proficloud.io, che viene gestita tramite MQTT. Per questo scopo, MQTT offre diversi vantaggi, come un fabbisogno minino di potenza di calcolo, un basso overhead e una comunicazione sicura attraverso la codifica TLS.

Icona che illustra le caratteristiche del cloud computing con cloud e tablet

Caratteristiche

Sono disponibili diverse varianti di sistemi cloud, ma i seguenti punti si applicano a molte di esse:

  • L'hardware esistente è condiviso tra diversi utenti. Questo permette di tenere bassi i costi pur mantenendo i dati separati.
  • La potenza richiesta può essere aumentata o diminuita in breve tempo, consentendo di reagire rapidamente ai cambiamenti.
  • I servizi cloud non si comprano, ma si affittano. Poiché ogni sistema cloud richiede uno sforzo continuo da parte dell'operatore, questo è l'unico modo per illustrare i costi sostenuti. Tutto questo offre al cliente il vantaggio di non dover sostenere costi di avviamento elevati (CAPEX), ma di poter ammortizzare i costi prevedibili su un periodo di tempo più lungo (OPEX).
  • Poiché i costi di funzionamento e di manutenzione del cloud sono sostenuti dall'operatore, l'uso è a basso costo per i clienti. Il cliente può concentrarsi direttamente sui suoi interessi reali.
Icona per illustrare i rischi nel cloud computing

Rischi

Cloud computing in Proficloud.io:

  • I dati dei nostri utenti sono conservati in un centro dati a Francoforte.
  • Siamo conformi al RGPD.
  • La trasmissione dei dati tra i dispositivi, i clienti e Proficloud.io è sempre criptata con TLS.
  • I dati non saranno trasmessi a terzi in nessun caso. Consideriamo i dati dei nostri clienti solo come tali: si tratta dei dati dei nostri clienti, non dei nostri.

Proficloud.io e Smart Service

In definitiva, la domanda rimane la seguente: come può la tua azienda beneficiare dei vantaggi del cloud? Come si comincia a usare Proficloud.io? Proficloud.io consiste in una serie di Smart Service che servono diversi casi di applicazione e sono quindi adatti anche per una grande varietà di aziende.
Una panoramica di questi Smart Service è disponibile qui: