Soluzioni tecniche per un mondo vivibile

A prima vista, la lotta al cambiamento climatico e il desiderio di benessere e sviluppo di miliardi di persone, nella nostra società odierna, sembrano contraddirsi senza possibilità di compromesso. La sfida è consentire il consumo e proteggere ugualmente il clima. La risposta dal punto di vista tecnico è la All Electric Society. L'obiettivo è soddisfare il fabbisogno energetico mondiale in modo completo ed economicamente sostenibile con fonti rinnovabili.

Il parco All Electric Society

Il parco All Electric Society Mondo sostenibile di domani, tecnologie di oggi

Dal 1° settembre 2023, il parco All Electric Society di Blomberg mostrerà come la All Electric Society stia diventando realtà. Le applicazioni reali del sector coupling sono spiegate in modo chiaro e garantiscono comunque un futuro sostenibile.

Video: La All Electric Society come visione del futuro di Phoenix Contact
Che cos'è la All Electric Society MovingImage

La All Electric Society

La visione della futura All Electric Society prevede un mondo in cui l'energia proveniente da risorse rinnovabili è disponibile in quantità sufficienti e a prezzi accessibili. Oltre alla produzione e all'uso coerenti di energia rinnovabile, la riduzione della domanda di energia primaria attraverso misure di efficienza e la creazione di sistemi intelligenti e connessi sono la chiave per un futuro sostenibile.
Per utilizzare l'energia prodotta in modo rigenerativo in base al fabbisogno, sono necessarie soluzioni e tecnologie per l'elettrificazione, il collegamento in rete e l'automazione per la realizzazione del sector coupling.

Video: Sector coupling nell'ambito della All Electric Society
Che cos'è il sector coupling MovingImage

Il sector coupling

Nel sector coupling, la produzione, la distribuzione, lo stoccaggio e il consumo di energia sono considerati come un sistema olistico. A questo scopo, i singoli settori si scambiano l'energia in modo che sia disponibile nella forma giusta laddove è necessario. Grazie all'acquisizione e alla valutazione dei dati di consumo e produzione di energia, il flusso di energia è controllato in modo ottimale.

Ciò significa che i settori devono essere collegati in rete non solo in termini di prestazioni ma anche di comunicazione. I protocolli di comunicazione standardizzati all'interno delle diverse reti consentono la comunicazione necessaria, senza limiti di sistema. Su piccola scala, ad esempio all'interno di un'azienda, il principio del sector coupling funziona come a livello interaziendale. Phoenix Contact fornisce prodotti, soluzioni e servizi per l'elettrificazione, il collegamento in rete e l'automazione dei settori dell'energia, dell'industria, delle infrastrutture e della mobilità.

Vivere il sector coupling
All Electric Society Online Experience
Sperimenta come funziona il sector coupling e il ruolo che vi svolgono l'elettrificazione, il collegamento in rete e l'automazione con la nostra All Electric Society Online Experience.
Comprendere il sector coupling
Un uomo con il computer portatile si entusiasma per la All Electric Society Online Experience

Tecnologie chiave per l'elettrificazione

Video: l'elettrificazione come campo d'azione per la All Electric Society
Che cos'è l'elettrificazione? MovingImage
Parco eolico offshore

Le soluzioni di alimentazione affidabili evitano il guasto dei sistemi in rete Garantire un'elevata disponibilità dell'impianto

Man mano che i settori diventano più elettrificati, collegati in rete e automatizzati, aumenta anche la dipendenza da soluzioni di alimentazione affidabili. Per l'alimentazione sicura e il sector coupling, offriamo soluzioni per tutte le applicazioni: protezioni contro la sovratensione, gruppi di continuità, moduli di ridondanza e interruttori di protezione corrispondenti.

Un uomo confronta un prodotto con il suo gemello digitale

L'efficienza nella costruzione di quadri elettrici accelera il sector coupling Senza soluzioni di produzione intelligenti, l'elettrificazione vacillerà

La massiccia espansione e conversione dell'infrastruttura per la distribuzione e lo stoccaggio dell'energia rinnovabile generata in modo decentralizzato e l'elettrificazione di tutti i settori stanno portando a un forte aumento della domanda di quadri di comando, che difficilmente può essere soddisfatta con i metodi di produzione convenzionali. Qui sono richieste soluzioni nel settore Efficient Engineering and Smart Production, che contribuiscono in modo decisivo al necessario aumento dell'efficienza nella costruzione di quadri elettrici e quindi alla realizzazione più rapida del sector coupling.

Tecnologie chiave per l'interconnessione

Video: Il networking come campo d'azione della All Electric Society
Che cos'è il networking? MovingImage
Costruzione di carrozzerie Produzione di automobili

Single Pair Ethernet permette la comunicazione IIot senza soluzione di continuità fino al livello di campo Trasmissione dei dati ad alte prestazioni e con risparmio di risorse

L'automazione è la chiave per rendere i settori più efficienti dal punto di vista energetico, ma anche il collegamento in rete di tutte le macchine, i dispositivi, i sensori e gli attuatori, che vanno a formare l'Industrial Internet of Things. In questo ambito, il Single Pair Ethernet (SPE) assicura una comunicazione Ethernet continua. SPE è sinonimo di trasmissione di dati e potenza in parallelo e ad alte prestazioni. Risparmio di risorse grazie a un solo paio di fili e dal sensore al cloud.

Pilone di antenna radio 5G nella grande città

Il 5G rende affidabile la comunicazione senza fili Potente collegamento in rete all'interno e tra tutti i settori

Un collegamento in rete affidabile è un prerequisito fondamentale per il sector coupling. La
tecnologia a banda larga 5G permette la comunicazione senza fili all'interno e tra tutti i settori, con elevate velocità di trasmissione dati, un alto numero di utenze e tempi di latenza estremamente ridotti. La comunicazione intelligente con il 5G tra macchine e applicazioni assicura processi più autonomi ed efficienti, dalla produzione alla logistica.

Tecnologie chiave per l'automazione

Video: L'automazione come campo d'azione per la All Electric Society
Che cos'è l'automazione? MovingImage
Macchina in produzione

Le tecnologie di controllo aperte rendono le soluzioni di automazione all'avanguardia Beneficiare dell'intelligenza collettiva degli specialisti IT e OT

Per un'automazione completa dei settori, le tecnologie di controllo devono crescere insieme oltre i confini dei singoli campi di applicazione. Le tecnologie di controllo aperte come l'ecosistema PLCnext Technology lo rendono possibile, indipendentemente dall'hardware e dai linguaggi di programmazione. Sfruttano anche l'intelligenza collettiva degli specialisti IT e OT per un'implementazione rapida e uno sviluppo continuo di soluzioni personalizzate.

Soluzioni per il settore energetico

Vista aerea dei pannelli solari nel parco solare

I controllori di alimentazione certificati riducono gli ostacoli per il cambiamento energetico Collegare più velocemente gli impianti fotovoltaici alla rete

I sistemi fotovoltaici decentralizzati contribuiscono in modo significativo a un'alimentazione affidabile nella All Electric Society. I controllori di alimentazione certificati di Phoenix Contact portano in rete i nuovi impianti rapidamente e senza burocrazia, ovvero senza dover aspettare a lungo il certificato di conformità della rete. In questo modo, non solo rendono più facile il cammino verso la transizione energetica, ma in realtà lo accelerano.

Soluzioni per il settore industriale

Gruppo di persone durante l'attuale pianificazione della produzione

L'accesso centrale ai dati facilita la gestione della fabbrica digitale Soluzioni cloud sicure per un aumento dell'efficienza nelle sedi decentrate

L'acquisizione e la valutazione completa dei dati costituisce la base del sector coupling e della produzione economica. I risultati possono essere utilizzati per rendere la produzione più efficiente in tutte le aree, a partire dai tempi di utilizzo delle macchine fino alla gestione dell'energia. Registrati centralmente tramite soluzioni cloud sicure, la produzione, lo stoccaggio e il consumo di energia possono essere bilanciati in modo ottimale non solo per una singola fabbrica, bensì per intere reti industriali. Per una maggiore efficienza nella produzione.

Soluzioni per il settore dell'infrastruttura

Città al crepuscolo con edifici e strade illuminate

Le condizioni giuste per un'infrastruttura efficiente Riduzione del consumo di energia degli edifici e delle vie di comunicazione intelligenti

Impianto fotovoltaico sul tetto, unità di cogenerazione in cantina, stazioni di ricarica davanti alla porta: il sector coupling è già una realtà negli edifici moderni. Inoltre, i lampioni adattano l'intensità della luminosità in base alle condizioni meteo, ai cambiamenti della luce e alla finalità d'uso della strada. Per far funzionare questi sistemi in modo automatizzato e il più possibile efficiente dal punto di vista energetico, è necessario rendere universalmente utilizzabile una grande varietà di dati, sia degli impianti che dei sensori.

Soluzioni per il settore della mobilità

Parcheggio con stazione di rifornimento elettrica

V2G trasforma le flotte in batterie redditizie Usare le batterie delle auto elettriche come ammortizzatori di potenza

I controllori per la ricarica CHARX control modular per la mobilità elettrica permettono di caricare in modo intelligente le batterie delle auto elettriche. Inoltre, possono anche restituire energia alla rete quando necessario. La tecnologia che sta dietro a questo sistema si chiama V2G. La norma ISO 15118 descrive i requisiti tecnici e le condizioni quadro correlate. CHARX control modular soddisfa questo standard ed è preparato per il V2G.