Monitoraggio strutturale sulle pale del rotore Funzionamento sicuro del tuo impianto ad energia eolica
I moderni impianti ad energia eolica sono monitorati da innumerevoli sensori. Le pale del rotore, in particolare, sono dotate di una quantità di sensori sempre maggiore. Da un lato, il funzionamento normale dell'impianto ad energia eolica viene monitorato e ottimizzato, e dall'altro lato, i danni vengono rilevati in una fase iniziale. Le riparazioni e la manutenzione sono quindi più facili da pianificare. Il monitoraggio strutturale è una parte essenziale di questa tecnologia dei sensori. Viene utilizzato per osservare continuamente come cambia la struttura delle pale del rotore durante il funzionamento.
Applicazione
Le pale del rotore di un impianto ad energia eolica sono esposte a carichi dinamici estremi. Questo provoca ripetutamente danni minori, che in casi estremi possono portare alla completa distruzione della pala del rotore o addirittura dell'intero impianto ad energia eolica. Attraverso la diagnosi precoce, questo danno può essere facilmente riparato sul posto e il guasto dell'impianto ad energia eolica può essere evitato. Il rilevamento dei danni richiede un monitoraggio strutturale affidabile della pala del rotore.
Sensore SH-M per il monitoraggio della struttura
Structural-Health-Monitoring (SH-M) La soluzione per il monitoraggio strutturale
Lo Structural Health Monitoring è un sistema di monitoraggio continuo dell'integrità strutturale delle pale del rotore sugli impianti ad energia eolica. Il sistema impara autonomamente in una fase di apprendimento come le pale del rotore si comportano in uno stato normale. In questo modo, le anomalie possono essere rilevate in una fase iniziale ed esaminate approfonditamente in seguito. È inoltre dotato di sistema di allarme collaudato da anni che informa il gestore dell'impianto quando è necessario un intervento. Si evitano in tal modo riparazioni più costose e danni conseguenti.
Sensore:
Per registrare i dati corrispondenti al monitoraggio strutturale, è necessario un solo sensore per ogni pala del rotore. Il sensore, ottimizzato per l'uso negli impianti ad energia eolica, misura l'accelerazione su due assi e la temperatura. Questi dati sono utilizzati per valutare l'integrità strutturale della pala. Il danno viene rilevato in una fase iniziale.
Nuova installazione o retrofitting:
Il sensore per SH-M è installato nel primo terzo della pala del rotore. Il sistema di monitoraggio strutturale non è quindi adatto solo per l'equipaggiamento di nuovi impianti. SH-M può essere facilmente installato come soluzione di retrofit negli impianti ad energia eolica esistenti. Dopo una fase di apprendimento, questi impianti ad energia eolica beneficiano anche dei vantaggi del moderno monitoraggio strutturale.
I vantaggi
- Sicurezza aumentata dell'impianto ad energia eolica attraverso la prevenzione dei danni direttamente sulla pala del rotore
- Manutenzione preventiva per evitare danni e riparazioni pianificabili grazie ad allarmi precoci
- Riduzione dei costi evitando tempi di fermo più lunghi dell'impianto ad energia eolica