Phoenix Contact alla Hannover Messe: tutto ruota intorno a sistemi energetici integrati e collegati in rete
Quest'anno Phoenix Contact si concentra sui quattro temi: Power Reliability, automazione in sicurezza, efficienza nella costruzione di quadri elettrici e tecnologia di connessione integrata. L'azienda a conduzione familiare esporrà per la prima volta i suoi prodotti e le sue soluzioni nel padiglione 27 dell'automazione, allo stand G26, in linea con il nuovo sistema espositivo della Hannover Messe.
Gli impianti industriali devono funzionare in modo stabile, essere monitorati senza interruzioni e offrire la massima efficienza: non è quindi un caso che il tema della Power Reliability stia diventando sempre più importante. Phoenix Contact presenta soluzioni che combinano in modo intelligente alimentazione, protezione e monitoraggio: dalla potente tecnologia a 24 V e dalle robuste soluzioni di alimentazione IP67 all'innovativa elettronica di potenza e alla protezione contro le sovratensioni completa.
I sistemi di automazione aperti, modulari e protetti in modo affidabile per i moderni ambienti di produzione sono un altro tema presente nello stand della fiera. Phoenix Contact mostra come le architetture scalabili possano essere combinate con sistemi di sicurezza e funzioni supportate dall'intelligenza artificiale. Ciò si traduce in processi efficienti e resistenti che riducono i tempi di inattività e aumentano la produttività.
La crescente elettrificazione aumenta la domanda di quadri elettrici e di processi rapidi ed economici nella costruzione di quadri elettrici. Phoenix Contact mostra come le aziende possono trarre vantaggio dalla digitalizzazione, dall'automazione di processo e dai flussi di lavoro end-to-end. Il portfolio di prodotti scalabili insieme a servizi di consulenza completi consentono tempi di produzione più brevi, elevata sicurezza dei processi e soluzioni scalabili.
Il quarto tema sul quale vuole concentrarsi alla fiera è dedicato alla tecnologia di connessione integrata per applicazioni intelligenti: la tecnologia di connessione, i morsetti componibili e il cablaggio in campo garantiscono una trasmissione affidabile di segnali, dati e potenza. Tecnologie quali il Single Pair Ethernet consentono sistemi di macchine flessibili e una moderna comunicazione industriale. I sistemi compatti che necessitano di pochi utensili aumentano l'efficienza, la sostenibilità e il valore aggiunto.