Nuovo access point con Wi-Fi 6 per l'automazione industriale

27.02.2026
WLAN Access Point industriale per reti Wi-Fi 6 ad alte prestazioni

Phoenix Contact amplia il suo portfolio di prodotti wireless industriali con i nuovi access point della serie WLAN 2300, che supportano le funzioni Wi-Fi 6 secondo lo standard IEEE 802.11ax. I dispositivi possono essere utilizzati per realizzare reti WLAN efficienti e potenti con un massimo di 100 utenze per interfaccia di access point virtuale.

Utilizzando tecnologie moderne come l'OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access), l'access point può comunicare con più utenze WLAN contemporaneamente. Ciò garantisce un'elevata efficienza e velocità di trasmissione dei dati, nonché una trasmissione in tempo reale affidabile anche in ambienti WLAN molto trafficati. In combinazione con i nuovi moduli client della famiglia di prodotti WLAN 1000, il sistema è caratterizzato da un significativo aumento delle prestazioni per applicazioni quali i sistemi di trasporto senza conducente (AGV) e i robot autonomi (AMR) utilizzati nella produzione e nella logistica. Il Fully Transparent Bridge e la VxLAN (Virtual Extensible LAN) consentono una comunicazione trasparente tra PROFINET e PROFIsafe, importante nelle reti di automazione.

La sicurezza degli accessi è di importanza centrale nelle reti all'avanguardia. Per questo motivo, l'access point è stato sviluppato in modo sicuro fin dall'inizio, secondo un processo certificato conforme a IEC 62443-4-1, e soddisfa i requisiti della norma IEC 62443-4-2. "Con WLAN 2300 offriamo ai nostri clienti resilienza, scalabilità e solidità industriale per la loro automazione wireless" afferma Jürgen Weczerek, Product Manager per la tecnologia di rete di Phoenix Contact. "I nostri moduli garantiscono una trasmissione dei dati efficiente e senza interruzioni, essenziale per il successo dei moderni processi industriali".

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management