La nostra storia
Dalla nostra fondazione a Essen nel 1923 abbiamo affrontato molte sfide e ottenuto svariati risultati. Ti offriamo una panoramica di quasi 100 anni di Phoenix Contact, plasmata dalla tecnologia innovativa, guidata da persone responsabili.
La fondazione a Essen
Il 5 maggio 1923 il commercialista Hugo Knümann fonda un'agenzia commerciale per prodotti industriali a Essen, Phönix Elektrizitätsgesellschaft Hugo Knümann GmbH & Co. KG. La sede dell'azienda si trova in Hollestraße 36, direttamente accanto alla stazione ferroviaria principale di Essen. Nei due piani affittati sono ubicati il magazzino, la spedizione e l'assemblaggio. Ma cosa commercia questo esperto venditore al dettaglio e gioielliere? Knümann ha l'idea giusta: il trasporto pubblico è un settore primario. I tram sono sempre pieni e necessitano di catenarie. È questo il primo prodotto commerciale di Phönix Elektrizitätsgesellschaft.
L'invenzione del morsetto componibile
Pochi anni dopo la fondazione dell'azienda, Hugo Knümann incontra un direttore tecnologico della Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk, in breve RWE. L'azienda deve soddisfare la grande domanda di elettricità nella regione in espansione della Ruhr.
Dall'incontro nasce l'idea di morsetti che possono essere allineati su una guida DIN. L'invenzione di questi cosiddetti morsetti componibili è basilare per l'industria. Nel caso di piccoli difetti, consente di sostituire solo la parte difettosa piuttosto che l'intero blocco di connessione. Inoltre, permette di risparmiare materiali e tempo.
Il separatore di prodotti viene assemblato e distribuito nella sede di Essen. Il corpo del morsetto è in metallo, la custodia in ceramica. Knümann organizza la consegna dei pezzi necessari. Nel 1928 Hugo Knümann riceve il brevetto per il morsetto componibile.
Il trasferimento a Blomberg
Nel 1939 scoppia la seconda guerra mondiale. L'area della Ruhr è obiettivo di molti bombardamenti a causa dell'industria degli armamenti. Il 13 marzo 1943 viene bombardata anche la sede dell'azienda alla stazione ferroviaria di Essen e Hugo Knümann decide di evacuare l'azienda. Tramite i suoi parenti, Knümann scopre la piccola città di Blomberg nella Westfalia orientale-Lippe, a 200 km di distanza. Le operazioni commerciali continuano nel ristorante vacante "Bürgerheim". Al piano inferiore è ubicato l'ufficio, al piano superiore l'assemblaggio e il magazzino.
Dopo la fine della guerra, i dipendenti commerciali tornano a Essen, mentre l'assemblaggio e il magazzino rimangono a Blomberg.
Il primo contatto con la famiglia Eisert
Mentre l'azienda si sviluppa con successo, il futuro riserva a Hugo Knümann un incontro fatidico. Tramite un avvocato di brevetti comune incontra Josef Eisert, un ingegnere elettrico specializzato in corrente ad alta tensione. Knümann assume Eisert, proprietario di numerosi brevetti sui morsetti, come direttore tecnico della sua azienda. Nel 1949 Josef Eisert entra nell'azienda e rielabora l'intera gamma di prodotti. Questo incontro getta le basi per il continuo successo dell'azienda.
Nel 1937 Knümann assume anche Ursula Lampmann per le mansioni d'ufficio. Ursula esegue il suo lavoro così bene da diventare procuratrice già all'età di 23 anni, nel 1943.
Dopo la morte di Hugo Knümann, nel 1953, Josef Eisert e Ursula Lampmann assumono la direzione dell'azienda. Due anni dopo, l'azienda opera con il nuovo nome Phönix Klemmen.
Il primo capannone per la produzione
Josef Eisert vede un grande potenziale nella sua produzione. Il primo capannone viene costruito nel 1957 al Flachsmarkt di Blomberg. Il padiglione 1 ospita la costruzione di utensili, la produzione di materie plastiche, l'avvitatura, il montaggio, la tecnologia operativa, il magazzino e la spedizione.
Nel 1966 anche l'amministrazione dell'azienda si sposta nuovamente da Essen a Blomberg. L'edificio amministrativo di quattro piani di nuova costruzione completa la sede dell'azienda.
La nascita del gruppo Phoenix Contact
I pezzi stampati e pressopiegati per la produzione provengono dalla vicina Sauerland, da Noelle & Berg. L'azienda di Lüdenscheid, oggi Phoenix Feinbau, diventa in qualità di filiale fornitore esclusivo di Phönix Elektrizitätsgesellschaft. Seguono molte altre cooperazioni: sono gli inizi del gruppo Phoenix Contact.
Negli anni '60 entrano nell'azienda i tre figli Klaus, Jörg e Gerd Eisert. Dopo la morte di Josef Eisert nel 1975, i tre fratelli assumono la direzione dell'azienda insieme a Ursula Lampmann. L'ingegnere Klaus si occupa delle vendite e dello sviluppo dei prodotti, l'ingegnere Jörg della produzione e il commercialista Gerd delle esportazioni. Quando, nel 1979, Jörg Eisert muore in un incidente stradale sulla strada per Lüdenscheid, Klaus Eisert assume anche la direzione della produzione.
L'elettronica fa il suo ingresso
Negli anni '70 e '80, il quadro elettrico diventa sempre più elettronico e quindi anche la gamma di prodotti viene ampliata in direzione dell'elettronica. In primo luogo, il morsetto per circuiti stampati viene utilizzato nel quadro elettrico per fornire all'elettronica un elemento di connessione adeguato. Seguono i connettori per circuiti stampati, i relè, i convertitori, gli alimentatori e molti altri prodotti elettronici. Tuttavia, l'elettronica diventa sempre più sensibile alle interferenze elettromagnetiche. I fulmini, così come le operazioni di commutazione o le scariche elettrostatiche, possono distruggere interi sistemi elettronici. Nel 1983 vengono pertanto aggiunti alla nostra gamma anche i prodotti per la protezione contro la sovratensione.
Le prime filiali all'estero
Nel 1981 Gerd Eisert inizia a costruire una rete di vendita internazionale fondando tre filiali in Svezia, Svizzera e Stati Uniti. Questa internazionalizzazione si rispecchia anche nel nome dell'azienda. Da Phönix Klemmen nasce Phoenix Contact. Il nome internazionale rende il marchio e la garanzia di qualità uniformi.
A partire da questo momento, ogni anno verrà aperta all'estero una nuova filiale. Oggi Phoenix Contact è rappresentata in più di 50 paesi con una propria società di vendita. Inoltre, la produzione vanta un alto grado di integrazione verticale in undici paesi.
L'avvio della tecnologia di automazione
Con la presentazione del sistema di bus di campo Interbus alla Hannover Messe 1987, Phoenix Contact consolida la sua posizione nella tecnologia dell'automazione. La rete per la trasmissione seriale dei dati offre un'apertura intersistemica dal sensore al controllore e viene utilizzata per l'automazione degli impianti di produzione.
Nel 1994 a Bad Pyrmont viene fondata Phoenix Contact Electronics, centro tecnologico estremamente innovativo. La nuova filiale è specializzata nello sviluppo e nella produzione di assemblaggi elettronici e nella tecnologia di automazione.
La nuova direzione
Nel 2001 i soci nominano quattro nuovi membri direttivi, che diventano direttori nel 2005: Roland Bent per il marketing e lo sviluppo, Gunther Olesch per le risorse umane, l'informatica e il diritto, Frank Stührenberg per le vendite e Heinz Wesch per la tecnologia. Il quinto direttore è Martin Heubeck, responsabile delle finanze dal 2003.
Gerd Eisert muore nel 2001 e suo fratello Klaus rimane inizialmente al timone dell'azienda come unico socio dirigente. Nel 2015 rinuncia a questa funzione e si dedica alla fondazione di un comitato consultivo. Frank Stührenberg assume la direzione del gruppo aziendale come presidente del consiglio di amministrazione. Il comitato consultivo neocostituito inizia a essere operativo nel 2016 e affianca la direzione.
I primi miliardi
All'inizio del nuovo millennio, il fatturato supera il miliardo in marchi tedeschi. Lo stesso traguardo viene raggiunto nel 2007 in Euro. Per la prima volta i mercati internazionali determinano ora più della metà del fatturato. Phoenix Contact si afferma come leader di mercato per l'elettrotecnica e l'automazione industriale. Anche il numero di dipendenti si avvicina alla soglia dei 10.000.
Il secondo miliardo non tarda ad arrivare. Solo dieci anni dopo, nel novembre 2017, Roland Bent e Frank Stührenberg annunciano il superamento dei due miliardi di fatturato, un altro grande traguardo per Phoenix Contact.
Il gruppo aziendale si espande
Negli anni '90 l'azienda cresce con costanza. Dopo la riunificazione, la rete di distribuzione tedesca viene estesa ai nuovi stati federali. L'istituto di controllo indipendente Phoenix Testlab inizia a operare a Blomberg nel 1994.
In tutti i continenti vengono fondate ulteriori società di vendita. Una filiale viene aperta anche in Cina, a Nanchino, che è oggi la seconda filiale più grande dopo quella negli Stati Uniti.
Negli anni, sia in Germania che all'estero, nascono costantemente nuove filiali del gruppo aziendale. Il gruppo Phoenix Contact comprende attualmente quindici società tedesche e quattro società internazionali.
Anche il campo delle cosiddette New Businesses si sviluppa dinamicamente dal 2013. A partire dalla fondazione di una filiale per la mobilità elettrica, le New Businesses oggi includono anche aziende per la stampa 3D, soluzioni cloud e molto altro.
L'era dell'Industry 4.0
Phoenix Contact si occupa di Industry 4.0 e dell'Internet of Things (IoT) dal 2010. L'ottimizzazione dei complessi processi di fabbricazione con le nuove tecnologie richiede la digitalizzazione dei prodotti, delle tecnologie e dei processi di produzione. Insieme ai nostri clienti e ai nostri partner progettiamo soluzioni per il futuro e consentiamo la trasformazione digitale del nostro mondo nella produzione intelligente di domani.
L'inizio nel nuovo decennio
Dal 2020 lavoriamo intensamente sul concetto di All Electric Society. All Electric Society è una visione che fornisce risposte alle grandi sfide dell'umanità: la lotta contro il cambiamento climatico e la garanzia di uno sviluppo sostenibile. La chiave per l'attuazione di questa visione è garantire la completa elettrificazione, la messa in rete e l'automazione di tutti i settori dell'economia e delle infrastrutture. Phoenix Contact offre già oggi prodotti e soluzioni che possono essere utilizzati per le prime fasi di sviluppo verso la All Electric Society permettendo all'industria e alla società di avvicinarsi a questa visione.