Connessione schermata nel quadro elettrico Vuoi ricevere maggiori informazioni sulla connessione schermata nel quadro elettrico? Contattaci!
Cinque cose da sapere
- Schermare tutti i conduttori. Un cavo proveniente dalle vicinanze e non adeguatamente messo a terra compromette la schermatura.
- La custodia completamente in metallo del quadro elettrico necessita di un concetto di messa a terra adeguato e a bassa impedenza (guide DIN, piastre di montaggio, porta del quadro elettrico, ecc.).
- Non avvolgere i cavi troppo lunghi nel quadro. A tale scopo è predisposta una bobina, per una maggiore sensibilità alla diffusione di disturbi. Migliore contromisura: accorciamento dei cavi.
- Posare la treccia schermata il più vicino possibile all'ingresso cavi.
- Evitare il cavo pigtail. Attraverso l'intreccio della treccia schermata si genera un'antenna aggiuntiva che contrasta l'obiettivo effettivo di schermatura.
Struttura della schermatura con la variante NLS del sistema di morsetti di schermatura SCC
La connessione schermata nella pratica
Le schermature dei cavi per la trasmissione dati o MCR devono essere collegate alla messa a terra della custodia direttamente dopo l'ingresso nel quadro elettrico. In questo punto del quadro elettrico, lo spazio è piuttosto ridotto a causa del gran numero di cavi e fili in entrata. Solo un sistema di morsetti per schermatura che consente il cablaggio prima della connessione schermata offre chiari vantaggi. L'installazione successiva dei morsetti per schermatura facilita l'esecuzione del lavoro in caso di mancanza di spazio e riduce così i tempi per la progettazione del quadro elettrico.
Un sistema di morsetti per schermatura è costituito da:
- morsetto per schermatura
- barra collettrice e
- supporto per barra collettrice
Il morsetto per schermatura assume il compito di collegare la schermatura del cavo meccanicamente ed elettricamente alla barra collettrice. La dimensione dei morsetti per schermatura utilizzati dipende dal diametro del cavo impiegato. Il tipo di schermatura determina la scelta del supporto della barra collettrice, che crea un contatto diretto con la messa a terra della custodia o isola il sistema di morsetti per schermatura dalla custodia.
Struttura isolata di un morsetto per schermatura
Messa a terra diretta o struttura isolata?
Il tipo di posa dello schermo determina se viene selezionata una struttura direttamente a contatto con il potenziale PE o una struttura isolata. Una struttura isolata è necessaria, ad esempio, se il collegamento PE deve essere instradato in una configurazione a stella verso un punto di riferimento nel quadro elettrico a causa delle interferenze previste. In questo caso, il punto di supporto effettivo (punto stella) è più lontano dal punto di contatto dello schermo rispetto a una connessione diretta. La schermatura cavo non è più collegata tramite il supporto delle barre collettrici o la guida DIN, bensì il collegamento viene effettuato al quadro elettrico PE per mezzo di un morsetto di derivazione e di un cavo. La sezione del conduttore impiegata per questo collegamento non deve essere troppo piccola. In questo modo, la resistenza di accoppiamento descritta in seguito rimane più bassa possibile.
Sistemi di morsetti per schermatura SK e SCC
Effetti dello scorrimento
Un altro aspetto importante della connessione delle schermature dei cavi e dei fili sono gli effetti dello scorrimento di cavi e fili. Sotto la pressione del morsetto per schermatura, la plastica dell'isolante fluisce negli spazi rimasti ai lati, che non sono ancora stati riempiti. Lo scorrimento è contrastato da una piastra di pressione a molla, che compensa questo effetto. Per assicurare che la schermatura del cavo sia sempre sufficientemente salda contro la barra collettrice e garantisca così un contatto sempre buono, l'azione della molla non deve essere troppo morbida.
Figura 1: connessione schermata senza l'utilizzo di un circuito di messa a terra Figura 2: riduzione decisiva mediante scorrimento del morsetto di derivazione Figura 3: montaggio corretto tramite messa a terra mediante la guida DIN Figura 4: messa a terra ottimale mediante montaggio a stella
Connessione schermata a bassa impedenza
La qualità di una connessione schermata si riflette nella quantità di resistenza di contatto tra la schermatura del cavo e la messa a terra del sistema. Ad eccezione dell'interferenza galvanica, tutti gli altri tipi di interferenza coinvolgono in qualche modo la frequenza. Pertanto, non è sufficiente considerare solo la resistenza di contatto puramente ohmica. Anche la reattanza induttiva di una connessione schermata svolge un ruolo importante, poiché dipende in larga misura dalla lunghezza del tratto tra la schermatura del cavo e la terra di riferimento. Questo fenomeno è noto come impedenza di accoppiamento della connessione schermata, che è rappresentata come una curva dipendente dalla frequenza. Per ottenere un collegamento particolarmente corto è necessario utilizzare supporti delle barre collettrici a contatto diretto. Per le barre collettrici più lunghe, la distanza dalla messa a terra della custodia è ridotta a causa dell'utilizzo di supporti per barre collettrici a contatto diretto non solo alle estremità della barra collettrice, bensì distribuiti su tutta la lunghezza. Se, a causa dell'interferenza prevista, si opta per una struttura isolata, in caso di collegamento più lungo tra la schermatura del cavo e la messa a terra, tale interferenza può essere parzialmente compensata da una sezione del cavo più grande. Tuttavia, una connessione a bassa impedenza rimane una connessione a bassa impedenza. Per questo motivo, ai punti di contatto meccanico deve essere applicata una forza sufficientemente grande. Anche l'uso di parti metalliche rifinite in superficie contribuisce significativamente a una connessione a bassa impedenza. Questo perché i metalli impediscono l'ossidazione e la corrosione anche in atmosfere aggressive.
Misurazione dell'impedenza di accoppiamento
L'impedenza di accoppiamento dei sistemi di morsetti per schermatura
Per valutare la qualità delle connessioni schermate, le impedenze di accoppiamento per i sistemi di schermatura sono rappresentate in funzione della frequenza sotto forma di una curva. Tali curve mostrano la forte dipendenza dalla frequenza dell'impedenza di accoppiamento. A seconda del livello della componente induttiva dell'impedenza di accoppiamento, la curva verso le alte frequenze è più o meno ripida. Ciò significa che la lunghezza della connessione schermata è direttamente inclusa nella curva, poiché è in gran parte determinata dalla componente di resistenza induttiva. La parte ohmica dell'impedenza si riflette nell'altezza della curva. Poiché le differenze riconoscibili tra le guide DIN in rame, acciaio e alluminio si verificano solo a frequenze molto alte, il materiale della guida DIN non è decisivo per la qualità della connessione schermata. Tuttavia, durante l'utilizzo di guide DIN in rame, si nota che la superficie si ossida rapidamente, mentre nel caso dell'alluminio si forma molto rapidamente uno strato protettivo di ossido. Entrambi i materiali possono influenzare la qualità della connessione schermata.
Metodi di misurazione dell'impedenza di accoppiamento
Per non falsare il risultato, durante la misurazione dell'impedenza di accoppiamento di un sistema di connessione schermata, bisogna assicurarsi che le influenze esterne siano disattivate. Pertanto, per la misurazione si deve utilizzare un sistema coassiale chiuso e schermato esternamente. Il dispositivo di misurazione è un analizzatore di rete, che registra l'attenuazione in funzione della frequenza. Con una semplice conversione, la curva di attenuazione può essere trasformata in una curva di impedenza. Prima, però, il sistema di misurazione viene calibrato a zero senza il morsetto per schermatura inserito. Questo compensa anche gli errori causati dal sistema di misurazione stesso. Solo allora si registra l'impedenza di accoppiamento con il morsetto per schermatura inserito. La resistenza interna del ricevitore di misura è Ri = 50 Ω, considerevolmente maggiore dell'impedenza di accoppiamento da misurare (Zk << 1 Ω ). Di conseguenza, la corrente Ik viene determinata con molta approssimazione solo dalla tensione del generatore Ug e Ri. Entrambe sono costanti, pertanto anche Ik è costante. La caduta di tensione Uk misurata su Zk, pressoché senza perdite, è proporzionale a Zk.
Cavo pigtail
Cavo pigtail
Il cavo pigtail non supporta il cablaggio conforme alle norme EMC. In questa progettazione della schermatura, la schermatura del cavo è intrecciata a un filo supplementare e collegata a terra o alla schermatura del dispositivo. La problematica di questo metodo è che la treccia schermata intrecciata crea un'antenna aggiuntiva, che contrasta l'obiettivo effettivo di schermatura.