Cosa sono i sistemi cyber-fisici? I sistemi cyber-fisici (CPS) sono la base tecnologica che permette di collegare senza soluzione di continuità il mondo fisico con il mondo virtuale dell'IT.
Sintesi
Nell'era della digitalizzazione e della quarta rivoluzione industriale, nota come Industry 4.0, i sistemi cyber-fisici (CPS) svolgono un ruolo assolutamente centrale. Sono la base tecnologica che permette di collegare senza soluzione di continuità il mondo fisico con il mondo virtuale dell'IT. Ma cosa significa esattamente questa parola e quali sono i potenziali scenari offerti da questi sistemi complessi per il futuro dell'industria e non solo?
CPS: una definizione
I sistemi cyber-fisici, spesso abbreviati in CPS, sono sistemi intelligenti che combinano componenti meccanici ed elettronici con le moderne tecnologie informatiche e software. Sono sistemi in grado di acquisire dati dal mondo fisico, elaborarli digitalmente, analizzarli e a loro volta controllare o influenzare i processi fisici sulla base di tali informazioni.
Si tratta di sistemi embedded che raccolgono informazioni tramite sensori e intervengono fisicamente tramite degli attuatori. La capacità di auto-organizzarsi e di adattarsi a condizioni mutevoli rende i sistemi cyber-fisici avanzati un fattore decisivo per lo sviluppo di applicazioni complesse in vari campi.
Collegare il mondo digitale e quello fisico
L'integrazione dei sistemi cyber-fisici è alla base del loro funzionamento. Superano la tradizionale separazione tra il mondo digitale e quello fisico, consentendo un flusso continuo di informazioni e controllo. I sensori registrano parametri fisici come temperatura, pressione o posizione e li convertono in dati digitali. Questi dati vengono trasmessi a unità informatiche centralizzate o decentralizzate tramite reti wireless o cablate.
È qui che le informazioni vengono elaborate e analizzate, spesso utilizzando l'intelligenza artificiale. Le conoscenze acquisite vengono poi utilizzate per intervenire direttamente nel processo fisico tramite gli attuatori (ad esempio, motori, valvole).
CPS vs. IoT: qual è la differenza?
- Sistemi cyber-fisici (CPS): i CPS non si limitano al collegamento in rete e allo scambio di dati. Integrano nel profondo i processi fisici con il livello di controllo digitale. Un CPS non solo è collegato in rete, ma è anche in grado di reagire autonomamente ai dati raccolti e di controllare e ottimizzare attivamente i processi fisici.
- Internet delle cose (IoT): per raccogliere e scambiare dati, l'IoT si concentra principalmente sul collegamento in rete di oggetti e dispositivi di uso quotidiano. L'obiettivo è quello di consentire agli "oggetti connessi" di comunicare tra loro e di fornire informazioni. Una Smart Home in cui l'illuminazione e il riscaldamento vengono gestiti tramite un'app è un tipico esempio di IoT.
Campi di applicazione
Le aree di impiego dei sistemi cyber-fisici sono diverse e spaziano dalla produzione industriale alle infrastrutture quotidiane.
CPS nell'Industry 4.0 (smart factory)
Nell'Industry 4.0, i CPS sono l'elemento fondamentale della smart factory. Consentono infatti la completa digitalizzazione e il collegamento in rete dei processi produttivi. Macchine, prodotti e sistemi logistici comunicano tra loro, si scambiano informazioni sullo stato e si controllano in larga misura da soli.
- Linee di produzione intelligenti: macchine che si configurano e si adattano per la fabbricazione di prodotti diversi.
- Manutenzione predittiva (Predictive Maintenance): i sensori monitorano le condizioni dei componenti meccanici e segnalano tempestivamente i guasti imminenti.
- Sistemi di trasporto autonomi: sistemi di trasporto senza conducente che spostano materiali e prodotti all'interno di una fabbrica.
Infrastrutture intelligenti (smart grid, Smart Home)
I CPS contribuiscono in modo significativo all'efficienza e alla sicurezza delle infrastrutture critiche:
- Smart grid (reti elettriche intelligenti): i CPS utilizzano le reti elettriche per gestire e ottimizzare dinamicamente la produzione, la distribuzione e il consumo di energia, ad esempio integrando le energie rinnovabili.
- Smart Home: anche se spesso vengono classificati come IoT, possono essere considerati CPS i sistemi di Smart Home più complessi che, ad esempio, controllano in modo intelligente e adattivo il riscaldamento, la ventilazione e i sistemi di sicurezza.
Sistemi autonomi e mobilità
I CPS sono indispensabili nel campo della mobilità e della robotica:
- Veicoli autonomi: automobili e camion a guida autonoma che si avvalgono di una serie di sensori per percepire l'ambiente circostante e prendere decisioni autonome per spostarsi in sicurezza.
- Robot industriali: robot che non solo eseguono compiti programmati, ma possono anche reagire ai cambiamenti del loro ambiente e adattare i loro movimenti di conseguenza.
E-Health
Nel settore sanitario, i CPS consentono nuove forme di assistenza e monitoraggio dei pazienti:
- Dispositivi medici intelligenti: dispositivi che monitorano continuamente i segni vitali dei pazienti e attivano automaticamente allarmi o somministrano farmaci in caso di anomalie.
- Telemedicina: sistemi che consentono ai medici di monitorare e curare i pazienti a distanza.
Opportunità e potenzialità dell'Industry 4.0
- Efficienza e produttività: l'automazione e l'ottimizzazione dei processi aumentano l'utilizzo delle risorse e la produzione.
- Flessibilità: i CPS consentono un rapido adattamento ai cambiamenti del mercato e alle esigenze dei clienti grazie a sistemi riconfigurabili dinamicamente.
- Modelli di business: i prodotti e i servizi connessi creano spazio per servizi basati sui dati e nuovi approcci.
- Decisioni: i dati in tempo reale forniscono una base precisa per il processo decisionale.
- Minor intervento umano: i sistemi autonomi si fanno carico di compiti pericolosi o ripetitivi.
- Robustezza: l'automonitoraggio, il rilevamento e la correzione degli errori aumentano l'affidabilità contro i guasti.
Conclusione
I sistemi cyber-fisici sono la forza trainante della trasformazione della nostra industria e della nostra società. Permettono di collegare senza soluzione di continuità i processi fisici alle reti informatiche, creando una nuova generazione di sistemi intelligenti, interconnessi e autonomi che hanno il potenziale di migliorare radicalmente il nostro mondo.
Mettiti in contatto con i nostri esperti
Ulteriori contributi
Che cos'è l'Industry 4.0?
Industry 4.0 è sinonimo di trasformazione digitale dell'industria. Scopri come IoT, AI e Big Data ottimizzano la produzione e aumentano la flessibilità.
All Electric Society Factory
L'All Electric Society Factory di Phoenix Contact è in grado di produrre energia positiva grazie a una sofisticata DC Power Grid. Uno sguardo dietro le quinte rivela come funziona.
Cos'è l'Asset Administration Shell?
L'Asset Administration Shell (AAS) è un'immagine digitale di un bene
e costituisce parte integrante degli standard
dell'Industry 4.0.