Nuova apparecchiatura di sicurezza per zone a potenziale rischio di esplosione

19.03.2026
Relè di sicurezza PSR-MC35-EXI

Phoenix Contact amplia ulteriormente la sua gamma di prodotti per la sicurezza con il nuovo relè di sicurezza PSR-MC35-EXI. Il prodotto consente un funzionamento sicuro in ambienti industriali difficili. È stato sviluppato appositamente per l'uso in zone a potenziale rischio di esplosione della zona 2. Inoltre, l'apparecchiatura è dotata di omologazione IECEx e ATEX e soddisfa quindi i requisiti di sicurezza internazionali.

Il relè di sicurezza funziona in modo affidabile anche in condizioni difficili. Il circuito stampato verniciato protegge dalla corrosione. L'intervallo di temperature ampliato fino a +60 °C consente l'impiego in diverse applicazioni dell'ingegneria di processo. Va sottolineato che i mezzi d'esercizio collegati possono essere utilizzati anche nella zona 0 (gas) e nella zona 20 (polvere).

La struttura compatta permette di risparmiare spazio nel quadro elettrico. Grazie all'impiego della collaudata tecnologia a relè, la larghezza della custodia è di soli 17,5 mm. Allo stesso tempo, il relè soddisfa i requisiti di sicurezza fino a SIL 3 e PL e. Per esigenze di installazione flessibili, il prodotto è disponibile a scelta con connessione a vite o Push-in.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management