Whitepaper per produttori di dispositivi Il tuo "informatore segreto" sulla tecnologia di connessione e collegamento: rimani informato con i nostri whitepaper sulle ultime tecnologie e tendenze.
Desideri essere sempre aggiornato, ma non hai molto tempo per leggere una vasta letteratura specializzata? I nostri whitepaper forniscono un know-how approfondito su importanti tecnologie, tendenze e sulla nostra gamma di prodotti per la tecnologia di connessione, in modo pratico e comprensibile.
Comunicazione dati
Whitepaper sulla trasmissione dei dati con la classica tecnologia di connessione per circuiti stampati Connessioni dati economiche e robuste per applicazioni industriali
La trasmissione di dati affidabile e ad alte prestazioni sta diventando sempre più importante nella comunicazione industriale. I connettori standardizzati come RJ45 o M12 sono ampiamente utilizzati, ma lo spazio limitato e gli elevati requisiti meccanici richiedono spesso soluzioni alternative. I morsetti per circuiti stampati offrono interessanti possibilità in questo senso. Ma che dire dell'integrità del segnale, della velocità di trasmissione e della compatibilità elettromagnetica? Scopri i principi, i fattori di influenza e i consigli pratici.
Connettori board-to-board ad alta velocità Identificare le influenze sulla trasmissione dei dati e ottimizzare l'integrità dei dati
Il collegamento in rete del mondo richiede una trasmissione di dati sempre più veloce da parte di dispositivi e interfacce. Il whitepaper mostra come sia possibile ottenere un'elevata integrità dei dati con connettori board-to-board ottimizzati per l'impedenza, la loro assegnazione dei poli e la corrispondente struttura del circuito stampato.
Whitepaper sulle diverse modalità di compensazione della tolleranza Differenti sistemi di contatto e relativa compensazione della tolleranza
I connettori board-to-board collegano i circuiti stampati. Devono soddisfare i requisiti elettrici e meccanici dei dispositivi. A seconda dei requisiti, sono adatti diversi sistemi di connettori che offrono vantaggi specifici, come la possibilità di compensare le tolleranze. Scopri perché la compensazione della tolleranza è così importante per i connettori board-to-board nel nostro whitepaper. Scopri i diversi sistemi di contatto, le loro possibili applicazioni e quando i tipi Floating sono la scelta migliore rispetto a quelli rigidi.
Ottimizziamo l'integrità del segnale attraverso simulazioni e misurazioni Interfacce comuni per Industry 4.0
Con il crescente collegamento in rete dei dispositivi moderni, aumenta anche il numero di interfacce. L'obiettivo: una trasmissione dei dati meno compromessa possibile. Essa dipende in larga misura dall'interazione di tutti i cavi e dei componenti del connettore. Leggi il whitepaper per scoprire il ruolo dell'integrità del segnale a livello di prestazioni e quali fattori influenzano l'impedenza dei connettori.
Fibra ottica Trasmissione dati ad alta velocità per applicazioni industriali
Le fibre ottiche sono utilizzate principalmente per la trasmissione di dati nel settore delle telecomunicazioni e in informatica. Grazie alle sue straordinarie proprietà, alle dimensioni ridotte e alla flessibilità, la trasmissione ottica dei dati tramite FO è interessante anche per altri settori - dalle infrastrutture edilizie all'automazione di fabbrica fino ai centri dati. Nel nostro whitepaper trovi maggiori informazioni sulla trasmissione di dati ad alta velocità per applicazioni industriali.
Single Pair Ethernet Una tecnologia chiave nella digitalizzazione del nostro mondo
SPE offre un grande valore aggiunto per un'infrastruttura di comunicazione lungimirante e rappresenta un investimento in una tecnologia potente per le innovazioni future e le crescenti esigenze di prestazioni. Phoenix Contact possiede il know-how trasversale e la gamma di prodotti corrispondente per utilizzare Single Pair Ethernet in diversi settori.
Single Pair Ethernet nell'automazione di edifici Utilizzo delle infrastrutture esistenti per il SPE
Risparmiare energia, risorse e materiali: soprattutto negli edifici esistenti, vale la pena esaminare attentamente le tubature già presenti per ridurre al minimo l'impronta ecologica dell'edificio nel suo intero ciclo di vita. Ma come utilizzare le infrastrutture di automazione di edifici esistenti per Single Pair Ethernet (SPE)? Per maggiori informazioni, leggi il nostro whitepaper Single Pair Ethernet nell'automazione di edifici.
Soluzioni per custodie
Display touch per le custodie per l'elettronica Soluzioni di visualizzazione industriali per quadri elettrici e applicazioni sul campo
Visualizzazione dei dati di processo, registrazione degli input, visualizzazione degli stati operativi e molto altro: i display touch offrono un grande potenziale per la creazione di display funzionali e facili da usare. Questo whitepaper fornisce una panoramica e una conoscenza di base delle varie tecnologie riguardanti i display touch. Inoltre, vengono illustrati i requisiti per il controllo dell'hardware.
Applicazioni
Energia verde per la società del futuro Il ruolo delle batterie di accumulo nella All Electric Society
Nella All Electric Society (AES), le batterie di accumulo svolgono un ruolo centrale nel massimizzare l'integrazione delle energie rinnovabili e nel garantire un'alimentazione elettrica stabile. Questo whitepaper esamina l'importanza delle batterie di accumulo come elemento centrale dell'AES e analizza le tecnologie di accumulo adatte all'accoppiamento settoriale. Vieni a scoprire le varie applicazioni e lo sviluppo del mercato dei vari tipi di batterie di accumulo.
Tecnologia di connessione per accumulatori elettrici La chiave dell'accoppiamento settoriale
Che ruolo hanno le batterie di accumulo nella trasformazione verso una società neutrale dal punto di vista delle emissioni di CO2? E quali sono gli elementi importanti nella scelta, nella progettazione e nel funzionamento dei sistemi? Per maggiori informazioni su questo aspetto e sulla tecnologia di connessione come fattore di efficienza e sicurezza, consulta il nostro whitepaper.