I nostri orari di apertura: Siamo chiusi dal 24.12.25 dalle 17:00 al 5.01.2026 alle 08:00. Auguriamo a tutti un buon Natale e un felice anno 2026. Il vostro team di PHOENIX CONTACT Svizzera
Processi ottimizzati per la preparazione e il cablaggio dei cavi
Processi ottimizzati per la preparazione e il cablaggio dei cavi
Per accelerare la produzione, ARKA Smart Parcel Lockers si affida a soluzioni automatizzate. Insieme a Phoenix Contact, l'azienda ha ottimizzato la preparazione dei cavi e il cablaggio. In questo modo la produttività è aumentata fino al 50%.
Profilo cliente
ARKA Smart Parcel Lockers (Brașov, Romania)
ARKA Smart Parcel Lockers è stata fondata nel 2007 ed è un'azienda tecnologica rumena con sede a Brașov. L'azienda si è evoluta da fornitore per l'industria automobilistica e aeronautica a sviluppatore di tecnologie all'avanguardia per le aziende che offrono servizi di logistica e vendita al dettaglio. Oggi ARKA Smart Parcel Lockers produce sistemi ad armadietti intelligenti per i mercati internazionali. La produzione è altamente automatizzata e paragonabile agli standard dell'Europa occidentale. ARKA Smart Parcel Lockers investe continuamente in tecnologia per aumentare ulteriormente la propria produzione e garantirne la qualità.
Sfida
A causa della rapida espansione e degli ordini urgenti, ARKA Smart Parcel Lockers ha dovuto affrontare una sfida importante: il processo di cablaggio era lento, veniva svolto manualmente ed era soggetto a errori. Gli elettricisti eseguivano manualmente tutti i passaggi (taglio, spelatura, crimpatura e siglatura). Questo richiedeva molto tempo e portava a ritardi nelle consegne. Inoltre, l'assenza di una siglatura standardizzata dei conduttori rendeva più difficoltosa non solo la fase di montaggio, ma anche la manutenzione sul posto.
Grazie al sistema di assistenza operatore di Phoenix Contact, la produttività è aumentata in modo significativo. Un elettricista ora arriva a completare dodici armadietti per turno, mentre prima ne completava solo otto.
Soluzione
In collaborazione con Phoenix Contact, ARKA Smart Parcel Lockers ha implementato una soluzione modulare supportata da software. Il sistema di assistenza operatore è stato adattato alle esigenze specifiche del cliente ed è composto dalla troncatrice automatica CUTFOX 10, dalla macchina spelafili e crimpatrice automatica CF 3000, da una stampante termica THERMOMARK E SERIES e da un software di assistenza operatore. La soluzione consente una preparazione dei cavi digitalizzata, efficiente e semi-automatica: • Preparazione dei cavi semi-automatica supportata da software • Controllo diretto del dispositivo per l'elaborazione dei cavi e la siglatura • Taglio, spelatura e crimpatura ad alta precisione • Siglatura dei cavi automatizzata e senza errori • Formazione offerta da Phoenix Contact
Aumento del 50% della produttività nella preparazione dei cavi e nel cablaggio
Conclusione
Risultati dell'implementazione di clipx WIRE assist
L'introduzione della nuova postazione di lavoro ha modernizzato radicalmente il processo di preparazione dei cavi e di cablaggio presso ARKA Smart Parcel Lockers. I processi standardizzati e automatizzati garantiscono la massima efficienza, tempi di lavorazione più brevi e risultati praticamente privi di errori. La siglatura precisa consente una tracciabilità perfetta durante il montaggio e la manutenzione. In tal modo gli interventi di assistenza in loco possono essere eseguiti rapidamente. La soluzione assicura una risposta affidabile alle richieste del mercato e permette di rispettare anche le tempistiche di consegna più strette. Garantisce inoltre elevati standard qualitativi e offre flessibilità per adattarsi a progetti personalizzati. Il risultato è un processo produttivo rapido, sicuro e trasparente.
Una stretta collaborazione per una maggiore capacità produttiva
Smart Parcel Locker durante il montaggio
Sistema di assistenza operatore supportato da software per la preparazione dei cavi
THERMOMARK E.SLEEVE per l'etichettatura automatica dei conduttori con guaina termoretraibile
ARKA Smart Parcel Lockers si affida al TRIO DC UPS per un'alimentazione continua
Formazione dettagliata per un inserimento ottimale
Postazione di lavoro modulare supportata da software per la preparazione dei cavi