Inaugurato ufficialmente il primo lotto del nuovo stabilimento produttivo di Phoenix Contact a Querétaro, in Messico
Per sviluppare ulteriormente la strategia della rete di produzione globale di Phoenix Contact, migliorare le catene di fornitura ed essere ancora più vicina ai mercati target, l'azienda ha ampliato la sua rete di produzione nel continente americano. È iniziata la produzione nel primo lotto del sito di Querétaro, in Messico.
Il primo lotto del nuovo stabilimento produttivo copre un'area di circa 12.500 m² ed è stato il primo edificio di Phoenix Contact progettato e costruito con il metodo del Building Information Modeling. L'esperienza in materia di costruzione, produzione e logistica è confluita nella progettazione e nella costruzione stessa. Fin dall'inizio, la costruzione del sito di Querétaro è stata impostata su base internazionale. Collaboratori provenienti da Stati Uniti, Germania, Cina, Spagna e Messico hanno contribuito con prospettive professionali e culturali diverse supportandosi a vicenda per la risoluzione di problemi complessi. "Oggi si conclude con successo un'intensa fase di costruzione e contemporaneamente inizia un nuovo capitolo nel sito di Querétaro. Un ringraziamento va a tutto il team internazionale che ha reso possibile tutte le fasi fino a questo giorno", afferma Axel Wachholz, Chief Financial Officer di Phoenix Contact, esprimendo il suo apprezzamento.
All'inizio del 2026 è iniziata la produzione modello di alimentatori. In futuro, la produzione sarà ampliata per includere componenti elettrotecnici ed elettronici per la costruzione di quadri elettrici. Il sito di produzione di Querétaro è stato progettato per il lungo termine e offre spazio per un'ulteriore crescita e per altre unità aziendali di Phoenix Contact che si insedieranno qui. Inoltre, è previsto l'ampliamento con un ulteriore edificio, che in futuro porterà la superficie totale a oltre 20.000 m². L'obiettivo a lungo termine è di espandere il sito fino a circa 700 collaboratori entro il 2032 e di renderlo un componente strategico stabile della rete di produzione globale.