Il sistema di gestione degli edifici Emalytics è la chiave della trasformazione digitale nel facility management

19.03.2026
Sistema di gestione degli edifici Emalytics

In futuro, tutti i dati relativi agli edifici dovranno essere sempre disponibili in modo centralizzato per il loro intero ciclo di vita. Ciò richiede un processo ingegneristico completamente digitalizzato in cui le informazioni vengono registrate una sola volta, archiviate in modo strutturato ed elaborate in modo standardizzato nei vari sistemi.

Il cuore di questo workflow ingegneristico è BACtwin, il gemello digitale del TGA (equipaggiamento tecnico di edifici) al livello dei gruppi. BACtwin riproduce a livello digitale la struttura funzionale di un sistema di edifici. Il gemello digitale crea un sistema modulare digitale che non solo semplifica la creazione di schemi elettrici, ma prepara anche alla successiva programmazione e visualizzazione in Emalytics.
Come sistema di gestione degli edifici basato sull'IoT di Phoenix Contact, Emalytics combina controllore, automazione, visualizzazione e connessione ai servizi cloud in un'unica piattaforma integrata. Nella sua funzione di controllore centrale dell'edificio, Emalytics assicura il collegamento in rete intelligente di tutti gli impianti del TGA. Il sistema di gestione fornisce la base tecnologica perfetta per la digitalizzazione dell'edificio. Proprio l'integrazione e la standardizzazione dei dati provenienti dalle varie fonti in un modello di dati centrale garantiscono un elevato livello di standardizzazione dei dati nel sistema. Aggiungendo ai dati ulteriori meta-informazioni, le opzioni di accesso ai dati migliorano, consentendo di monitorare e controllare con precisione gli impianti tecnici dell'edificio. L'architettura aperta del framework semplifica l'integrazione del sistema ed è ideale per gli smart building. Con Emalytics, l'edificio diventa un hub di dati e quindi la chiave della trasformazione digitale nel facility management.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management