Phoenix Contact e Symcon concordano una collaborazione tecnologica per l'automazione aperta di edifici
Phoenix Contact e Symcon hanno concordato una collaborazione tecnologica per far progredire ulteriormente l'automazione di edifici aperta e interoperabile. L'obiettivo della collaborazione è mettere a disposizione di progettisti, system integrator ed elettricisti abilitati un percorso efficiente dall'hardware, al software, fino al funzionamento continuo.
L'attenzione è rivolta alla perfetta integrazione di componenti hardware e software e alla semplificazione dei processi di progettazione. L'ulteriore sviluppo congiunto di interfacce e percorsi di integrazione dovrebbe consentire agli utenti di giungere in futuro più rapidamente a soluzioni di automazione funzionali, indipendentemente dai limiti del produttore. La collaborazione si avvale del know-how di Symcon nel campo dei software per la progettazione di edifici, combinandolo con la competenza di Phoenix Contact nell'automazione e nella connettività. Entrambe le aziende perseguono l'obiettivo di potenziare gli standard aperti, ridurre la discontinuità dei supporti mediatici e diminuire significativamente i costi di integrazione. La cooperazione è un ulteriore tassello della strategia che punta a rendere l'automazione di edifici orientata al cento per cento all'applicazione, scalabile e interoperabile.