Il monitoraggio della corrente in modo semplice

20.04.2026
Unità di misurazione della corrente CMU DC montata su una guida DIN

Con la nuova unità di misurazione della corrente CMU DC, Phoenix Contact offre una soluzione chiara e compatta per il monitoraggio della corrente. Grazie alla possibilità di ponticellamento, i sistemi esistenti possono essere facilmente ampliati per includere il pratico monitoraggio dell'energia e dei carichi.

La pratica unità di monitoraggio della corrente CMU DC rileva i carichi del sistema e avverte tempestivamente in caso di guasto. Questo viene visualizzato direttamente sul display del dispositivo o tramite segnalazione a distanza. Con una larghezza di installazione di 8 mm, l'unità di misurazione di corrente non solo consente di risparmiare spazio nel quadro elettrico, ma è anche pronta per l'uso in pochissimo tempo grazie al suo funzionamento intuitivo e all'intelligente collegabilità tramite ponticelli con la gamma di morsettiere CLIPLINE complete. L'unità CMU DC si basa su segnali visivi chiari: un display a LED sul lato anteriore mostra lo stato attuale del carico, mentre con un ulteriore messaggio di avviso viene segnalato il raggiungimento di valori soglia definiti. In alternativa al superamento del valore di soglia, l'unità di monitoraggio della corrente trasmette il valore corrente per le analisi di tendenza o per semplici valutazioni energetiche, con incrementi di 0,1 A tramite segnalazione a distanza. Ciò garantisce il monitoraggio a distanza dei carichi nonché la massima trasparenza.

Grazie alla sua larghezza ridotta, il CMU DC è una soluzione snella e convincente per installazioni in spazi ristretti. L'unità di misurazione della corrente può essere integrata rapidamente e direttamente nella gamma di morsettiere CLIPLINE complete grazie alla sua collegabilità tramite ponticelli. In tal modo si riducono notevolmente i costi di cablaggio. Il valore soglia viene impostato senza software aggiuntivo mediante selettori laterali.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management