Installation d'énergie éolienne

Surveillance de la structure des pales de rotor Fonctionnement sûr de votre installation d'énergie éolienne

Les installations d'énergie éolienne modernes sont surveillées par d'innombrables capteurs. Les pales de rotor, en particulier, sont équipées d'un nombre croissant de capteurs. D'une part le mode de réglage de l'installation d'énergie éolienne est surveillé et optimisé et, d'autre part, les dommages sont détectés à temps. Les réparations et l'entretien sont ainsi plus prévisibles. La surveillance de la structure est une partie essentielle de ces capteurs. Elle sert à observer en permanence comment la structure des pales de rotor évolue pendant le fonctionnement.

Application

Les pales de rotor d'une installation d'énergie éolienne sont soumises à des contraintes dynamiques extrêmes. Il en résulte régulièrement de petits dommages qui, dans des cas extrêmes, peuvent aller jusqu'à la destruction complète de la pale de rotor, voire de l'installation d'énergie éolienne entière. Une détection précoce permet de réparer facilement ces dommages sur place et d'éviter la défaillance de installation d'énergie éolienne. Pour cette détection des dommages, une surveillance fiable de la structure de la pale de rotor est nécessaire.

Capteur SH-M

Capteur SH-M pour la surveillance de la structure

Structural-Health-Monitoring (SH-M) La solution pour la surveillance de la structure

Le Structural-Health-Monitoring est un système de surveillance permettant de contrôler en continu l'intégrité structurelle des pales de rotor des installations d'énergie éolienne. Le système apprend de manière autonome, au cours d'une phase d'apprentissage, comment se comportent les pales de rotor dans des conditions normales. Cela permet de détecter rapidement les anomalies et de les examiner de plus près par la suite. Le système dispose d'un système d'alarme qui a fait ses preuves depuis des années et qui informe l'exploitant de l'installation lorsqu'une action est nécessaire. Cela permet d'éviter des réparations importantes, ainsi que des dommages consécutifs.

Capteur :
Pour enregistrer les données correspondantes pour la surveillance de la structure, un seul capteur par pale de rotor est nécessaire. Optimisé pour une utilisation dans les installations d'énergie éolienne, il mesure l'accélération sur deux axes ainsi que la température. L'intégrité structurelle de la pale est évaluée sur la base de ces données. Les dommages sont détectés à un stade précoce.

Nouvelle installation ou mise à niveau :
Le capteur pour le SH-M est installé dans le premier tiers de la pale de rotor. Le système de surveillance de la structure n'est donc pas seulement adapté à l'équipement de nouvelles installations. Le SH-M peut facilement être installé sur des installations d'énergie éolienne existantes en tant que solution en rétrofit. Après une phase d'apprentissage, ces installations d'énergie éolienne bénéficient également des avantages de la surveillance de la structure moderne.

Avantages

  • Sécurité accrue de l'installation d'énergie éolienne grâce à la prévention des dommages directement sur la pale de rotor
  • Maintenance préventive pour éviter les dommages et réparations planifiables grâce à une alerte précoce
  • Réduction des coûts en évitant les temps d'arrêt prolongés de l'installation d'énergie éolienne
Contact personnel
Demander une solution personnalisée !
Nous sommes là pour vous conseiller et pour mettre au point avec vous les exigences spécifiques à votre projet.
Contactez-nous
Équipe énergie éolienne de Phoenix Contact dans un paysage hivernal devant des installations d'énergie éolienne