Inauguration officielle de la première phase de construction de la nouvelle usine de production mexicaine de Phoenix Contact à Querétaro

24.03.2026
Ouverture de la production de Phoenix Contact au Mexique

Afin de développer stratégiquement le réseau de production mondial de Phoenix Contact, d'améliorer les chaînes d'approvisionnement et d'être encore plus proche des marchés cibles, l'entreprise a étendu son réseau de production sur le continent américain. La production a désormais démarré sur le site de Querétaro, au Mexique, dans le cadre d'une première phase de construction.

La première phase de construction de la nouvelle usine de production couvre une superficie d'environ 12 500 m² et a été le premier bâtiment de Phoenix Contact à être conçu et construit selon la méthode du Building Information Modeling (BIM). L'expérience acquise dans les domaines de la construction, de la production et de la logistique a été intégrée dans la planification et la construction. La mise en place du site de Querétaro a été marquée dès le début par une dimension internationale. Des collaborateurs venus des États-Unis, d'Allemagne, de Chine, d'Espagne et du Mexique ont apporté des perspectives techniques et culturelles variées et se sont entraidés pour résoudre des problèmes complexes. « Cette journée marque à la fois l'aboutissement d'une phase de mise en place intensive et le début d'un nouveau chapitre sur le site de Querétaro. Je tiens à remercier toute l'équipe internationale qui a rendu possible chaque étape menant à ce jour », déclare Axel Wachholz, directeur financier de Phoenix Contact, pour exprimer sa reconnaissance.

Une production pilote d'alimentations a déjà démarré début 2026. À l'avenir, la production sera étendue aux composants électrotechniques et électroniques destinés à la fabrication d'armoires électriques. Le site de production de Querétaro s'inscrit dans une perspective à long terme et offre un potentiel de croissance supplémentaire ainsi que la possibilité d'accueillir d'autres divisions de Phoenix Contact qui y installeront leurs activités de production. De plus, une extension est prévue, qui devrait porter la superficie totale à plus de 20 000 m². L'objectif à long terme est de porter les effectifs du site à environ 700 collaborateurs d'ici 2032 et de l'établir comme un élément stratégique à part entière du réseau de production mondial.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management