Un collaborateur utilise la technologie Cloud Computing sur une tablette

Cloud Computing L'avenir de l'industrie

C'est en 2017 qu'est apparue la fameuse citation « La ressource la plus précieuse au monde n'est plus le pétrole mais les données ». En 2021, c'est d'autant plus vrai. Dans tous les secteurs, de grandes quantités de données sont générées chaque jour, données dans de nombreux cas guère utilisées jusqu'à présent. Proficloud.io rend ces données utilisables. Proficloud.io donne aux petites et moyennes entreprises la possibilité de participer à la numérisation de leur secteur d'activité, de rendre utilisables les données accumulées et d'optimiser ainsi leurs propres processus, de réaliser des économies et d'augmenter leur vitesse.

Diagramme expliquant la notion de Cloud Computing avec les connexions des différentes interfaces via le cloud

Qu'est-ce que le Cloud Computing ?

Par le passé, quiconque souhaitait utiliser une capacité de calcul était contraint d'exploiter ses propres serveurs. Il fallait calculer et se procurer les ressources nécessaires, installer les mises à jour, mettre en place des sauvegardes et assurer la disponibilité des serveurs. Cela conduisait les entreprises à dépenser d'importantes ressources (humaines et financières) ou à devoir accepter des restrictions.

Grâce au cloud, c'est du passé. Le serveur qui se trouvait auparavant dans l'entreprise est désormais remplacé par des centres de données exploités par des professionnels – le cloud. Des ressources telles que la puissance de calcul ou la capacité mémoire peuvent être mises à disposition en quantités pratiquement illimitées et à tout moment. Cela fonctionne si rapidement que même les pointes de charge peuvent être compensées. Des sujets tels que les mises à jour de logiciels ou la création de sauvegardes sont gérés par l'opérateur de la plateforme cloud correspondante. Le cloud permet aux entreprises de participer au monde des données – sans grands frais ni efforts.

Diagramme expliquant la technologie Cloud Computing

Quelle est la technologie qui se cache derrière ?

Dans le domaine des technologies utilisées, MQTT mérite certainement d'être mentionné. MQTT est un protocole qui est principalement utilisé pour la communication entre les machines. Dans notre cas, il s'agit de la communication entre les appareils compatibles cloud sur le terrain et Proficloud.io, gérée via MQTT. À cette fin, MQTT offre plusieurs avantages, tels qu'une faible puissance de calcul requise, une faible surcharge et une communication sécurisée grâce au cryptage TLS.

Icône illustrant les caractéristiques du Cloud Computing avec cloud et tablette

Caractéristiques

Il existe différentes versions de systèmes Cloud mais les points suivants s'appliquent à beaucoup d'entre elles :

  • Le matériel existant est partagé entre différents utilisateurs. Cela permet de maintenir les coûts à un niveau bas tout en gardant les données séparées.
  • La puissance requise peut être augmentée ou réduite à court terme. Cela permet de réagir rapidement aux changements.
  • Les services cloud ne sont pas achetés, mais loués. Comme chaque système cloud exige un effort continu de la part de l'opérateur, c'est la seule façon de représenter les coûts encourus. Le client a ainsi l'avantage de ne pas avoir de coûts de démarrage élevés (CAPEX) mais de pouvoir répartir des coûts prévisibles sur une plus longue période (OPEX).
  • Les coûts d'exploitation et de maintenance du cloud étant supportés par l'opérateur, l'utilisation est peu coûteuse pour les clients. Le client peut se concentrer directement sur ses intérêts réels.
Icône illustrant les risques liés au Cloud Computing

Risques

Cloud Computing avec Proficloud.io :

  • Les données de nos utilisateurs sont stockées dans un centre de données à Francfort.
  • Nous sommes conformes au RGPD.
  • La transmission des données entre les appareils, les clients et Proficloud.io est toujours cryptée par TLS.
  • Les données ne sont en aucun cas partagées avec d'autres parties. Pour nous, les données de nos clients ne sont que cela : les données de nos clients, pas les nôtres.

Proficloud.io et Smart Services

Finalement, la question qui se pose est la suivante : comment votre entreprise peut-elle également bénéficier des avantages du cloud ? Ou comment commencer à utiliser Proficloud.io ? Proficloud.io se compose d'une gamme de Smart Services (services intelligents) qui répondent à différents cas d'utilisation et conviennent donc également à un large éventail d'entreprises.
Vous trouverez ici une présentation de ces Smart Services :