Notre histoire
Depuis notre fondation à Essen en 1923, nous avons vécu et changé beaucoup de choses. Nous vous donnons un aperçu de presque 100 ans de Phoenix Contact – façonnés par une technologie innovante sous la direction de personnes responsables.
La fondation à Essen
Le 5 mai 1923, l'homme d'affaires Hugo Knümann fonde à Essen une agence commerciale de produits industriels : Phönix Elektrizitätsgesellschaft Hugo Knümann GmbH & Co KG. Le siège de la société est situé dans la Hollestraße 36, juste à côté de la gare centrale d'Essen. L'entrepôt, l'expédition et le montage sont logés sur deux étages loués. Mais quels sont les produits vendus par ce commercial et bijoutier ? Knümann a la bonne inspiration : les transports publics sont très utilisés. Les trams sont donc très fréquentés et ont besoin de caténaires. Ces derniers sont les premiers produits commerciaux de la société Phönix Elektrizitätsgesellschaft.
L'invention du bloc de jonction
Quelques années après la création de l'entreprise, Hugo Knümann fait la connaissance d'un ingénieur dirigeant du Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk, ou RWE en abrégé. L'entreprise doit répondre à la forte demande d'électricité dans la région de la Ruhr, en plein essor.
De cette rencontre est née l'idée de bornes de courant juxtaposables sur un profilé. L'invention de ce bloc de jonction est élémentaire pour l'industrie. Elle permet, en cas de petits défauts, de remplacer uniquement la partie défectueuse plutôt que le bloc de raccordement complet. Cela permet d'économiser du matériel et du temps.
Le séparateur de produits est assemblé et distribué dans les locaux d'Essen. Le serre-fils est en métal, le boîtier en céramique. Knümann se fait livrer les pièces. En 1928, Hugo Knümann reçoit le brevet pour le bloc de jonction.
Le déménagement à Blomberg
En 1939, la deuxième guerre mondiale éclate. La région de la Ruhr est la cible de nombreux bombardements en raison de l'industrie de l'armement. Le siège de l'entreprise, situé dans la gare centrale d'Essen, est également bombardé le 13 mars 1943 et Hugo Knümann décide alors d'évacuer l'entreprise. Grâce à des proches, Knümann a découvert la petite ville de Blomberg en Westphalie orientale-Lippe, à 200 km de là. Les activités commerciales se poursuivent dans les locaux vacants du restaurant « Bürgerheim ». Au rez-de-chaussée se trouvent les bureaux, à l'étage le montage et l'entrepôt.
Après la fin de la guerre, les employés commerciaux retournent à Essen, tandis que le montage et l'entrepôt restent à Blomberg.
Le premier contact avec la famille Eisert
Tandis que l'entreprise se développe bien, l'avenir réserve une rencontre essentielle pour Hugo Knümann. Il fait la connaissance de Josef Eisert, un ingénieur électricien de formation, par l'intermédiaire d'un avocat en brevets. Hugo Knümann parvient à recruter Josef Eisert, propriétaire de nombreux brevets de blocs de jonction, en tant que directeur technique de son entreprise. En 1949, Josef Eisert rejoint l'entreprise et révise l'ensemble de la gamme de produits. Cette rencontre a construit les bases de la réussite continue de l'entreprise.
En 1937, Knümann engage également Ursula Lampmann pour des activités au sein du bureau. Elle fait si bien son travail qu'elle devient signataire autorisée à l'âge de 23 ans, en 1943.
À la mort de Hugo Knümann en 1953, Josef Eisert et Ursula Lampmann reprennent la direction de l'entreprise. Deux ans plus tard, l'entreprise opère sous le nouveau nom de Phönix Klemmen.
La première unité de production
Josef Eisert voit un grand potentiel dans une propre production. Le premier hall d'usine est construit en 1957 au Flachsmarkt à Blomberg. Le hall 1 abrite la fabrication d'outils, la production de matières plastiques, le vissage, le montage, la technique d'exploitation, le stockage et l'expédition.
En 1966, l'administration de l'entreprise est également transférée d'Essen à Blomberg. Le bâtiment administratif de quatre étages nouvellement construit complète le siège de la société.
La naissance du groupe Phoenix Contact
Les pièces estampées et pliées pour la production proviennent de Noelle & Berg, dans la région voisine du Sauerland. L'entreprise de Lüdenscheid, désormais Phoenix Feinbau, devient le fournisseur exclusif de la compagnie électrique Phönix Elektrizitätsgesellschaft. De nombreuses autres coopérations suivent et constituent ainsi les débuts du groupe Phoenix Contact.
Dans les années 60, les trois fils Klaus, Jörg et Gerd Eisert rejoignent l'entreprise. À la mort de Josef Eisert en 1975, les trois frères reprennent la direction de l'entreprise avec Ursula Lampmann. L'ingénieur Klaus s'occupe des ventes et du développement des produits, l'ingénieur Jörg de la production et l'homme d'affaires Gerd des exportations. Lorsque Jörg Eisert meurt dans un accident de la route sur le chemin de Lüdenscheid en 1979, Klaus Eisert reprend également la direction de la production.
L'électronique fait son entrée
Dans les années 1970 et 1980, l'armoire électrique devient de plus en plus électronique et, par conséquent, le portefeuille de produits est également élargi en direction de l'électronique. Tout d'abord, le bloc de jonction pour C.I. est intégré dans l'armoire électrique pour fournir à l'électronique qui s'y trouve un élément de raccordement approprié. Viennent ensuite les connecteurs pour C.I., les relais, les convertisseurs, les alimentations et de nombreux autres produits électroniques. Cependant, ces appareils électroniques sont aussi de plus en plus sensibles aux perturbations électromagnétiques. La foudre, mais aussi les opérations de commutation ou les décharges électrostatiques, peuvent détruire des installations électroniques entières. Ainsi, en 1983, des produits de protection contre les surtensions ont également été ajoutés à notre portefeuille de produits.
Les premières succursales étrangères
En 1981, Gerd Eisert commence à mettre en place un réseau international de distribution en créant trois filiales en Suède, en Suisse et aux États-Unis. Cette internationalisation est également perceptible dans le nom de l'entreprise. De Phönix Klemmen, l'entreprise devient Phoenix Contact. Le nom international rend la marque et la promesse de performances uniformément utilisables.
Désormais, chaque année verra l'apparition d'une nouvelle filiale à l'étranger. Aujourd'hui, Phoenix Contact est représentée dans plus de 50 pays avec sa propre société de distribution. La production est également réalisée avec un haut degré d'intégration verticale dans onze pays.
L'entrée dans la technologie de l'automatisation
Avec la présentation du système de bus de terrain Interbus à la Hannover Messe en 1987, Phoenix Contact s'établit dans la technologie de l'automatisation. Le réseau de transmission de données série offre une ouverture intersystème, du capteur à l'automate et est utilisé pour l'automatisation des installations de production.
En 1994, un site important, Phoenix Contact Electronics, est fondé à Bad Pyrmont. La nouvelle filiale est spécialisée dans le développement et la production de modules électroniques et dans la technologie d'automatisation.
La nouvelle direction
En 2001, les sociétaires nomment quatre nouveaux membres de la direction, qui deviendront directeurs généraux en 2005 : Roland Bent pour le marketing et le développement, le professeur Dr Gunther Olesch pour les ressources humaines, l'informatique et le droit, Frank Stührenberg pour la distribution et le Dr Heinz Wesch pour la technologie. Le cinquième directeur général est le Dr Martin Heubeck, qui est responsable des finances depuis 2003.
Gerd Eisert décède en 2001 et son frère Klaus reste initialement à la tête de l'entreprise en tant que seul sociétaire gérant. En 2015, il renonce à cette fonction et se consacre à la fondation d'un conseil consultatif. Frank Stührenberg reprend la direction du groupe d'entreprises en tant que directeur général. Le conseil consultatif nouvellement créé prend ses fonctions en 2016. Il soutient la direction de l'entreprise.
Les premiers milliards
Au début du nouveau millénaire, le chiffre d'affaires dépasse le milliard de marks. En 2007, c'est à nouveau le cas en euros. Pour la première fois, les marchés internationaux représentent plus de la moitié du chiffre d'affaires. Phoenix Contact s'est imposé comme leader mondial sur le marché de l'électrotechnique et de l'automatisation. L'entreprise approche également la barre symbolique des 10 000 collaborateurs.
Le deuxième milliard ne tarde pas à arriver. Seulement dix ans plus tard, en novembre 2017, Roland Bent et Frank Stührenberg annoncent le dépassement des deux milliards de chiffre d'affaires - une autre grande étape pour Phoenix Contact.
Le groupe d'entreprises s'agrandit
Dans les années 1990, l'entreprise connaît une croissance régulière. Après la réunification, le réseau de distribution allemand est étendu aux nouveaux Länder. L'institut d'essai indépendant Phoenix Testlab prend ses fonctions à Blomberg en 1994.
D'autres sociétés de vente sont créées sur tous les continents. Une filiale est également établie en Chine, à Nanjing, qui est aujourd'hui la deuxième plus grande filiale après les États-Unis.
Aujourd'hui encore, de nouvelles filiales viennent compléter le groupe d'entreprises en Allemagne et à l'étranger. Le groupe Phoenix Contact comprend actuellement quinze entreprises allemandes et quatre entreprises internationales.
Le domaine des « New Business » connaît également un développement dynamique depuis 2013. Après la création d'une filiale pour l'électromobilité, les « New Business » comptent aujourd'hui des entreprises spécialisées dans l'impression 3D, les solutions cloud et bien plus encore.
L'ère de l'industrie 4.0
Phoenix Contact s'implique dans l'industrie 4.0 et l'Internet des objets (IoT) depuis les années 2010. Afin d'optimiser les process de fabrication complexes à l'aide des nouvelles technologies, la numérisation des produits, des techniques de production et des process est importante. Avec nos clients et nos partenaires, nous concevons des solutions d'avenir et permettons la transformation numérique de notre monde en la production intelligente de demain.
Le début d'une nouvelle décennie
Depuis 2020, nous travaillons intensivement sur le concept de la All Electric Society. La All Electric Society est une vision qui apporte des réponses aux grands défis auxquels l'humanité est confrontée : lutter contre le changement climatique et assurer un développement durable. La clé de la réalisation de cette vision : l'électrification, la mise en réseau et l'automatisation intégrales de tous les secteurs de l'économie et de l'infrastructure. Phoenix Contact propose déjà des produits et des solutions qui peuvent être utilisés pour les étapes de développement de la All Electric Society et permet ainsi à l'industrie et à la société de se rapprocher de cette vision.