Digital Factory

Champs d'action de la Digital Factory Création de plus-value de l'étude jusqu'à la maintenance

Le concept de la Digital Factory de Phoenix Contact prend intégralement en compte tous les domaines des installations de production. Différentes solutions évolutives et immédiatement accessibles sont à disposition tout au long de la chaîne de création de valeurs intégrale.

Découvrez les quatre champs d'action et réalisez dès aujourd'hui les potentiels de la numérisation.

Icon data collection, storage & evaluation

Data collection, storage & evaluation Collecter efficacement et enregistrer avec flexibilité des données, et générer des avantages

La séparation classique entre le niveau OT et le niveau informatique appartient au passé. Depuis l'Internet des objets, tous les participants sont en réseau et communiquent entre eux. Cela offre de nombreux avantages, par exemple pour l'analyse des données à l'aide d'une IA et les augmentations de productivité associées. Mais cela conduit aussi inévitablement à des défis. L'intégration de machines existantes dans le réseau et la collecte de vos données sans perdre la conformité CE en font partie. Il est également important de créer des interfaces pour les protocoles de communication modernes pour relier l'ancien monde avec le nouveau et garantir un échange de données sans faille de la machine jusqu'au MES. Les données sont ensuite sauvegardées soit localement, soit dans le cloud, en fonction de l'application.

Icon data transportation

Data transportation Réseaux performants comme épine dorsale de votre fabrique numérique

Les données sont générées à tous les niveaux de la fabrique numérique - du capteur jusque dans le cloud. Le nombre croissant d'appareils qui sont reliés au réseau Ethernet et qui envoient ou reçoivent des données conduit à des réseaux de plus en plus complexes. Un flux de données efficace est ici la condition essentielle pour un fonctionnement sans faille dans l'unité de production d'une fabrique numérique. L'intégration ultérieure d'autres abonnés intelligents dans le réseau conduit en outre à une extension continue et à des modifications permanentes. Une structure flexible correspondante et la possibilité du diagnostic du réseau est nécessaire afin de créer une infrastructure évolutive dans le futur.

Icon data security

Data security Aucune chance pour les cyberattaques

La connexion de tous les abonnés d'un réseau avec l'Internet apporte de nombreux avantages pour le fonctionnement de la production, comme par exemple l'accès simplifié aux machines à partir de n'importe quel endroit – que ce soit pour un contrôle ou une maintenance par des partenaires de service. Cela représente cependant également des risques face aux accès non autorisés par des tiers et exige pour cette raison une sécurisation intégrale du fonctionnement de la production. Phoenix Contact est certifié selon CEI 62443 et propose sur cette base des concepts de sécurité complets pour un déroulement sans problème.
En raison de l'interruption des mises à jour et du manque de protection contre les chevaux de Troie et les virus qui en résulte, il peut être difficile d'intégrer des systèmes obsolètes. Avec le monitoring CIFS, une intégration sécurisée est ici aussi possible.

Icon data usage

Data usage Utilisation intelligente de vos données

Vers la mise en place de la Smart Factory, qui correspond à une fabrique autonome dans son organisation, une utilisation et une mise en réseau ciblées des données sont essentielles. Cela permet de piloter le flux de matériaux avec flexibilité dans la production et de réagir rapidement à des changements sur les marchés volatiles. Des cycles de vie de production plus courts exigent l'intégration horizontale et verticale d'installations dans la fabrique numérique. La mise en réseau des systèmes ERP, MES et de la production est ici la clé. De nouvelles informations sont en outre générées à partir des données de production enregistrées afin de réaliser des optimisations pour une augmentation de l'efficacité. En complément des données, il faut également tenir compte des défis dans l'intégration des concepts de sécurité et de communication. Les nouveaux standards d'automatisation et l'Industrie 4.0 sont une aide.