Raccordement des générateurs dans un parc solaire

Raccordement des générateurs pour les installations photovoltaïques Concepts de solution sur mesure

Les professionnels qui planifient et construisent des installations photovoltaïques sont confrontés au défi d'atteindre une disponibilité et une performance maximales des installations photovoltaïques. Les facteurs essentiels sont la collecte et la répartition des courants de strings, la protection des panneaux de la foudre et des surtensions et la surveillance de la performance de l'installation.

Les coffrets de raccordement des générateurs (GAK) de Phoenix Contact répondent à ces exigences dans un boîtier compact. Avec notre système de surveillance des courants des rangées photovoltaïques de Phoenix Contact, vous pouvez réagir immédiatement aux perturbations et aux pertes de puissance, même en cas de défaillance de certaines rangées.

Parc solaire avec deux personnes

Utilisation pour coffrets de raccordement des générateurs

Application

Le coffret de raccordement des générateurs collecte et distribue les courants de chaîne des panneaux solaires. En outre, le coffret de raccordement des générateurs surveille la puissance de l'installation et protège les différents panneaux contre les dommages dus aux surtensions. Des cas d'application particuliers sont p. ex. les installations photovoltaïques flottantes. En raison de leur situation en mer ou en eaux douces, elles posent des exigences très particulières aux coffrets de raccordement des générateurs.

Avantages

  • Analyses et conseils axés sur les applications
  • Tests standardisés dans un laboratoire accrédité
  • Fiabilité et longévité grâce à une conception optimisée en termes de température
  • Réduction des coûts d'installation et de maintenance et mise en réseau flexible grâce à la communication sans fil

Mise en réseau sans fil d'interfaces série

Les données des coffrets de raccordement des générateurs peuvent être sorties par des interfaces série RS-485 et transmises par radio à la gestion de parc centralisée. Notre technologie sans fil éprouvée permet une communication fiable et sans perturbations même sur de grandes distances jusqu'à 500 m et avec 250 coffrets de raccordement des générateurs. Comme notre système sans fil permet le développement de réseaux maillés, les participants peuvent communiquer entre eux par des stations de répéteurs/serveurs.

Installations photovoltaïques flottantes

Exemples d'applications particulières : installation photovoltaïque flottante

Exemples d'utilisation spéciaux

Afin de réduire au maximum les frais de câblage, l'utilisation de modules radio est fortement recommandée, notamment pour les installations photovoltaïques flottantes dans les parcs PV flottants. Phoenix Contact propose des GAK résistants à l'eau salée avec un dispositif anti-traction spécial pour les câbles solaires en cas de forte houle.

De même, l'utilisation de notre technologie radio est recommandée pour l'installation ultérieure d'un système de surveillance ou pour le rétrofit d'installations photovoltaïques existantes. Il n'est pas nécessaire de procéder à de lourds travaux de terrassement pour poser de nouveaux câbles et les coûts des travaux ultérieurs restent dans des limites raisonnables.

Surveillance des rangées photovoltaïques

Le module de mesure peut mesurer jusqu'à huit courants continus et une valeur de tension continue en même temps. La structure globale permet d'utiliser jusqu'à huit modules de mesure sur un module de communication. Le câble de communication à 2 conducteurs sert simultanément à l'alimentation électrique des modules de mesure. Une alimentation supplémentaire n'est pas nécessaire. Le convertisseur de courant universel permet de mesurer les courants continus et alternatifs des câbles collectifs.

Structure de la surveillance des rangées photovoltaïques

Des câbles des rangées aux câbles collectifs, Phoenix Contact propose une surveillance fiable des installations photovoltaïques

Des collaborateurs discutent sur les raccordements des générateurs dans le secteur solaire

Des solutions d'armoires électriques pour toutes les exigences des clients

Développement des coffrets de raccordement des générateurs

Afin de répondre au mieux aux exigences souhaitées, nous travaillons dans tous les domaines en étroite collaboration avec nos clients dans la phase de mise au point du développement.

Les défis spécifiques sont identifiés à l'avance. Ainsi, le process de développement est ciblé et efficace. Une fois la mise au point clôturée, c'est la phase de l'étude qui commence.

Cette phase se termine par la fabrication de prototypes, qui sont soumis à des procédures de tests et d'essais spécifiques. Les conclusions qui en découlent sont utilisées pour optimiser la solution.

Méthodologie de test des GAK

Grâce à la conception de l'armoire électrique à température optimisée, toute défaillance due à une surcharge thermique est exclue

Procédures de tests et d'essais

Dans nos propres laboratoires, les prototypes sont soumis à des essais électriques et mécaniques. Ces essais assurent que les solutions fonctionnent parfaitement dans les environnements d'installations prévus.

Les éventuels hotspots, par exemple, sont détectés par un test thermographique dans le laboratoire interne. Ensuite, tous les composants sont mis en place d'une manière optimale dans le coffret de raccordement des générateurs. Cela permet d'exclure toute défaillance due à une surcharge.

Coffret de raccordement des générateurs SCB Compact et SCB next Generation

Deux concepts de solution intelligents : coffret de raccordement des générateurs avec fusible de string en dehors du coffret électrique pour 32 rangées et coffret de raccordement des générateurs avec fusible de string standard pour 20 rangées.

Fabrication des coffrets de raccordement des générateurs

Lorsque tous les essais déterminants pendant la phase de développement sont terminés, la production de l'article est validée. Afin de pouvoir réaliser chaque étape de manière efficace, les composants sont produits en une seule pièce. Il est possible de réagir rapidement et de manière flexible aux designs et aux tailles de lots changeants. Les informations nécessaires à l'assurance qualité sont visibles en un coup d'œil et garantissent des process de production et de montage parfaits.

Contrôle de la qualité en production
Dans la ligne de production, on utilise des outils permettant une production à reproductibilité élevée de tous les articles. L'utilisation de visseuses avec contrôle du couple garantit des connexions fiables et sûres. La qualité constante de chaque coffret de raccordement des générateurs est ainsi assurée. Lors de la dernière étape de production, un contrôle final est réalisé selon la norme CEI 61439. Ensuite, un protocole de contrôle est établi. Tous les ensembles de commutateurs ainsi que tous leurs composants électroniques disposent d'un numéro de série permettant de les identifier clairement à tout moment.