Trafic intelligent
Solutions pour l'infrastructure de transport intelligente
Face au réchauffement climatique et à la mondialisation, les défis de l'infrastructure de transport sont grands. En plus d'assurer la convivialité de la mobilité et la sécurité, les voies de circulation du futur doivent devenir plus écologiques et plus durables. Le moment est venu d'exploiter la numérisation et l'intelligence artificielle pour une collecte d'informations et une gestion du trafic améliorées et innovantes.
Pour piloter et mettre en réseau avec efficacité la circulation de demain, Phoenix Contact développe des systèmes ouverts et sécurisés pour les voies terrestres et navigables. Avec des solutions pertinentes, telles que la surveillance intelligente de la circulation ou la gestion de l'éclairage pour les applications urbaines, nous mettons en place les bases d'une infrastructure de transport intelligente.
Une infrastructure de transport à faibles émissions de carbone et qui consomme moins d'énergie est une condition nécessaire à un développement économique respectueux du climat. La contribution du secteur des transports à la réalisation des objectifs climatiques est portée par la technologie numérique et les solutions d'automatisation intelligentes. Mettons ensemble le trafic intelligent en place dans le monde entier.
Numérisation des infrastructures routières
La qualité de la mobilité est souvent directement liée à l'attractivité d'une ville et d'une région. Les augmentations croissantes des capacités de transport dans des structures de plus en plus complexes exigent des concepts intelligents pour les routes.
Pour améliorer la fluidité du trafic et la durabilité sur les routes, nous proposons des solutions numériques pour les projets complexes liés à la gestion de la circulation, la construction de tunnels et l'équipement des transports. Pour cela, nous augmentons non seulement l'efficacité énergétique des modes de transport, mais nous améliorons aussi la convivialité de la mobilité et la sécurité routière.
Gestion du trafic
Des systèmes ouverts et sécurisés pour les routes intelligentes.
Les émissions de CO2, le bruit et les embouteillages de plus en plus importants ont des conséquences graves pour l'homme et la nature dans le monde entier. À l'avenir, une gestion intelligente du trafic grâce à l'utilisation de données sur le trafic et l'environnement sera indispensable. Un trafic optimisé par un système numérique augmente non seulement l'efficacité énergétique des modes de transport, mais améliore aussi la sécurité routière en ville.
Phoenix Contact développe des systèmes de transport intelligents, qui permettent le pilotage automatisé du trafic. En utilisant des capteurs ainsi que des systèmes d'analyse, de pronostic et d'information, il est possible de relier la route au système de gestion du trafic par un réseau de communication.
Éclairage public
Une gestion efficace des rues et des places
L'infrastructure d'éclairage existante doit faire face à de nouveaux défis techniques et économiques. Les points principaux sont le développement de la sécurité et l'attractivité des rues et des places. Les urbanistes misent pour cela sur des solutions qui permettent d'économiser l'énergie et les ressources.
La commande intelligente de l'éclairage offre un énorme potentiel d'efficacité énergétique et garantit un fonctionnement fluide et adaptable individuellement des luminaires. La gamme comprend des composants électromécaniques, de commande et de communication avec une télé-exploitation intégrée et des systèmes de gestion de l'éclairage basés sur le cloud pour les applications urbaines.
Technologie des tunnels
Des solutions pour l'infrastructure des tunnels
Les tunnels routiers, ferroviaires et de métro jouent un rôle important dans le développement d'un système de mobilité efficace et durable. Les augmentations importantes des capacités de transport dans des structures de plus en plus complexes nécessitent des solutions d'automatisation intelligentes. La mobilité urbaine et la sécurité des usagers de la route sont au centre de l'attention.
Phoenix Contact est votre partenaire fiable et expérimenté pour la réalisation de projets complexes dans le domaine de l'automatisation des tunnels - en commençant par l'élément central de la technologie de commande avec le raccordement des capteurs et des actionneurs jusqu'au concept de sécurité global, en passant par les parafoudres basse tension.
L'utilisation sécurisée et fiable des voies de navigation doit être assurée à tout moment. Les voies navigables disponibles dans le monde entier exigent une signalisation fiable dans des conditions ambiantes hostiles, un pilotage sécurisé selon la directive relative aux machines et un réseau intelligent d'installations. Les solutions Smart Traffic rendent l'exploitation et le développement des voies navigables plus transparents, plus efficaces et plus conviviaux.
Écluses
Fonctionnement sécurisé avec des feux de signalisation et la technique d'automatisation
Les écluses et les ponts mobiles permettent la circulation des marchandises sur et à travers les voies navigables. Pour que la circulation fluviale puisse réagir à temps aux obstacles, tels que les infrastructures fluviales, des signaux visibles de loin réglementent la circulation. Sur la base d'une technique d'automatisation moderne, un trafic sécurisé est assuré sans retards supplémentaires.
Phoenix Contact propose des produits et des systèmes destinés à une automatisation globale des dispositifs de signalisation sur les voies navigables. La gamme comprend des lampes à LED individuelles pour une utilisation dans les environnements exigeants et des solutions d'ensemble. Grâce à une gestion intelligente des voies navigables, vous assurez un fonctionnement sécurisé 24 heures sur 24 et réduisez les coûts d'exploitation.
Mise en réseau des capteurs
Surveillance permanente des conditions environnementales de la circulation maritime
Les conditions météorologiques extrêmes, telles qu'une sécheresse prolongée ou une vague de froid extrême, perturbent de plus en plus le transport maritime. La détection et la signalisation précoces de la baisse du niveau des eaux ou du gel des voies navigables permettent d'éviter des situations critiques. Les informations numériques sont utiles pour décider si la circulation maritime doit être stoppée ou poursuivie.
Une surveillance efficace des influences environnementales est assurée par des capteurs adaptés. Les capteurs fournissent des données importantes, telles que p. ex. les niveaux et la température de l'eau. Complétées par des données météorologiques et climatiques qui prévoient les changements dans les conditions des voies navigables, ces données sont déduites par des mesures intelligentes. Grâce à une mise en réseau normalisée, les capteurs existants et nouveaux capteurs ainsi que les capteurs éloignés peuvent être connectés facilement et commodément.
La base de la communication sur les voies navigables du futur repose sur des réseaux de capteurs, tels que LoRaWAN et les normes de téléphonie mobile comme la 5G – en veillant toujours à ce que les exigences élevées en matière de sécurité et de disponibilité des données soient respectées.