Le système de gestion des bâtiments Emalytics est la clé de la transformation numérique dans le domaine de la gestion des installations

19.03.2026
Système de gestion des bâtiments Emalytics

À terme, toutes les données du bâtiment devront être disponibles de manière centralisée et cohérente tout au long de son cycle de vie. Cela nécessite un processus d'ingénierie entièrement numérisé, dans lequel les informations ne sont saisies qu'une seule fois, stockées de manière structurée et traitées de manière inter-systèmes.

Au cœur de ce flux de travail d'ingénierie se trouve BACtwin, le jumeau numérique des équipements techniques du bâtiment (TGA) au niveau des agrégats. BACtwin reproduit numériquement la structure fonctionnelle d'un système de bâtiment. Le jumeau numérique donne naissance à un système modulaire qui simplifie non seulement la création des schémas électriques, mais prépare également la programmation et la visualisation ultérieures dans Emalytics.
En tant que système de gestion des bâtiments basé sur l'IoT de Phoenix Contact, Emalytics réunit la commande, l'automatisation, la visualisation et la connexion aux services cloud au sein d'une plateforme homogène. Dans sa fonction de commande centrale du bâtiment, Emalytics assure la mise en réseau intelligente de tous les corps de métier de l'équipement technique des bâtiments. Ce système de gestion offre la base technologique parfaite pour la numérisation du bâtiment. C'est précisément l'intégration et la normalisation des données provenant des différentes sources dans un modèle de données central qui garantissent une grande cohérence des données au sein du système. L'enrichissement des données avec des métadonnées supplémentaires améliore les options d'accès aux données. Cela permet de surveiller et de contrôler avec précision les installations techniques du bâtiment. L'architecture ouverte du framework permet une intégration système simple et convient parfaitement aux bâtiments intelligents. Avec Emalytics, le bâtiment devient une plaque tournante des données et donc la clé de la transformation numérique dans la gestion des installations.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management