Vivre, découvrir, explorer l'avenir :

Quelle est la fiabilité des sources d'énergie renouvelables ? Où trouver de l'énergie quand le soleil ne brille pas et que le vent ne souffle pas ? Pourquoi existe-t-il différentes manières de recharger une voiture électrique ? Et comment l'électricité verte arrive-t-elle dans la voiture, dans un bâtiment ou dans la production ?

Notre All Electric Society Park répond à ces questions passionnantes et à bien d'autres encore : découvrez chez nous à Blomberg comment l'énergie est produite, stockée, distribuée, la consommation d'énergie optimisée – et comment tous ces domaines sont liés entre eux.

Premières impressions du parc de la All Electric Society

Vue détaillée du parc de la All Electric Society
Présentation du parc de la All Electric Society
Tracker solaire au parc de la All Electric Society
Vue nocturne du parc de la All Electric Society
Cube et All Electric Society Pavillon
Le saviez-vous ?
Pourquoi l'énergie est infinie
Saviez-vous que l'énergie ne peut pas être consommée ? D'un point de vue physique, l'énergie n'est jamais que transformée et donc conservée. L'énergie électrique du sèche-cheveux se transforme par exemple en énergie thermique et en énergie cinétique pour le ventilateur, avec laquelle vous pouvez ensuite vous sécher les cheveux.
Turbine éolienne et installation solaire

Qu'est-ce que la All Electric Society ?

La All Electric Society décrit une vision d'avenir scientifiquement fondée d'un monde neutre en CO₂ et se développant de manière durable. Les premières approches en la matière ont été formulées dès les années 1970.

Dans la All Electric Society, seule l'énergie électrique produite par des sources renouvelables est utilisée. Les sources d'énergie fossiles ne sont plus utilisées. Mais mener des actions durable ne signifie pas automatiquement renoncer à tout. Il s'agit plutôt de faire en sorte que les ressources existantes soient utilisées de manière optimale et mises à la disposition de tous les habitants de la planète de manière équitable.

Cela est rendu possible par ce que l'on appelle l'intégration sectorielle : la connexion de tous les domaines pertinents de la vie et du travail, comme la mobilité, l'énergie, l'infrastructure et l'industrie, en un système global. L'énergie verte y est distribuée de manière automatisée et en fonction des besoins afin que l'énergie soit toujours disponible là où elle est nécessaire.

L'expérience interactive du parc

Les applications dans le parc de la All Electric Society

Dans notre All Electric Society Park, nous vous présentons, à l'aide de stations interactives, les multiples façons de produire, de transformer, de stocker, de distribuer et d'utiliser l'énergie renouvelable. Pour cela, nous utilisons aussi bien de l'électricité verte produite par nos soins que de l'énergie thermique issue de pompes à chaleur ou de processus de transformation.

Nous produisons ainsi de l'électricité renouvelable grâce au soleil et au vent. Les systèmes modernes de batteries et de synthèse d'hydrogène nous permettent à cet égard de stocker cette énergie si précieuse et d'en disposer ainsi plus tard. Nous montrons l'utilisation efficace de cette énergie de manière concrète et tangible à travers des exemples d'électromobilité, de bâtiments intelligents, d'infrastructures de transport et d'installations de production. De plus, vous apprendrez chez nous comment nous pouvons utiliser ensemble avec durabilité la précieuse matière première qu'est l'eau.
Vous trouverez tous ces thèmes passionnants dans de grands cubes transparents répartis sur tout le site. Nos cubes en verre sont interactifs, auto-explicatifs et invitent à la participation et à la découverte !

Laissez-vous entraîner dans le monde passionnant de l'énergie et découvrez les possibilités techniques qui existent d'ores et déjà pour mener à bien les grandes missions de demain et façonner notre monde aujourd'hui de manière à ce qu'il soit plus agréable à vivre et plus durable pour nous tous à l'avenir.
Au pavillon All Electric Society, vous en apprendrez davantage sur cette vision du futur et sur la façon dont le All Electric Society Park illustre cette idée grandiose à petite échelle. Nous sommes convaincus qu'en plus de l'engagement de chacun d'entre nous, la clé d'un monde durable réside dans des solutions techniques pour l'industrie et la société.

Une grande idée d'avenir, présentée de manière compacte

Le pavillon de la All Electric Society
Nacelle éolienne accessible dans le parc AES
Champs thématiques dans le parc AES
Vue d'ensemble du parc AES
Le pavillon de la All Electric Society

propose le parc de la All Electric Society. Le pavillon de la All Electric Society, au centre du parc, permettra de comprendre ce que Phoenix Contact entend par là et comment l'intégration sectorielle contribue à un flux optimal d'énergie renouvelable.

Nacelle éolienne accessible dans le parc AES

Elle assure le fonctionnement d'une installation d'énergie éolienne à une hauteur élevée : la nacelle éolienne. En règle générale, ce domaine sensible n'est accessible qu'aux spécialistes. Dans notre parc, vous avez non seulement la possibilité d'observer de près la salle des machines, mais aussi d'y pénétrer.

Champs thématiques dans le parc AES

Sur le site, des cubes de verre interactifs permettent de découvrir de manière ludique les champs thématiques de la All Electric Society. Tous les cubes sont intelligemment reliés entre eux. On sait ainsi à tout moment quelle est la quantité d'énergie disponible et où elle est nécessaire.

Vue d'ensemble du parc AES

Environ 500 panneaux solaires dans le parc de la All Electric Society permettent de l'alimenter entièrement en énergie renouvelable. Outre les panneaux de toiture ou les panneaux solaires intégrés dans les fenêtres, il existe 26 m² de pavés solaires praticables, intégrés dans les chemins piétons.

Pourquoi vous ne devez en aucun cas manquer la visite du All Electric Society Park ?

  • Car vous pourrez voir sur des applications réelles comment nous réussirons ensemble la transition énergétique
  • Car vous découvrirez ce qui est déjà techniquement réalisable aujourd'hui et les nombreuses possibilités qui existent dans l'industrie pour devenir plus durables
  • Car vous pourrez facilement participer et découvrir : des éléments interactifs vous permettront de faire partie du flux d'énergie
  • Car dans notre All Electric Society Park, vous rencontrerez des personnes qui contribuent à façonner l'avenir – et vous aurez toujours l'occasion d'y vivre de belles expériences !

Planifiez votre visite chez nous

  • Heures d'ouverture Pavillon All Electric Society et cubes : du lundi au dimanche de 7 h 00 à 21 h 00.
  • Le site du All Electric Society Park est librement accessible et peut être visité à tout moment.
  • Entrée : la visite est gratuite.
  • Groupe cible : le parc est adapté à tous les groupes d'âge. L'explication des applications est notamment conçue de sorte que les enfants et les visiteurs non spécialistes puissent comprendre les thèmes liés à la All Electric Society.
  • Adresse : Flachsmarktstraße 8, 32825 Blomberg

FAQ

Cube avec point d'interrogation
Cube avec point d'interrogation
Cube avec point d'interrogation
Parking au parc de la All Electric Society
Parking avec bornes de recharge pour voitures électriques au parc de la All Electric Society
Cube avec point d'interrogation

Oui. L'accès est également possible avec des fauteuils roulants, des poussettes, etc.

Cube avec point d'interrogation

Non. Dans le parc de la All Electric Society, les bases d'un monde durable et vivable sont expliquées de manière à ce que les solutions techniques puissent être comprises par tous, même sans connaissances préalables.

Cube avec point d'interrogation

Oui. Des arrêts de bus pour les lignes régulières se trouvent directement au parc de la All Electric Society. La ligne 732 passe ici. Les gares les plus proches sont Schieder-Schwalenberg et Bad Pyrmont.

Parking au parc de la All Electric Society

Il est possible de s'y rendre en passant par Schieder-Schwalenberg et Blomberg. Sur place, vous trouverez suffisamment de places de parking pour les voitures et les vélos.

Télécharger le plan d'accès
Parking avec bornes de recharge pour voitures électriques au parc de la All Electric Society

Oui. Plusieurs bornes de recharge AC sont disponibles.