Ce qu’il faut savoir ·
12.09.2025

Que sont les réseaux intelligents ? Un réseau intelligent est un réseau électrique avancé qui utilise les technologies de communication numériques pour optimiser la production, la distribution et la consommation d'électricité.

Panorama d'une ligne d'horizon avec des symboles de mise en réseau

Résumé

Grâce aux technologies de communication numériques, un réseau électrique intelligent veille à optimiser la production, la distribution et la consommation d'électricité. Le réseau intelligent permet un échange bidirectionnel entre les producteurs et les récepteurs. Cela est essentiel pour l'intégration des énergies renouvelables et un approvisionnement stable et durable.

Toit de maison avec panneaux photovoltaïques devant un ciel bleu

Pourquoi avons-nous besoin de réseaux électriques intelligents ?

Le réseau électrique traditionnel était basé sur une production centralisée et des flux d'électricité facilement prévisibles. Avec la transition énergétique, la production devient plus décentralisée et plus volatile. Grâce à leurs installations photovoltaïques, de plus en plus de ménages et d'entreprises alimentent le réseau en électricité qu'ils produisent eux-mêmes.

À grande échelle également, les installations photovoltaïques et les parcs éoliens assurent une production parfois élevée, mais très volatile. Le soleil ne brille pas 24 heures sur 24 et le vent est tout aussi imprévisible sur plusieurs jours. Le réseau électrique conventionnel n'est pas conçu pour gérer de manière optimale ces changements dynamiques et les parts élevées de puissance injectée fluctuante. Une gestion intelligente des réseaux électriques est donc essentielle : elle permet de réagir avec souplesse aux flux de puissance volatils, d'assurer la stabilité du réseau et de stocker efficacement l'énergie excédentaire.

Comment fonctionne un réseau électrique intelligent ?

Un réseau électrique intelligent fonctionne grâce à la mise en réseau et à l'échange d'informations entre tous les composants du système énergétique. Le principe fondamental est la capacité à collecter et à analyser des données en temps réel et à prendre des décisions sur cette base. Il est ainsi possible d'utiliser de manière appropriée la flexibilité existante en matière de production, de consommation et de stockage comme un instrument direct de flexibilité.

Des capteurs répartis dans l'ensemble du réseau électrique surveillent l'état des lignes, les flux d'électricité et la tension. Ces données sont transmises à des systèmes de commande centraux afin d'établir des prévisions et d'envoyer des commandes de contrôle aux unités décentralisées.

Le rôle du prosommateur

Les consommateurs flexibles, souvent des prosommateurs (producteurs et consommateurs) qui produisent leur propre énergie, jouent un rôle essentiel dans l'utilisation efficace de l'infrastructure du réseau en adaptant leur comportement à celui-ci. Les compteurs intelligents, également appelés compteurs électriques intelligents, constituent des éléments importants. Les compteurs intelligents peuvent mesurer la consommation et l'alimentation en électricité et transmettre ces données numériquement à l'opérateur du point de mesure. Celui-ci peut également transmettre les données à l'opérateur réseau. D'autre part, l'opérateur du point de mesure peut transmettre les tarifs d'électricité dynamiques du fournisseur d'énergie au client.

Le prix de l'électricité peut varier en fonction de la disponibilité et de la demande actuelles, si le contrat d'électricité le prévoit. Les consommatrices et consommateurs peuvent alors gérer activement leur consommation. Par exemple, ils peuvent utiliser les appareils énergivores lorsque le réseau dispose de beaucoup d'électricité renouvelable et que les prix sont bas. Les batteries augmentent considérablement la flexibilité du côté de l'utilisation.

Contrôle intelligent du réseau et communication

Le contrôle intelligent du réseau est le cerveau du réseau intelligent. Il comprend des technologies de surveillance, d'analyse et d'optimisation du fonctionnement du réseau :

  • Des capteurs et des actionneurs enregistrent des données telles que le flux d'électricité et la tension.
  • Une infrastructure de communication robuste et sécurisée est nécessaire pour transmettre les données en temps réel.
  • Des algorithmes d'analyse des flux de puissance historiques et actuels, éventuellement assistés par l'IA, permettent de prévoir la production et la consommation attendues. En principe, ceux-ci peuvent aider à identifier les anomalies et à optimiser la gestion du réseau.
  • Les agrégateurs utilisent des plateformes numériques comme une centrale électrique virtuelle et relient les producteurs, les stockages et les récepteurs décentralisés en un réseau contrôlable.
Voiture électrique à une station de recharge domestique

Production et stockage décentralisés

L'une des caractéristiques essentielles du réseau intelligent est l'intégration de producteurs et de systèmes de stockage décentralisés :

  • les installations photovoltaïques alimentent généralement le réseau directement en électricité. Dans le réseau intelligent, l'alimentation est surveillée et régulée.
  • Afin d'utiliser efficacement le réseau existant et de le protéger en cas de pénurie, les installations d'énergie éolienne sont également gérées de manière intelligente.
  • De grands systèmes de stockage sur batterie au niveau du réseau et de plus petits systèmes de stockage domestiques chez les consommateurs peuvent absorber l'énergie excédentaire et la restituer en cas de besoin.
  • À l'avenir, les voitures électriques pourraient servir de systèmes de stockage mobiles (Vehicle-to-Grid) et également absorber de l'électricité et l'injecter dans le réseau en cas de besoin.

Gestion active de la charge

Le réseau électrique intelligent permet une gestion active de la charge (gestion de la demande), dans laquelle la consommation d'électricité est activement contrôlée :

  • les récepteurs flexibles tels que les pompes à chaleur ou les stations de recharge pour voitures électriques s'adaptent aux prix de l'électricité et à la charge du réseau.
  • Les tarifs dynamiques incitent à déplacer la consommation vers les périodes de forte disponibilité.
  • De nombreux ménages équipés d'installations photovoltaïques optimisent leur consommation propre, en particulier ceux qui disposent de systèmes de stockage et de récepteurs contrôlables. Cela peut soulager le réseau.

Les avantages des réseaux intelligents : plus qu'une simple efficacité

L'introduction de réseaux électriques intelligents apporte de nombreux avantages. Ceux-ci vont bien au-delà de la simple augmentation de l'efficacité et sont essentiels à la réussite de la transition énergétique et à l'objectif principal de décarbonation.

Installation d'énergie éolienne dans un champ verdoyant sous un ciel bleu

Intégration accrue des énergies renouvelables
L'avantage particulièrement important des réseaux intelligents est leur capacité à intégrer de manière sûre et stable des proportions élevées d'énergies renouvelables dans le réseau électrique. L'énergie éolienne et l'énergie solaire étant par nature fluctuantes, un réseau flexible et intelligent est nécessaire pour compenser ces fluctuations. Les réseaux intelligents permettent de gérer l'alimentation décentralisée en électricité provenant de sources d'énergie renouvelables en coordonnant la production et la consommation en temps réel. Cela réduit la nécessité de disposer de centrales électriques conventionnelles comme réserve et accélère la sortie des énergies fossiles.

Optimisation de la consommation et des coûts énergétiques
Les réseaux intelligents permettent une utilisation plus efficace de l'électricité et peuvent entraîner des économies à long terme. Grâce à des systèmes de mesure adaptés et à des tarifs d'électricité dynamiques, les consommatrices et les consommateurs ont la possibilité de contrôler activement leur consommation d'énergie et de l'adapter aux périodes où les prix sont plus bas. Cela encourage une utilisation plus consciente de l'énergie et peut contribuer à réduire la facture d'électricité.

Promotion de la décentralisation et de la participation
Les réseaux électriques intelligents soutiennent la tendance à la décentralisation de la production d'électricité. Ils permettent aux ménages et aux entreprises non seulement de consommer de l'électricité, mais aussi de la produire eux-mêmes et de l'injecter dans le réseau. Ils deviennent ainsi des « prosommateurs ». Cela renforce la création de valeur locale et favorise l'émergence de communautés énergétiques locales. Cette participation est une étape importante vers un système énergétique durable et proche des citoyens.

Défis et perspectives

Malgré leurs immenses avantages, la mise en œuvre complète des réseaux électriques intelligents pose encore quelques défis.

Gros plan sur plusieurs compteurs d'électricité

Défis techniques et infrastructurels
La transition nécessite des investissements considérables dans la modernisation des infrastructures existantes. Cela comprend le remplacement de millions de compteurs électriques traditionnels par des compteurs intelligents, l'extension des réseaux de communication et la mise en œuvre de logiciels et de systèmes de commande complexes. Par ailleurs, la cybersécurité revêt une importance particulière, car un réseau électrique numérisé et interconnecté pourrait être plus vulnérable aux cyberattaques qui compromettent l'intégrité du réseau. La protection des données sensibles est ici essentielle.

Aspects réglementaires et sociaux
Outre les obstacles techniques, il convient également de prendre en compte les aspects réglementaires et sociaux. Afin de créer les conditions-cadres nécessaires au fonctionnement et à la facturation d'un réseau électrique intelligent, la législation doit être adaptée. Cela vaut par exemple dans le contexte de la loi sur les énergies renouvelables. L'acceptation par les consommateurs est également déterminante. Les préoccupations relatives à la protection des données, aux coûts et à la complexité doivent être dissipées par une communication transparente et des avantages clairs. Afin d'instaurer la confiance, il faut informer les gens sur le fonctionnement et les avantages des réseaux intelligents.

Le réseau intelligent est l'avenir

Malgré ces défis, une chose est claire : le réseau électrique intelligent est l'avenir de notre alimentation électrique. Il constitue la base indispensable à la réussite de la transition énergétique et à la décarbonation de notre société. La recherche et le développement continus dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, les technologies de stockage d'énergie et la électromobilité continueront d'améliorer les performances des réseaux intelligents.

Conclusion

Le réseau intelligent est plus qu'une simple technologie. Le réseau électrique intelligent est la clé de la transition énergétique et d'une alimentation durable. Il intègre les énergies renouvelables de manière efficace et flexible. Grâce à la mise en réseau et au contrôle intelligent, l'offre et la demande des participants au réseau sont coordonnées en temps réel. Cela augmente la stabilité du réseau et permet une participation active des consommateurs. Malgré les défis en matière d'infrastructure, de sécurité et d'acceptation, les réseaux intelligents sont indispensables pour un avenir respectueux du climat basé sur les énergies renouvelables.

Auteur: Phoenix Contact

E-mail:

Entrez en contact avec nos expertes et nos experts

« Nous vous conseillerons volontiers sur la All Electric Society et l'intégration sectorielle. »

Autres contributions