Le développement durable est-il aussi rentable économiquement ? Testez vos connaissances et découvrez d'autres faits passionnants sur le potentiel économique du développement durable dans notre quiz.
À première vue, les deux grands enjeux de notre société actuelle – la lutte contre le changement climatique et la quête de prospérité et de développement de milliards d'individus – semblent contradictoires et incompatibles. Le défi consiste à autoriser la consommation tout en protégeant le climat. La réponse d'un point de vue technique est la All Electric Society. L'objectif : couvrir entièrement et de manière économiquement durable les besoins énergétiques mondiaux à partir de sources renouvelables.
Les grands défis mondiaux exigent, en particulier de la part des principaux acteurs du site technologique allemand, que la durabilité soit placée au cœur de leurs modèles commerciaux. C'est l'image future de la All Electric Society, dans laquelle nous voyons les réponses aux grandes questions de notre temps. Avec ses produits, solutions et services pour l'électrification, la mise en réseau et l'automatisation, Phoenix Contact, entreprise technologique mondiale, soutient l'industrie et la société sur la voie de ce monde durable.
La vision d'avenir de la All Electric Society décrit un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Outre la production et l'utilisation cohérentes de l'énergie renouvelable, la réduction des besoins énergétiques primaires par des mesures d'efficacité et la création de systèmes intelligents et interconnectés sont les clés d'un avenir durable. Afin d'utiliser l'énergie produite de manière renouvelable en fonction des besoins, des solutions et des technologies d'électrification, de mise en réseau et d'automatisation sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle.
L'intégration sectorielle
L'intégration sectorielle consiste à considérer la production, la distribution, le stockage et la consommation d'énergie comme un système global. Pour ce faire, les différents secteurs échangent de l'énergie entre eux afin qu'elle soit disponible sous la forme adéquate là où elle est nécessaire. L'acquisition et l'analyse des données relatives à la consommation et à la production d'énergie permettent de gérer le flux énergétique de manière optimale.
Cela signifie que les secteurs doivent être mis en réseau non seulement sur le plan des performances mais aussi sur le plan de la communication. Des protocoles de communication standardisés au sein de différents réseaux permettent la communication nécessaire, sans limites de système. Le principe de l'intégration sectorielle fonctionne aussi bien à petite échelle, par exemple au sein d'une entreprise, qu'à l'échelle interentreprises. Phoenix Contact fournit des produits, des solutions et des services pour l'électrification, la mise en réseau et l'automatisation des secteurs de l'énergie, de l'industrie, des infrastructures et de la mobilité.
Découvrir l'intégration sectorielle
L'expérience en ligne de la All Electric Society
Grâce à notre expérience en ligne de la All Electric Society, découvrez comment fonctionne l'intégration sectorielle et le rôle que jouent l'électrification, la mise en réseau et l'automatisation.
Des solutions d'alimentation fiables évitent la défaillance des systèmes en réseau
Garantir une disponibilité élevée de l'installation
À mesure que les secteurs s'électrifient, se connectent et s'automatisent, ils deviennent de plus en plus dépendants de solutions d'alimentation en tension fiables. Pour une alimentation et un couplage sûrs des secteurs, nous proposons des solutions pour toutes les applications – avec des parafoudres basse tension, des alimentations sans interruption, des modules de redondance et des disjoncteurs adaptés.
L'efficacité dans la construction d'armoires électriques accélère l'intégration sectorielle
Sans solutions de production intelligentes, l'électrification s'enlise
L'extension et la transformation massives de l'infrastructure de distribution et de stockage de l'énergie renouvelable produite de manière décentralisée et l'électrification de tous les secteurs entraînent une forte augmentation des besoins en dispositifs de commutation. Les méthodes de production traditionnelles ne permettent pas de les couvrir. Des solutions dans le domaine de l'ingénierie efficace et de la production intelligente sont très demandées. Celles-ci contribuent de manière décisive à l'augmentation nécessaire de l'efficacité dans la construction d'armoires électriques et donc à la réalisation plus rapide de l'intégration sectorielle.
Le Single Pair Ethernet permet une communication IIot transparente jusqu'au niveau terrain
Transférer des données en économisant les ressources et en bénéficiant de hautes performances
L'automatisation est la clé pour rendre les secteurs plus efficaces sur le plan énergétique. Elle va de pair avec la mise en réseau de toutes les machines, appareils, capteurs et actionneurs pour former un Internet industriel des objets. Le Single Pair Ethernet (SPE) y assure une communication Ethernet continue. SPE est synonyme de transmission parallèle et à haut débit de données et de puissance. Économie de ressources grâce à une seule paire de fils et du capteur jusqu'au cloud.
La 5G fiabilise les communications sans fil
Un réseau performant dans et entre tous les secteurs
Une mise en réseau fiable est une condition de base pour l'intégration sectorielle. La technologie à large bande 5G permet une communication sans fil dans et entre tous les secteurs : avec des débits de données élevés, un grand nombre de participants et des temps de latence extrêmement faibles. La communication intelligente avec la 5G entre les machines et les applications assure des process plus autonomes et plus efficaces – de la production à la logistique.
La technologie de commande ouverte permet des solutions d'automatisation sécurisées pour l'avenir
Profiter de l'intelligence collective des spécialistes informatique et OT
Pour une automatisation complète des secteurs, les technologies de commande doivent converger au-delà des limites des différents champs d'application. Une technologie de commande ouverte comme l'écosystème PLCnext Technology le permet – indépendamment du matériel et des langages de programmation. En outre, elle met à profit l'intelligence collective des spécialistes informatique et OT pour une mise en œuvre rapide et un développement constant de solutions individuelles.
Les régulateurs d'alimentation certifiés réduisent les obstacles à la transition énergétique
Raccorder plus rapidement les installations photovoltaïques au réseau
Dans la All Electric Society, les installations photovoltaïques décentralisées apportent une contribution essentielle à la fiabilité de l'alimentation. Les régulateurs d'alimentation certifiés de Phoenix Contact raccordent rapidement et sans bureaucratie les nouvelles installations au réseau – sans devoir attendre longtemps le certificat de conformité au réseau. Ils ne facilitent donc pas seulement la transition énergétique, ils l'accélèrent même.
Un accès centralisé aux données facilite la gestion de l'usine connectée
Des solutions cloud sécurisées pour une efficacité accrue sur tous les sites
Une acquisition et une évaluation complètes des données constituent la base de l'intégration sectorielle et d'une production rentable. Les résultats permettent d'améliorer l'efficacité de la production dans tous les domaines, depuis les temps d'utilisation des machines jusqu'à la gestion de l'énergie. Centralisés via des solutions cloud sécurisées, la production, le stockage et la consommation d'énergie peuvent être équilibrés de manière optimale non seulement pour une seule usine, mais aussi pour des réseaux industriels entiers. Pour une meilleure efficacité de la production.
Les données appropriées comme point de départ d'une infrastructure efficace
Réduction de la consommation d'énergie des bâtiments et voies de circulation intelligents
Installation photovoltaïque sur le toit, centrale de cogénération dans la cave, bornes de recharge devant la porte : l'intégration sectorielle est déjà une réalité dans les bâtiments modernes. De plus, les éclairages adaptent leur intensité d'éclairage aux conditions météorologiques, aux changements de luminosité et à l'utilisation de la route. Afin de pouvoir exploiter ces systèmes de manière automatisée et avec la plus grande efficacité énergétique possible, les différentes données, qu'elles proviennent d'installations ou de capteurs, doivent être rendues utilisables de manière universelle.
Le V2G transforme les parcs de véhicules en stockage d'énergie rentable
Utiliser les batteries des voitures électriques comme tampon de courant
Les contrôleurs de charge pour l'électromobilité CHARX control modular permettent de charger intelligemment les batteries des voitures électriques. En outre, ils peuvent également restituer de l'électricité au réseau chaque fois que cela est nécessaire. La technologie qui se cache derrière est appelée Vehicle-to-Grid (du véhicule vers le réseau électrique), en abrégé V2G. La norme ISO 15118 décrit les conditions techniques préalables et les conditions cadres s'y rapportant. CHARX control modular répond à cette norme et est prêt pour le V2G.