La All Electric Society
La vision d'avenir de la All Electric Society décrit un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Outre la production et l'utilisation cohérentes de l'énergie renouvelable, la réduction des besoins énergétiques primaires par des mesures d'efficacité et la création de systèmes intelligents et connectés sont les clés d'un avenir durable.
Afin d'utiliser l'énergie produite de manière renouvelable en fonction des besoins, des solutions et des technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle.
Le parc de la All Electric Society Le monde durable de demain, les technologies d'aujourd'hui
À partir du 1er septembre 2023, le parc de la All Electric Society de Blomberg montrera comment la All Electric Society devient une réalité. De véritables applications pour l'intégration sectorielle y sont clairement expliquées et assurent par ailleurs un avenir durable.
Unir ses forces : avec l'alliance All Electric Society
Pour que la vision d'avenir de la All Electric Society devienne réalité, les acteurs de la science, de la politique, de l'économie et de l'industrie doivent travailler ensemble. Afin d'exploiter judicieusement les énormes opportunités d'une transition énergétique respectueuse des ressources dans les secteurs de l'industrie, de l'énergie, de l'infrastructure et de la mobilité, Phoenix Contact s'associe activement à d'autres acteurs : avec l'alliance All Electric Society, nous souhaitons, en collaboration avec le centre de compétences All Electric Society de l'université de Zwickau (Westsächsische Hochschule Zwickau) et d'autres innovateurs de la transformation, unir nos forces pour réaliser l'image d'avenir avec notre savoir-faire, nos produits et nos solutions.
Les objectifs premiers de l'alliance, qui repose sur un travail en partenariat, sont :
- La réalisation commune de projets avec le centre de compétences All Electric Society
- Une coopération scientifique intégrée entre tous les partenaires
- Le développement interdisciplinaire des jeunes professionnels
Les membres fondateurs de l'alliance All Electric Society sont - outre l'université Westsächsische Hochschule de Zwickau et Phoenix Contact – entre autres BRUNATA-METRONA GmbH, DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH, enersis suisse AG, la ville de Zwickau ainsi que Volkswagen Sachsen GmbH.
L'intégration sectorielle
L'intégration sectorielle consiste à considérer la production, la distribution, le stockage et la consommation d'énergie comme un système global. Pour ce faire, les différents secteurs échangent de l'énergie entre eux afin qu'elle soit disponible sous la forme adéquate là où elle est nécessaire. L'acquisition et l'analyse des données relatives à la consommation et à la production d'énergie permettent de gérer le flux énergétique de manière optimale.
Cela signifie que les secteurs doivent être mis en réseau non seulement sur le plan des performances mais aussi sur le plan de la communication. Des protocoles de communication standardisés au sein de différents réseaux permettent la communication nécessaire, sans limites de système. Le principe de l'intégration sectorielle fonctionne aussi bien à petite échelle, par exemple au sein d'une entreprise, qu'à l'échelle interentreprises. Phoenix Contact fournit des produits, des solutions et des services pour l'électrification, la mise en réseau et l'automatisation des secteurs de l'énergie, de l'industrie, des infrastructures et de la mobilité.
Technologies clés pour l'électrification
Des solutions d'alimentation fiables évitent la défaillance des systèmes en réseau Garantir une disponibilité élevée de l'installation
À mesure que les secteurs s'électrifient, se connectent et s'automatisent, ils deviennent de plus en plus dépendants de solutions d'alimentation en tension fiables. Pour une alimentation et un couplage sûrs des secteurs, nous proposons des solutions pour toutes les applications – avec des parafoudres basse tension, des alimentations sans interruption, des modules de redondance et des disjoncteurs adaptés.
L'efficacité dans la construction d'armoires électriques accélère l'intégration sectorielle Sans solutions de production intelligentes, l'électrification s'enlise
L'extension et la transformation massives de l'infrastructure de distribution et de stockage de l'énergie renouvelable produite de manière décentralisée et l'électrification de tous les secteurs entraînent une forte augmentation des besoins en dispositifs de commutation. Les méthodes de production traditionnelles ne permettent pas de les couvrir. Des solutions dans le domaine de l'ingénierie efficace et de la production intelligente sont très demandées. Celles-ci contribuent de manière décisive à l'augmentation nécessaire de l'efficacité dans la construction d'armoires électriques et donc à la réalisation plus rapide de l'intégration sectorielle.
Technologies clés pour la mise en réseau
Le Single Pair Ethernet permet une communication IIot transparente jusqu'au niveau terrain Transférer des données en économisant les ressources et en bénéficiant de hautes performances
L'automatisation est la clé pour rendre les secteurs plus efficaces sur le plan énergétique. Elle va de pair avec la mise en réseau de toutes les machines, appareils, capteurs et actionneurs pour former un Internet industriel des objets. Le Single Pair Ethernet (SPE) y assure une communication Ethernet continue. SPE est synonyme de transmission parallèle et à haut débit de données et de puissance. Économie de ressources grâce à une seule paire de fils et du capteur jusqu'au cloud.
La 5G fiabilise les communications sans fil Un réseau performant dans et entre tous les secteurs
Une mise en réseau fiable est une condition de base pour l'intégration sectorielle. La
technologie à large bande 5G permet une communication sans fil dans et entre tous les secteurs : avec des débits de données élevés, un grand nombre de participants et des temps de latence extrêmement faibles. La communication intelligente avec la 5G entre les machines et les applications assure des process plus autonomes et plus efficaces – de la production à la logistique.
Technologies clés pour l'automatisation
La technologie de commande ouverte permet des solutions d'automatisation sécurisées pour l'avenir Profiter de l'intelligence collective des spécialistes informatique et OT
Pour une automatisation complète des secteurs, les technologies de commande doivent converger au-delà des limites des différents champs d'application. Une technologie de commande ouverte comme l'écosystème PLCnext Technology le permet – indépendamment du matériel et des langages de programmation. En outre, elle met à profit l'intelligence collective des spécialistes informatique et OT pour une mise en œuvre rapide et un développement constant de solutions individuelles.
Solutions pour le secteur de l'énergie
Les régulateurs d'alimentation certifiés réduisent les obstacles à la transition énergétique Raccorder plus rapidement les installations photovoltaïques au réseau
Dans la All Electric Society, les installations photovoltaïques décentralisées apportent une contribution essentielle à la fiabilité de l'alimentation. Les régulateurs d'alimentation certifiés de Phoenix Contact raccordent rapidement et sans bureaucratie les nouvelles installations au réseau – sans devoir attendre longtemps le certificat de conformité au réseau. Ils ne facilitent donc pas seulement la transition énergétique, ils l'accélèrent même.
Solutions pour le secteur de l'industrie
Un accès centralisé aux données facilite la gestion de l'usine connectée Des solutions cloud sécurisées pour une efficacité accrue sur tous les sites
Une acquisition et une évaluation complètes des données constituent la base de l'intégration sectorielle et d'une production rentable. Les résultats permettent d'améliorer l'efficacité de la production dans tous les domaines, depuis les temps d'utilisation des machines jusqu'à la gestion de l'énergie. Centralisés via des solutions cloud sécurisées, la production, le stockage et la consommation d'énergie peuvent être équilibrés de manière optimale non seulement pour une seule usine, mais aussi pour des réseaux industriels entiers. Pour une meilleure efficacité de la production.
Des solutions pour le secteur de l'infrastructure
Les données appropriées comme point de départ d'une infrastructure efficace Réduction de la consommation d'énergie des bâtiments et voies de circulation intelligents
Installation photovoltaïque sur le toit, centrale de cogénération dans la cave, bornes de recharge devant la porte : l'intégration sectorielle est déjà une réalité dans les bâtiments modernes. De plus, les éclairages adaptent leur intensité d'éclairage aux conditions météorologiques, aux changements de luminosité et à l'utilisation de la route. Afin de pouvoir exploiter ces systèmes de manière automatisée et avec la plus grande efficacité énergétique possible, les différentes données, qu'elles proviennent d'installations ou de capteurs, doivent être rendues utilisables de manière universelle.
Solutions pour le secteur de la mobilité
Le V2G transforme les parcs de véhicules en stockage d'énergie rentable Utiliser les batteries des voitures électriques comme tampon de courant
Les contrôleurs de charge pour l'électromobilité CHARX control modular permettent de charger intelligemment les batteries des voitures électriques. En outre, ils peuvent également restituer de l'électricité au réseau chaque fois que cela est nécessaire. La technologie qui se cache derrière est appelée Vehicle-to-Grid (du véhicule vers le réseau électrique), en abrégé V2G. La norme ISO 15118 décrit les conditions techniques préalables et les conditions cadres s'y rapportant. CHARX control modular répond à cette norme et est prêt pour le V2G.