¿Le interesan las soluciones técnicas que contribuyen a alcanzar un futuro que merezca la pena vivir? Póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de compartir con usted más ideas e información sobre la visión de la All Electric Society.
La All Electric Society plantea una sociedad global en la que se disponga de energía eléctrica renovable y asequible en cantidades suficientes. Se trata de una visión con base científica que plantea el futuro en un mundo sin emisiones de CO2 y con desarrollo sostenible. La manera de conseguirlo es a través de la electrificación integral, la conexión en red y la automatización de todos los ámbitos relevantes de la vida y el trabajo. Phoenix Contact ofrece a sus clientes numerosos productos, soluciones y ejemplos de aplicación para dar forma activamente a esta transición hacia una sociedad industrial sostenible.
El panorama futuro de la All Electric Society depende de las respuestas a las grandes preguntas de nuestra era. No en vano, la energía sin emisiones de CO2 será el factor clave para conciliar la protección del clima con la prosperidad mundial. Phoenix Contact está a la vanguardia de este desarrollo, como facilitador para sus socios y clientes.
El cambio climático y los retos para la industriaYouTube
El cambio climático nos afecta a todos
A primera vista, los dos grandes problemas de nuestra sociedad actual, la lucha contra el cambio climático y los miles de personas que aspiran al bienestar y al desarrollo, parecen contradecirse y ser incompatibles. No obstante, ambos temas deben afrontarse simultáneamente. El reto es favorecer el consumo al tiempo que se continúa protegiendo el clima. Las innovaciones técnicas contribuirán decisivamente a lograrlo. El objetivo es satisfacer la demanda de energía total del mundo a partir de fuentes de energías renovables.
Energía sostenible para un crecimiento sostenibleYouTube
Energía sostenible para un crecimiento sostenible
En un análisis del Foro Económico Mundial de Davos publicado en 2020 se concluyó que la tecnología tendrá un alto impacto en la consecución de 10 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU. (Fuente: Unlocking Technology for the Global Goals). Alrededor del 70 % de los objetivos parciales dependen directamente de innovaciones tecnológicas. Para alcanzar la All Electric Society, es esencial el objetivo número 7: energía limpia y asequible. Numerosos productos y soluciones de la cartera de Phoenix Contact ofrecen ya las primeras respuestas a estas cuestiones de futuro.
La tecnología de control abierta hace que las soluciones de automatización estén preparadas para el futuro
Benefíciese de la inteligencia colectiva de los especialistas en IT y OT
Para asegurar la automatización integral de los sectores, la tecnología de control debe crecer más allá de los límites de los campos de aplicación individuales. La tecnología de control abierta, como el ecosistema PLCnext Technology, lo hace posible con independencia del hardware y de los lenguajes de programación. También aprovecha la inteligencia colectiva de los especialistas en IT y OT para ofrecer una rápida implementación y el desarrollo continuo de soluciones personalizadas.
Las soluciones de alimentación fiables evitan el fallo de los sistemas conectados en red
Garantía de la máxima disponibilidad de la planta
A medida que los sectores se electrifican, interconectan y automatizan, aumenta la dependencia de soluciones energéticas fiables. Para garantizar el suministro seguro y el acoplamiento de los sectores, ofrecemos soluciones válidas para todas las aplicaciones: con protección contra sobretensiones, sistemas de alimentación ininterrumpida, módulos de redundancia e interruptores para protección de equipos a medida.
Single Pair Ethernet permite una comunicación impecable del Internet industrial de las cosas hasta el nivel de campo
Ahorro de recursos y transmisión de datos de alto rendimiento
La automatización es la clave para que los sectores sean más eficientes energéticamente. Viene acompañada de la interconexión de todas las máquinas, equipos, sensores y actuadores con el Internet industrial de las cosas. En este contexto, Single Pair Ethernet (SPE) garantiza una comunicación Ethernet completa. SPE es sinónimo de una transmisión paralela y de alto rendimiento de datos y potencia. Ahorro de recursos gracias a un par de cables único del sensor a la nube.
El 5G hace que la comunicación inalámbrica resulte fiable
Interconexión potente dentro de los sectores y entre ellos
Una interconexión fiable es un requisito esencial para el acoplamiento de sectores. La tecnología de banda ancha 5G permite la comunicación inalámbrica dentro de los sectores y entre ellos: con altas velocidades de transmisión de datos, numerosos dispositivos y tiempos de latencia extremadamente bajos. La comunicación inteligente con 5G entre máquinas y aplicaciones garantiza procesos más autónomos y eficientes, desde la producción hasta la logística.
Los datos adecuados hacen que los edificios sean energéticamente eficientes
Automatización integral a través de un Framework IoT abierto
El acoplamiento de sectores es ya una realidad en los edificios modernos, como podemos observar con las instalaciones fotovoltaicas en el tejado, las unidades de producción combinada de calor y electricidad en el sótano o las estaciones de carga frente a la puerta. Para que puedan funcionar como un sistema global de forma automatizada y lo más eficiente posible desde el punto de vista energético, es necesario poder utilizar de manera universal una gran variedad de datos, procedentes de los sistemas o de los sensores. Esto se consigue gracias al Framework IoT abierto del sistema de gestión de edificios Emalytics.
Los reguladores de alimentación certificados reducen los obstáculos para la transición energética
Conexión más rápida de las instalaciones fotovoltaicas a la red
Las instalaciones fotovoltaicas descentralizadas constituyen una fuente de alimentación significativa en la All Electric Society. Los reguladores de alimentación certificados de Phoenix Contact permiten que las nuevas instalaciones se incorporen a la red de forma rápida y sin burocracia, sin tener que esperar mucho tiempo para obtener el certificado de conformidad con la red. De este modo, no solo facilitan el camino hacia la transición energética, sino que lo aceleran.
V2G convierte la flota de vehículos en un rentable acumulador de energía
Uso de las baterías de los vehículos eléctricos como reserva de energía
Los sistemas de control de carga de electromovilidad CHARX control modular permiten cargar las baterías de los vehículos eléctricos de forma inteligente. Además, también pueden devolver la energía a la red cuando resulta necesario. La tecnología en la que se basa se denomina V2G. La norma ISO 15118 describe los requisitos técnicos y las condiciones marco al respecto. CHARX control modular cumple con esta norma y está preparado para la tecnología V2G.
La gestión inteligente de la iluminación marca el comienzo de la movilidad eficiente
Reducción del consumo de energía en las rutas de transporte inteligentes
El Smart Street Lighting hace que el alumbrado público sea inteligente gracias a una moderna tecnología de control, a la tecnología de sensores y a la conexión con servicios basados en la nube: las farolas adaptan su intensidad a las condiciones meteorológicas, a los cambios en las condiciones lumínicas y al uso en la calle. Para alcanzar una mayor seguridad, comodidad y eficiencia en las rutas de transporte inteligentes. Consumo de energía claramente inferior.