Nuestra historia
Desde nuestra fundación en Essen en 1923, hemos experimentado y movido mucho. Le ofrecemos una visión general de los casi 100 años de Phoenix Contact – conformada por una tecnología innovadora, dirigida por personas responsables.
La fundación en Essen
El 5 de mayo de 1923, el empresario Hugo Knümann funda en Essen una agencia comercial de productos industriales: Phönix Elektrizitätsgesellschaft Hugo Knümann GmbH & Co KG. La sede de la empresa se encuentra en la Hollestraße 36, justo al lado de la estación central de ferrocarril de Essen. El almacén, la expedición y el montaje se encuentran en dos plantas alquiladas. Pero, ¿a qué se dedican este vendedor al por menor y este joyero? Knümann tiene el instinto adecuado: el transporte público es muy utilizado. Los tranvías tienen una carga de trabajo correspondiente y necesitan accesorios de catenaria. Se trata del primer producto comercial de Phönix Elektrizitätsgesellschaft.
La invención de la borna para carril
Pocos años después de la fundación de la empresa, Hugo Knümann conoce a un ingeniero de RWE (Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk). La empresa tiene que satisfacer la gran demanda de electricidad en la pujante región del Ruhr.
De la reunión surge la idea de las bornas de corriente que se pueden alinear en un carril DIN. La invención de la llamada borna para carril es elemental para la industria. En el caso de pequeños defectos, permite sustituir solo la parte defectuosa en lugar de todo el bloque de conexión. Así se ahorra material y tiempo.
El separador de productos se monta y distribuye en las instalaciones de Essen. La parte activa es de metal y la carcasa de cerámica. Del suministro de las piezas para ello se encarga Knümann. En 1928, Hugo Knümann obtiene la patente para la borna para carril.
El traslado a Blomberg
En 1939, estalla la Segunda Guerra Mundial. La zona del Ruhr es objeto de numerosos bombardeos debido a la industria armamentística. El 13 de marzo de 1943 también es bombardeada la sede de la empresa en la estación central de Essen, por lo que Hugo Knümann decide evacuar la empresa. A través de sus parientes, Knümann llegó a la pequeña ciudad de Blomberg, en Westfalia Oriental-Lippe, a 200 km de distancia. Las operaciones comerciales continúan llevándose a cabo en el local vacío del restaurante "Bürgerheim". En la planta baja se encuentra la oficina y en la planta superior el montaje y el almacén.
Una vez finalizada la guerra, los empleados del departamento comercial regresan a Essen, si bien el montaje y el almacén permanecen en Blomberg.
El primer contacto con la familia Eisert
Mientras la empresa evoluciona favorablemente, el futuro depara un encuentro decisivo para Hugo Knümann. A través de un abogado de patentes común, conoce a Josef Eisert, ingeniero eléctrico de formación. Knümann logra contratar a Eisert, propietario de muchas patentes de bornas, como director técnico de su empresa. En 1949, Josef Eisert se incorpora a la empresa y revisa toda la gama de productos. Esta amistad sienta las bases para el éxito continuado de la empresa.
En 1937, Knümann también contrata a Ursula Lampmann para trabajos de oficina. Esta desarrolla su trabajo tan bien que a la edad de 23 años, en 1943, se convierte en signataria autorizada.
A la muerte de Hugo Knümann en 1953, Josef Eisert y Ursula Lampmann asumen la dirección de la empresa. Dos años más tarde, la empresa cotiza con el nuevo nombre de Phönix Klemmen.
La primera nave de producción
Josef Eisert ve un gran potencial en su propia producción. La primera nave industrial se construye en 1957 en el Flachsmarkt de Blomberg. La nave 1 alberga la fabricación de herramientas, la producción de plásticos, el atornillado, el montaje, la tecnología de funcionamiento, el almacén y la expedición.
En 1966, la administración de la empresa también se traslada de nuevo de Essen a Blomberg. El edificio administrativo de cuatro plantas recién construido completa la sede de la empresa.
El nacimiento del Grupo Phoenix Contact
Las piezas estampadas y dobladas para la producción vienen de la cercana Sauerland de Noelle & Berg. La empresa con sede en Lüdenscheid, actualmente Phoenix Feinbau, se convierte como filial en proveedora exclusiva para Phönix Elektrizitätsgesellschaft. A esto le siguen muchas otras cooperaciones – los inicios del Grupo Phoenix Contact.
En los años 60, los tres hijos Klaus, Jörg y Gerd Eisert se incorporan a la empresa. Cuando Josef Eisert fallece en 1975, los tres hermanos asumen la dirección de la empresa junto con Ursula Lampmann. Klaus, ingeniero de profesión, se encarga de la distribución y el desarrollo de productos, mientras que Jörg, también ingeniero, se encarga de la parte de producción y el comercial Gerd del departamento de exportación. Cuando Jörg Eisert fallece en un accidente de tráfico de camino a Lüdenscheid en 1979, Klaus Eisert asume también la dirección de la producción.
La electrónica hace su incursión
En los años 70 y 80, el armario de control se vuelve cada vez más electrónico y, por tanto, la cartera de productos también se amplía en dirección a la electrónica. En primer lugar, la borna para placa de circuito impreso se abre paso en el armario de control para proporcionar a la electrónica del mismo un elemento de conexión adecuado. Le siguen los conectores para placa de circuito impreso, los relés, los convertidores, las fuentes de alimentación y muchos otros productos electrónicos. Sin embargo, esta electrónica es cada vez más sensible a las interferencias electromagnéticas. Los rayos, pero también las operaciones de conmutación o las descargas electrostáticas, pueden destruir instalaciones electrónicas completas. Por ello, en 1983, los productos de protección contra sobretensiones también se añaden a nuestra cartera de productos.
Las primeras sucursales extranjeras
En 1981, Gerd Eisert inicia la expansión a través de una red de distribución internacional y funda las tres primeras filiales en Suecia, Suiza y EE. UU. Esta internacionalización también se percibe en el nombre de la empresa. Phönix Klemmen se convierte en Phoenix Contact. El nombre internacional hace que la marca y la propuesta de valor sean uniformes.
A partir de ahora, cada año se creará una nueva filial en el extranjero. En la actualidad, Phoenix Contact tiene filiales propias en más de 50 países. La producción también se realiza con un alto grado de integración vertical en once países.
El acceso a la tecnología de automatización
Con la presentación del sistema de bus de campo Interbus en la Hannover Messe de 1987, Phoenix Contact se afianza en la tecnología de automatización. La red para la transmisión de datos serie ofrece una apertura transversal desde el sensor hasta el controlador y se utiliza para la automatización de las plantas de producción.
En 1994, se funda en Bad Pyrmont el importante centro Phoenix Contact Electronics. La nueva filial está especializada en el desarrollo y la producción de módulos electrónicos y tecnología de automatización.
La nueva dirección
En 2001, los socios nombran a cuatro nuevos miembros de la junta directiva que se convertirán en directores generales en 2005: Roland Bent, para marketing y desarrollo, Gunther Olesch, para personal, informática y derecho, Frank Stührenberg para ventas y Heinz Wesch para tecnología. El quinto director general será Martin Heubeck, responsable de finanzas desde 2003.
Gerd Eisert fallece en 2001 y su hermano Klaus seguirá siendo el único socio gerente con un alto cargo en la empresa. En 2015, deja este cargo y funda un consejo asesor. Frank Stührenberg, como director general, asume la dirección del grupo empresarial. El nuevo consejo asesor comienza sus actividades en 2016. Este asesora a la dirección de la empresa.
Los primeros miles de millones
A principios del nuevo siglo, el volumen de negocio sobrepasa mil millones en marcos alemanes. En 2007 vuelve a suceder los mismo pero esta vez en euros. Por primera vez, los mercados internacionales suponen más de la mitad del volumen de negocio. Phoenix Contact se ha establecido como líder mundial del mercado de electrotecnia y automatización. La cantidad de empleados también se acerca a la cifra de 10.000 empleados.
Los segundos mil millones no tardan en llegar. Solo diez años después, en noviembre de 2017, Roland Bent y Frank Stührenberg anuncian la superación de los dos mil millones de facturación, otro gran hito para Phoenix Contact.
El grupo empresarial crece
En la década de los 90, la empresa crece de forma constante. Tras la reunificación alemana, la red de ventas alemana se amplía a los nuevos estados federados. El instituto independiente de pruebas Phoenix Testlab inicia sus actividades en Blomberg en 1994.
Se crean nuevas filiales en todos los continentes. También se establece una sucursal en China, en Nanjing, que es hoy la segunda mayor filial después de la de EE. UU.
A día de hoy, se añaden constantemente nuevas filiales al grupo de empresas tanto en Alemania como en el extranjero. El Grupo Phoenix Contact comprende actualmente quince empresas alemanas y cuatro internacionales.
El campo de los llamados nuevos negocios también se ha desarrollado de forma dinámica desde 2013. Empezando por la fundación de una filial para la electromovilidad, los nuevos negocios incluyen hoy también empresas para la impresión 3D, soluciones en la nube y mucho más.
La era de la Industria 4.0
Phoenix Contact ha estado involucrado con la Industria 4.0 y el Internet de las cosas (IoT) desde la década de 2010. Para optimizar los complejos procesos de fabricación con las nuevas tecnologías, es importante la digitalización de los productos, la tecnología de producción y los procesos. Junto con clientes y socios, diseñamos soluciones para el futuro y hacemos posible la transformación digital de nuestro mundo en la producción inteligente del mañana.
El comienzo de la nueva década
Desde 2020, hemos estado trabajando intensamente en el concepto de la All Electric Society. La All Electric Society es una visión que da respuesta a los grandes retos de la humanidad: la lucha contra el cambio climático y la garantía del desarrollo sostenible. La clave para la implantación de esta visión es la electrificación, la interconexión total y la automatización de todos los sectores de la economía y la infraestructura. Phoenix Contact ya ofrece productos y soluciones que pueden utilizarse para los pasos de desarrollo hacia la All Electric Society y, por lo tanto, permite que la industria y la sociedad se acerquen a esta visión.