Comodín

Transmisión de señales inalámbrica en GDF SUEZ, Lingen

  • Sistema inalámbrico óptimo para instalaciones descentralizadas con un alcance de hasta 32 kilómetros
  • Sistema modular de alta seguridad IT
  • También es idóneo para grandes redes de malla con hasta 250 participantes

Empresa suministradora de energía GDF SUEZ Deutschland

GDF SUEZ E&P DEUTSCHLAND GmbH tiene su actividad en la exploración, explotación y comercialización de gas natural y petróleo en Alemania. Con una tecnología innovadora y unos conocimientos especializados de todos sus empleados, la sociedad contribuye a un suministro de energía seguro en Europa.

La empresa forma parte de uno de los mayores grupos energéticos a nivel mundial, el grupo GDF SUEZ.

Aplicación

En el yacimiento petrolífero de Bramberge, diez kilómetros al norte de Lingen, la empresa GDF Suez E&P Deutschland GmbH extrae crudo y gas natural. Allí se extrae de una profundidad de casi 900 metros una mezcla de petróleo, gas y agua salina.

El agua de los yacimientos se transporta tras el desprendimiento hacia las bombas de inyección. Las bombas impulsan el agua a través de seis perforaciones de inyección en el borde del yacimiento de nuevo a la roca donde se almacena.

La presión de inyección en las perforaciones debe monitorizarse de forma continua como un importante parámetro del proceso, lo que al principio se realizaba mediante procesos de control y una captación de datos manual.

Solución inalámbrica Trusted Wireless

Solución inalámbrica Trusted Wireless

Solución

"En la búsqueda de una alternativa a una costosa instalación de los cables, nos decidimos por una solución inalámbrica: Trusted Wireless de Phoenix Contact", explica Friedrich Schulte, responsable de la tecnología de medición, control y regulación de GDF SUEZ.

Con los módulos inalámbricos de Trusted Wireless, Schulte pudo conectar dos perforaciones situadas de forma inoportuna. Para transmitir los valores de medición de una perforación situada en el extremo norte del campo a la bomba de inyección central que se encontraba a una distancia de 600 metros, era necesario incluso salvar un tramo de ferrocarril.

En este caso una solución con cable habría requerido unas costosas obras de excavación. "Socavar las vías férreas implica altos costes y medidas de seguridad, además de costes de gestión y procedimientos de autorización", comenta Schulte. "Con la conexión inalámbrica nos hemos ahorrado todo eso".

La ruta inalámbrica se realizó con el sistema de transmisión de señales inalámbrico RAD-Line IO. Este sistema transmite dos señales digitales y una señal analógica entre el emisor y el receptor. Gracias a las antenas direccionales del amplio programa de accesorios Wireless, una distancia de 600 metros se realiza, a pesar de las condiciones ambientales adversas, sin problemas.

La tecnología inalámbrica Trusted Wireless incorporada en los módulos RAD-Line IO no se ve afectada por el funcionamiento del ferrocarril o de las instalaciones de alta tensión.

Más aún, la segunda perforación se sitúa también en un terreno difícil: en el extremo suroriental del campo petrolífero. Aquí no existe ningún tipo de infraestructura. Los sensores y módulos inalámbricos se alimentan con energía solar, que fue concebida por Phoenix Contact para su uso en aplicaciones inalámbricas industriales.

El panel solar posee, además de las células solares, un armario de control preconfigurado con controladores de carga, baterías solares y protección contra sobretensiones.

Conclusión

Las estaciones de medición en las perforaciones de GDF SUEZ E&P DEUTSCHLAND GmbH en Emsland debían recorrerse a diario. Esto fue necesario para registrar los valores de la presión de impulso del agua.

Ahora, esta información se envía de forma continua mediante la solución inalámbrica Trusted Wireless de Phoenix Contact. Esto aumenta significativamente la seguridad y la rentabilidad.