Información interesante
09.10.2025

¿Qué son los sistemas ciberfísicos? Los sistemas ciberfísicos (CPS) constituyen la base tecnológica que permite conectar a la perfección el mundo físico con el mundo virtual de la tecnología de la información.

Skyline con símbolos de interconexión

Resumen

En la era de la digitalización y la cuarta revolución industrial, conocida como la Industria 4.0, los sistemas ciberfísicos (CPS) desempeñan un papel absolutamente central. Constituyen la base tecnológica que permite conectar a la perfección el mundo físico con el mundo virtual de la tecnología de la información. Pero, ¿qué significa exactamente este término y qué potenciales ofrecen estos complejos sistemas para el futuro de la industria y más allá?

CPS: una definición

Los sistemas ciberfísicos, a menudo abreviados como CPS, son sistemas inteligentes que combinan componentes mecánicos y electrónicos con modernas tecnologías de la información y software. Estos sistemas son capaces de captar datos del mundo físico, procesarlos digitalmente, analizarlos y, a su vez, controlar o influir en los procesos físicos a partir de esta información.

Se trata de sistemas embebidos que recogen información a través de sensores e intervienen en el mundo físico mediante actuadores. La capacidad de autoorganizarse y adaptarse a condiciones cambiantes, hace que los sistemas ciberfísicos avanzados sean un factor decisivo para el desarrollo de aplicaciones complejas en diversos campos.

Representación holográfica de datos de una fábrica con brazos robóticos de fondo

La conexión del mundo digital y el físico

La integración de los sistemas ciberfísicos está en el centro de su funcionamiento. Superan la separación tradicional entre los mundos digital y físico al permitir un flujo de información y control continuo. Los sensores registran variables físicas como la temperatura, la presión o la posición y las convierten en datos digitales. Estos datos se transmiten a unidades informáticas centralizadas o descentralizadas a través de redes inalámbricas o por cable.

Allí es donde se procesa y analiza la información, a menudo mediante el uso de inteligencia artificial. A continuación, los conocimientos adquiridos se utilizan para intervenir directamente en el proceso físico a través de actuadores (p. ej., motores, válvulas).

CPS vs. IoT: ¿cuál es la diferencia?

  • Sistemas ciberfísicos (CPS): los CPS van más allá de la mera interconexión y el intercambio de datos. Integran profundamente los procesos físicos con el nivel del sistema de control digital. Un CPS no solo está interconectado, sino que también es capaz de reaccionar de forma autónoma a los datos recogidos y controlar y optimizar activamente los procesos físicos.
  • Internet de las cosas (IoT): con el fin de recopilar e intercambiar datos, el IoT se centra principalmente en la interconexión de objetos cotidianos y equipos. El objetivo es permitir que los "objetos interconectados" se comuniquen entre sí y proporcionen información. Una Smart Home que controla la iluminación y la calefacción a través de una app es un ejemplo típico de IoT.

Campos de aplicación


Los ámbitos de uso de los sistemas ciberfísicos son diversos y abarcan desde la producción industrial hasta las infraestructuras cotidianas.

Instalación de producción – CPS en la Industria 4.0

CPS en la Industria 4.0 (Smart Factory)

En la Industria 4.0, los CPS son la columna vertebral de la "Smart Factory". En este caso, permiten la digitalización e interconexión completas de los procesos de producción. Las máquinas, los productos y los sistemas logísticos se comunican entre sí, intercambian información sobre su estado y se controlan en gran medida a sí mismos.

  • Líneas de producción inteligentes: máquinas que se configuran y adaptan para fabricar distintos productos.
  • Mantenimiento predictivo (Predictive Maintenance): los sensores monitorizan el estado de los componentes mecánicos e informan de fallos inminentes en una fase temprana.
  • Sistemas de transporte autónomos: sistemas de vehículos de guiado automático que trasladan materiales y productos dentro de una fábrica.
Una tablet con símbolos para el control de Smart Home

Infraestructuras inteligentes (Smart Grids, Smart Home)

Los CPS contribuyen significativamente a la eficacia y seguridad de las infraestructuras críticas:

  • Smart Grids (redes eléctricas inteligentes): los CPS utilizan redes eléctricas inteligentes para controlar y optimizar dinámicamente la generación, la distribución y el consumo de energía, por ejemplo, mediante la integración de energías renovables.
  • Smart Home: aunque suelen clasificarse como IoT, los sistemas Smart Home más complejos que controlan de forma inteligente y adaptativa la calefacción, la ventilación y los sistemas de seguridad, por ejemplo, pueden considerarse CPS.

Sistemas autónomos y movilidad

Los CPS son indispensables en el ámbito de la movilidad y la robótica:

  • Vehículos autónomos: coches y camiones autónomos que utilizan diversos sensores para percibir su entorno y tomar decisiones autónomas con el fin de navegar con seguridad.
  • Robots industriales: robots que no solo realizan tareas programadas, sino que también pueden reaccionar a los cambios de su entorno y adaptar sus movimientos en consecuencia.

E-Health

En el ámbito sanitario, los CPS permiten nuevas formas de atención y monitorización de los pacientes:

  • Equipos médicos inteligentes: equipos que controlan continuamente las constantes vitales de los pacientes y activan automáticamente alarmas en caso de desviaciones o administran medicación.
  • Telemedicina: sistemas que permiten a los médicos controlar y tratar a pacientes a distancia.

Oportunidades y potenciales para la Industria 4.0

  • Eficacia y productividad: la automatización y la optimización de los procesos aumentan la utilización de los recursos y el rendimiento de la producción.
  • Flexibilidad: los CPS permiten adaptarse rápidamente a los cambios del mercado y a las exigencias de los clientes gracias a sistemas dinámicamente reconfigurables.
  • Modelos de negocio: los productos y servicios interconectados crean espacio para servicios basados en datos y nuevos enfoques.
  • Decisiones: los datos en tiempo real proporcionan una base precisa para la toma de decisiones.
  • Menos intervención humana: los sistemas autónomos se encargan de tareas peligrosas o repetitivas.
  • Robustez: la automonitorización, la detección de fallos y la rectificación aumentan la seguridad contra fallos.

Conclusión

Los sistemas ciberfísicos son el motor de la transformación de nuestra industria y nuestra sociedad. Permiten conectar sin problemas los procesos físicos con las redes informáticas, con lo cual crean una nueva generación de sistemas inteligentes, interconectados y autónomos que tienen el potencial de mejorar fundamentalmente nuestro mundo.

Autor: Phoenix Contact

email:

Póngase en contacto con nuestro expertos

"Estaremos encantados de asesorarle sobre la All Electric Society y el acoplamiento de sectores".

Otras contribuciones