Experimenta, descubre y explora el futuro:

¿Hasta qué punto son fiables las fuentes de energía renovables? ¿De dónde sacamos energía cuando no brilla el sol ni sopla el viento? ¿Por qué hay diferentes formas de cargar un coche eléctrico? ¿Y cómo llega la electricidad verde hasta un coche, un edificio o la producción?

Las respuestas a estas y otras apasionantes preguntas las encontrarás en nuestro All Electric Society Park: descubre en directo con nosotros en Blomberg cómo se genera, acumula y distribuye la energía, cómo se optimiza su consumo, y cómo todas estas áreas están interrelacionadas.

Primeras impresiones del All Electric Society Park

Vista detallada del All Electric Society Park
Visión general del All Electric Society Park
Seguidor solar en el All Electric Society Park
Vista nocturna del All Electric Society Park
Cube y All Electric Society Pavillon
¿Lo sabías?
Por qué la energía es infinita
¿Sabías que la energía nunca se puede agotar? Desde un punto de vista físico, la energía solo se transforma y, por tanto, permanece. La energía eléctrica del secador, por ejemplo, se convierte en calor y en energía cinética para el ventilador, que luego se puede utilizar para secarse el pelo.
Turbina eólica e instalación solar

¿Qué es la All Electric Society?

La All Electric Society describe una visión con base científica que plantea el futuro en un mundo sin emisiones de CO₂ y con desarrollo sostenible. Los primeros planteamientos al respecto se formularon ya en los años setenta.

En la All Electric Society, solo se utiliza la energía eléctrica generada de forma renovable. Los combustibles fósiles ya no se utilizan. La acción sostenible no tiene por qué implicar prescindir de algo. Se trata más bien de garantizar que los recursos existentes se utilicen de forma óptima y estén disponibles por igual para todas las personas del mundo.

Esto se logra gracias al llamado acoplamiento de sectores: la conexión de los ámbitos de la vida y del trabajo relevantes, como la movilidad, la energía, la infraestructura y la industria, de manera que se forme un sistema global. En él, la energía verde se distribuye en función de la demanda y de forma automatizada de manera que la energía esté siempre disponible donde se necesita.

La experiencia interactiva del parque

Las aplicaciones en el All Electric Society Park

En nuestro All Electric Society Park, presentaremos en estaciones interactivas las numerosas formas en que la energía renovable puede generarse, convertirse, acumularse, distribuirse y utilizarse. Para ello, utilizamos tanto electricidad verde autogenerada como energía térmica procedente de bombas de calor o procesos de conversión.

Así es como generamos electricidad renovable a partir del sol y del viento. Los modernos sistemas de baterías y de síntesis de hidrógeno nos permiten acumular la preciada energía y utilizarla más tarde. Mostramos el uso eficiente de esta energía de forma concreta y tangible utilizando como ejemplos aplicaciones de electromovilidad, edificios inteligentes, infraestructura de tráfico e instalaciones de producción. También descubrirás cómo todos podemos colaborar para utilizar el preciado recurso del agua de forma sostenible.
Encontrarás explicaciones de todos estos apasionantes temas en los grandes cubos transparentes repartidos por todo el recinto. Nuestros cubos de cristal están diseñados de forma interactiva y autoexplicativa, e invitan a participar y descubrir.

Déjate llevar por el apasionante mundo de la energía y descubre las posibilidades técnicas que ya existen hoy para resolver los grandes retos del mañana y modelar nuestro mundo actual de manera que sea más habitable y sostenible para todos en el futuro.
En el All Electric Society Pavillon encontrarás más información sobre esta visión del futuro y descubrirás que el All Electric Society Park es una representación a pequeña escala de esta gran idea. Estamos convencidos de que, además del compromiso de todos nosotros, la clave para alcanzar un mundo sostenible está en las soluciones técnicas para la industria y la sociedad.

Una gran idea para el futuro, presentada de forma compacta

El All Electric Society Pavillon
Góndola aerodinámica del AES Park
Áreas temáticas del AES Park
Visión general del AES Park
El All Electric Society Pavillon

ofrece el All Electric Society Park. El All Electric Society Pavillon, como pieza central del parque, transmite lo que Phoenix Contact entiende por este concepto y cómo el acoplamiento de sectores contribuye a lograr un flujo óptimo de energía renovable.

Góndola aerodinámica del AES Park

Garantiza el funcionamiento de un aerogenerador a gran altura: la góndola. Normalmente, solo pueden acceder a esta zona sensible los especialistas, pero en nuestro parque no solo tendrás la oportunidad de ver de cerca la maquinaria, sino también de entrar en ella.

Áreas temáticas del AES Park

En el recinto, unos cubos de cristal interactivos permitirán a los visitantes descubrir de forma lúdica los temas de la All Electric Society. Todos los cubos están interconectados entre sí de forma inteligente. De esta forma, siempre se sabe cuánta energía está disponible y dónde se necesita.

Visión general del AES Park

Alrededor de 500 paneles solares en el All Electric Society Park garantizan el abastecimiento completo con energía renovable. Además de módulos en los tejados o paneles solares integrados en las ventanas, se dispone de 26 m² de pavimento solar transitable integrado en las aceras.

¿Por qué no deberías perderte el All Electric Society Park?

  • Porque podrás experimentar en aplicaciones reales cómo juntos podemos lograr la transición energética
  • Porque podrás descubrir lo que ya es técnicamente factible en la actualidad y las diversas posibilidades que existen en la industria para ser más sostenible
  • Porque puedes participar y descubrir: los elementos interactivos te permiten formar parte del flujo de energía
  • Porque en nuestro All Electric Society Park conocerás a las personas que están ayudando a forjar el futuro... ¡y siempre puedes experimentar algo nuevo!

Planifica tu visita con nosotros

  • Horario de apertura All Electric Society Pavillon y Cubes: de lunes a domingo de 7:00 a 21:00 horas.
  • El recinto del All Electric Society Park es de libre acceso y puede visitarse en cualquier momento.
  • Entrada: la visita es gratuita.
  • Grupo al que va dirigido: el parque es adecuado para todos los grupos de edad. La explicación de las aplicaciones está concebida especialmente para ayudar a los niños y a los visitantes sin conocimientos especializados a comprender los temas relacionados con la All Electric Society.
  • Dirección: Flachsmarktstraße 8, 32825 Blomberg

Preguntas frecuentes

Cubo con signo de interrogación
Cubo con signo de interrogación
Cubo con signo de interrogación
Aparcamientos en el All Electric Society Park
Plazas de aparcamiento con estaciones de recarga para coches eléctricos en el All Electric Society Park
Cubo con signo de interrogación

Sí. También es posible el acceso con sillas de ruedas, cochecitos, etc.

Cubo con signo de interrogación

No. En el All Electric Society Park, los fundamentos de un mundo sostenible y habitable se explican de tal manera que las soluciones técnicas puedan entenderse incluso sin conocimientos previos.

Cubo con signo de interrogación

Sí. Hay paradas de autobuses públicos directamente en el All Electric Society Park. La línea 732 pasa por aquí. Las estaciones de ferrocarril más cercanas son Schieder-Schwalenberg y Bad Pyrmont.

Aparcamientos en el All Electric Society Park

El trayecto se puede realizar por Schieder-Schwalenberg y Blomberg. Hay suficiente espacio para aparcar coches y bicicletas.

Descargar mapa
Plazas de aparcamiento con estaciones de recarga para coches eléctricos en el All Electric Society Park

Sí. Hay varias estaciones de recarga AC disponibles.