Nuevo proyecto de la PLCnext Technology Community: The Beehyve – forjamos el futuro de la automatización sostenible con una inteligencia de enjambre
"The Beehyve" es un proyecto de la PLCnext Technology Community de Phoenix Contact. Con la ayuda de apicultores y especialistas técnicos en los campos de OT, IA, IT, la nube o los datos, estamos creando un proyecto comunitario en el que todos pueden participar.
Para hacer la vida más fácil a las abejas melíferas y contribuir de forma sostenible al medio ambiente, se pretende desarrollar una solución innovadora de colmena totalmente automatizada mediante la automatización inteligente. A partir de los distintos problemas y retos de las abejas y los apicultores, se han establecido cinco categorías. Se trata de directrices categorizadas en distintos enfoques para mejorar la cultura apícola: "Bee Care", "Support the Beekeeper", "Enhance the Beehyve", "Bee environment", "Bee creative".
Para contribuir a lograr una apicultura respetuosa con las abejas, la categoría "Enhance the Beehyve", por ejemplo, aborda la cuestión de cómo la automatización puede ayudar a simplificar los procesos manuales mediante OT, IA, IT, la nube o los datos. A partir de estos cinco enfoques, la comunidad puede decidir individualmente cómo quiere contribuir a la conservación de la cultura apícola.