Gestión de dispositivos independiente del fabricante

17.04.2023
Un hombre con una tablet

Las soluciones para Device and Update Management (DaUM) en el entorno industrial suelen utilizar un procedimiento específico llamado Vendor para distribuir e instalar archivos propios en equipos de propiedad.

Con el servicio DaUM basado en OPC UA de Phoenix Contact es posible la gestión y actualización independiente del fabricante de equipos de automatización.

El servicio DaUM utiliza el estándar 10000-100 de OPC UA. Una novedad es la posibilidad de actualizar muchos componentes diferentes del sistema de automatización. Esto incluye PLC, módulos de E/S, convertidores de frecuencia, robots, equipos de red y fuentes de alimentación. Igualmente nuevo es el hecho de que la seguridad se hace posible en todos los niveles del sistema. Toda la comunicación y los comandos solo se realizan de forma autentificada y autorizada, haciendo estricta referencia a la norma IEC 62443.

Otra faceta del servicio DaUM es la opción de operar el servicio DaUM a diferentes niveles. Este puede utilizarse en un Edge PC en la instalación, en una instancia del servidor central del usuario o en un equipo de automatización, dependiendo de la aplicación y del tamaño del sistema.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas