Erster Bauabschnitt des neuen mexikanischen Produktionswerks von Phoenix Contact in Querétaro offiziell eingeweiht

24.03.2026
Eröffnung Produktion von Phoenix Contact in Mexiko

Um das weltweite Produktionsnetzwerk von Phoenix Contact strategisch weiterzuentwickeln, Lieferketten zu verbessern und noch näher an den Zielmärkten zu sein, hat das Unternehmen sein Produktionsnetzwerk auf dem amerikanischen Kontinent ausgebaut. In einem ersten Bauabschnitt am Standort im mexikanischen Querétaro wurde jetzt die Produktion aufgenommen.

Der erste Bauabschnitt des neu errichteten Produktionswerks umfasst rund 12.500 m² Fläche und wurde als erstes Gebäude bei Phoenix Contact mit der Building Information Modeling-Methode geplant und gebaut. Erfahrungen aus Baumaßnahmen, Produktion und Logistik sind in die Planung und den Aufbau mit eingeflossen. Der Aufbau des Standorts in Querétaro war von Beginn an international geprägt. Mitarbeitende aus den USA, Deutschland, China, Spanien und Mexiko brachten unterschiedliche fachliche und kulturelle Perspektiven ein und unterstützten sich gegenseitig bei der Lösung komplexer Fragestellungen. „Dieser Tag heute steht für den erfolgreichen Abschluss einer intensiven Aufbauphase und zugleich für den Start eines neuen Kapitels am Standort Querétaro. Der Dank geht an das gesamte internationale Team, das alle Schritte bis zu diesem Tag möglich gemacht hat“, bringt Axel Wachholz, Chief Financial Officer von Phoenix Contact, seine Anerkennung zum Ausdruck.

Eine Musterproduktion für Stromversorgungen startete bereits Anfang 2026. Zukünftig wird die Produktion auf elektrotechnische und elektronische Komponenten für den Schaltschrankbau ausgeweitet. Der Produktionsstandort in Querétaro ist langfristig ausgelegt und bietet Raum für weiteres Wachstum und weitere Geschäftsbereiche von Phoenix Contact, die hier Produktion aufbauen werden. Zusätzlich ist ein Erweiterungsbau geplant, der die Gesamtfläche perspektivisch auf mehr als 20.000 m² erhöhen soll. Langfristiges Ziel ist es, den Standort bis 2032 auf rund 700 Mitarbeitende auszubauen und ihn als festen, strategischen Bestandteil des globalen Produktionsnetzwerks zu etablieren.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management