Cloud-Computing Die Zukunft der Industrie
Bereits im Jahr 2017 entstand das berühmte Zitat „The world’s most valuable resource is no longer oil, but data“. 2021 trifft dies um so mehr zu. In jeder Industrie fallen jeden Tag große Mengen an Daten an, die bisher in vielen Fällen jedoch kaum genutzt werden. Proficloud.io macht diese Daten nutzbar. Kleinere und mittelständische Unternehmen erhalten durch Proficloud.io die Möglichkeit, an der Digitalisierung ihrer Industrien teilzuhaben, die anfallenden Daten nutzbar zu machen und somit die eigenen Prozesse zu optimieren, Kosten zu sparen und ihre Geschwindigkeit zu erhöhen.
Was ist Cloud-Computing?
Wer in der Vergangenheit Rechenkapazitäten nutzen wollte, war gezwungen, eigene Server zu betreiben. Die benötigten Ressourcen mussten ausgerechnet und beschafft werden, Updates selbst installiert, Backups eingerichtet und die Verfügbarkeit der Server sichergestellt werden. Dies führte dazu, dass Unternehmen entweder große Ressourcen aufwendeten (personell und finanziell) oder Abstriche in Kauf genommen werden mussten.
Dank der Cloud ist das Vergangenheit. Der bislang im Unternehmen stehende Server wird nun durch professionell betriebene Rechenzentren ersetzt – der Cloud. Ressourcen, wie Rechenleistung oder Speicherkapazität können in praktisch unbegrenzter Höhe jederzeit bereitgestellt werden. Dies funktioniert so schnell, dass auch Lastspitzen ausgeglichen werden können. Themen wie Updates der Software oder das Erstellen von Backups werden vom Betreiber der jeweiligen Cloud-Plattform übernommen. Die Cloud eröffnet Unternehmen an der Welt der Daten teilzunehmen - ohne große Kosten und Aufwände.
Welche Technologie steckt dahinter?
Im Bereich der verwendeten Technologien ist sicher MQTT zu nennen. MQTT ist ein Protokoll, das primär für die Kommunikation zwischen Maschinen verwendet wird. In unserem Fall ist das die Kommunikation zwischen den Cloud-fähigen Geräten im Feld und Proficloud.io, die über MQTT abgewickelt wird. Für diesen Einsatzzweck bietet MQTT gleich mehrere Vorteile, wie z. B. einen geringen Bedarf an Rechenleistung, einen geringen Overhead sowie eine sichere Kommunikation durch TLS-Verschlüsselung.
Merkmale
Es gibt verschiedene Ausprägungen von Cloud-Systemen, wobei die folgenden Punkte aber auf viele dieser Ausprägungen zutreffen:
- Die vorhandene Hardware wird zwischen verschiedenen Nutzern aufgeteilt. Dies ermöglicht, die Kosten niedrig zu halten, während die Daten trotzdem getrennt verwahrt werden.
- Die benötigte Leistung kann kurzfristig hoch- bzw. runterskaliert werden. Dadurch ist es möglich, auf Änderungen schnell zu reagieren.
- Cloud-Dienste werden nicht gekauft, sondern gemietet. Da in jedem Cloud-System kontinuierliche Aufwände auf den Betreiber zukommen, ist nur so möglich, die entstehenden Kosten abzubilden. Dem Kunden bietet das den Vorteil, keine hohen Einstiegskosten zu haben (CAPEX), sondern stattdessen vorhersehbare Kosten über einen längeren Zeitraum strecken zu können (OPEX).
- Da die Aufwände für Betrieb und Instandhaltung der Cloud vom Betreiber übernommen werden, ist die Nutzung für Kunden aufwandsarm. Der Kunde kann sich direkt auf seine eigentlichen Interessen fokussieren.
Risiken
Cloud-Computing bei Proficloud.io:
- Die Daten unserer Nutzer liegen in einem Rechenzentrum in Frankfurt.
- Wir sind DSGVO-konform.
- Die Übertragung von Daten zwischen den Geräten, Kunden und Proficloud.io ist stets TLS-verschlüsselt.
- Daten werden keinesfalls an andere Parteien weitergegeben. Wir betrachten die Daten unserer Kunden als genau das: Die Daten unserer Kunden, nicht unsere Daten.
Proficloud.io und Smart Services
Letztendlich bleibt die Frage: Wie kann auch Ihr Unternehmen von den Vorteilen der Cloud profitieren? Wie beginnt man also, Proficloud.io zu nutzen? Proficloud.io besteht aus einer Reihe von Smart Services, die unterschiedliche Anwendungsfälle bedienen und somit auch für verschiedenste Unternehmen geeignet sind.
Eine Übersicht dieser Smart Services finden Sie hier: