6. Windenergie Technologiekongress

Wissens- und Erfahrungsaustausch

Der Windkongress bietet einen umfassenden Wissens- und Erfahrungsaustausch mit Fokus auf die Energiewende, eines der wichtigsten gesellschaftlichen Projekte unserer Zeit, welches durch die Windbrache im Zuge der All Electric Society ermöglicht wird.

Zur Anmeldung
6. Windenergie Technologiekongress

Wir heißen Sie herzlich willkommen Mit einem abwechslungsreichen Programm zum Thema Energiewende, möchten wir mit Ihnen gemeinsam den 6. Windenergie Technologiekongress erleben.

Wir freuen uns auf Sie!

Save the Date

20. und 21. Februar 2024 | Schüco Arena Bielefeld

Der deutsche Windenergie Markt ist so lebendig wie schon lange nicht mehr. Aktuelle Ereignisse, wecken in unserem Land das Bewusstsein, wie wichtig es ist, sich zukünftig möglich unabhängig von Energieimporten aus dem Ausland zu machen. Zudem ist die Unterstützung der Windbranche durch die neue Bundesregierung spürbar.

Rückenwind für die Energiewende, einem der wichtigsten gesellschaftlichen Projekte unserer Zeit, wird durch die Windbrache im Zuge der All Electric Society ermöglicht. Um diesen Rückenwind zu nutzen und unseren Heimatmarkt wieder anzukurbeln, bedarf es allerdings weiterhin technischer Innovation.
Genau diese Innovationen und die daraus resultierenden Möglichkeiten, möchten wir bei dem 6. Windenergie Technologiekongress in den Fokus stellen.

Mit der Veranstaltung haben wir mittlerweile eine Plattform etabliert, die Teilnehmende sowie Vortragende die Möglichkeit zu einem umfassenden Wissens- und Erfahrungsaustausch bietet. Die Pausen zwischen den Vorträgen laden zur Diskussion über die präsentierten Themen ein.

Tauschen Sie sich mit den Kollegen der Branche aus!

Eine Agenda folgt.

5. Windenergie Technologiekongress Impressionen

5. Windenergie Technologiekongress
Publikum Windenergie Technologiekongress
Vortrag Windenergie Technologiekongress
Teilnehmer Windenergie Technologiekongress
Im Gespräch
"Start" Windenergie Technologiekongress