Referenzen Smart Building Design Smarte Projekte - Was ist möglich?
Zufriedene Kunden sind die beste Referenz für uns.
Sehen Sie hier einige Beispiele unserer Projekte, die wir gemeinsam mit unseren Kunden umgesetzt haben.
Sprechen Sie uns an - Jederzeit!
Westfield Hamburg-Überseequartier: urbanes Zusammenleben
Wir bauen ein Stück Hamburg. Mit unserem IoT-basierten Gebäudemanagementsystem und einer gewerkeübergreifenden Planung unterstützen wir die Ziele des Überseequartiers und tragen zu einem neuen Städtegefühl bei.
THE SHIP: digitalisiertes Bürogebäude im Zeichen von New Work
THE SHIP ist eines der digitalsten Bürogebäude Deutschlands. Hier trifft zukunftsweisende Technologie auf ein lebenswertes Arbeitsumfeld. Unsere IoT-Plattform und das integrale Gebäudesystemdesign tragen hierzu bei.
ELPLAN: Intelligente Gebäudeautomation im eigenen Neubau
ELPLAN ist eine Ingenieurgesellschaft der technischen Gebäudeausrüstung. Im eigenen Neubau werden alle technischen Anlagen über ein System gefahren: Emalytics als Gebäudeautomationssystem sorgt ebenso wie unsere IoT-Controller für individuelle Nutzungsmöglichkeiten der Mitarbeiter. Alte Automatisierungswelt und neue Anforderungen aus der digitalen Welt werden perfekt miteinander verknüpft.
Vrielmann: Die Firmenzentrale als Best Practice der kompletten Vernetzung
Die neue Firmenzentrale ist komplett vernetzt vom Büro- bis in Fertigungs- und Lagerbereich. Vrielmann testet und lebt intelligente Gebäude, um aus eigener Erfahrung zu handeln.
Heinrich Kühlmann GmbH & Co. KG: Gesicherte Kühlkette für die Lebensmittel-Produktion
Über 100.000 Produktionsdaten fallen täglich in den unterschiedlichsten Standorten an. Unser Gebäudemanagementsystem Emalytics sichert eine reibungslose Produktion des Feinkostangebotes.
EBZ: Energieeffizientes Bildungsgebäude unterstützt die Lehrinhalte
EBZ: Energieeffizientes Bildungsgebäude unterstützt die Lehrinhalte
Im Juli 2018 wurde der Neubau des Europäischen Bildungszentrums der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft eingeweiht. Steuerungen und das Gebäudemanagementsystem Emalytics tragen dazu bei, dass Energie noch effizienter genutzt wird.
Phoenix Contact Polen: Eine Lagerhalle wird energieeffizient betrieben
Als der Platz am polnischen Standort Nowy Tomsyl knapp wurde, hat Phoenix Contact dort zwei neue Gebäude errichtet. Hier sorgen jetzt eine unternehmenseigene IoT-basierte Managementplattform und für den Gebäudebereich konzipierte Steuerungen für einen energieeffizienten Betrieb. Und für Wohlbefinden bei den Mitarbeitern.
Engelbert-Kämpfer-Gymnasium: Bedarfsgerechtes Beleuchten und Beschatten fördert Lernatmosphäre
Da die Beleuchtung und Beschattung eines Gebäudes des Engelbert-Kämpfer-Gymnasiums nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik entsprach, entschloss sich der Betreiber zu einer Modernisierung. Mit dem Gebäudemanagementsystem Emalytics und den IoT-Steuerungen ILC 2050 BI steht nun eine wirtschaftliche Automatisierungslösung zur Verfügung, die die derzeitigen und auch zukünftigen Anforderungen der Nutzer erfüllt.
Handwerkskammer Chemnitz: Auszubildende lernen im und am Smart Building
Die Handwerkskammer Chemnitz setzt auf das Gebäudemanagementsystem Emalytics von Phoenix Contact. Und das nicht nur wegen der einfachen Integration der Feldgeräte sowie deren übersichtlicher Visualisierung als Grundlage für eine Prozessoptimierung. Auch die Auszubildenden werden im Hinblick auf die fortschreitende Digitalisierung in allen Arbeitsbereichen geschult.