Vorbereitung auf die neue EU-Maschinenverordnung

24.05.2023
Safety.Talk Visual

Phoenix Contact lädt zu einer neuen Veranstaltung „Safety.Talk – Die Konferenz ´23“ am 26. und 27. September in Hannover ein.

Im April wurde die neue Maschinenverordnung im EU-Parlament mit einer großen Mehrheit angenommen. Sie wird damit die bekannte EG-Maschinenrichtlinie ablösen. Sichere Software als Bauteil, digitale Betriebsanleitung und Konformitätserklärung, Berücksichtigung von Security und die Verschiebung von Anhängen sind dabei nur einige wichtige Änderungen. Infolgedessen müssen sich alle Hersteller und Betreiber von Maschinen und Anlagen mit den Neuerungen befassen.

„Safety.Talk – Die Konferenz ´23“ ist die ideale Grundlage, um sich rechtzeitig auf die neuen Anforderungen vorzubereiten. In aktiven Diskussionen und Workshops werden mit Expertinnen und Experten aus Industrie, Verbänden und Fachinstitutionen künftige Vorgehensweisen zu den Themen Security, Normenrevisionen, Künstliche Intelligenz, Dokumentation und weiteren Inhalten erschlossen.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications