Sicherer Gleichstrom-Steckverbinder mit ArcZero-Technologie

24.10.2023
Gleichstrom-Steckverbinder mit ArcZero-Technologie

Gleichstrom-Steckverbinder mit ArcZero-Technologie von Phoenix Contact schützen die Bedienenden sicher und zuverlässig vor dem gefährlichen Lichtbogen. Dies macht die Handhabung bei Installation und Wartung leicht: Im Wartungsfall kann ein Gerätetausch einfach unter Last erfolgen.

Das besondere Feature steckt im Inneren des DC-Steckverbinders. Eine innovative Elektronik, direkt im Stecker verbaut, löscht aktiv den Lichtbogen. Durch das sichere Verbinden und Trennen unter Last können ausgewählte Anlagenteile, beispielsweise für den Teiletausch oder bei einer Wartung, sicher abgeschaltet werden, während die Anlage weiter in Betrieb bleibt. Stillstandszeiten gehören durch diese hohe Verfügbarkeit der Vergangenheit an.

Mit Schutzarten bis IP69, einer hohen Schlagfestigkeit bis IK08 und einer langfristigen Outdoor-Eignung kann der Steckverbinder seine Stärken in vielen Einsatzbereichen zeigen. Dabei bleibt die Bedienung intuitiv einfach. Werkzeug ist nicht erforderlich, da keine Tasten oder Schalter betätigen werden müssen. Für besondere Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit sorgt die große Zahl möglicher Steckzyklen.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications